世界越变越智能

万物因云而改变。云让物联网 (IoT)工业物联网 (IIoT)、人工智能物联网 (AIoT) 和医疗物联网 (IoMT) 得以实现。这些现代网络连接在一起,将打造更加智能的世界。但是接下来我们能期待什么呢?

制造业能有多智能?

装配机器人

制造业一直面临着不断降低成本、增加利润、以及最大限度降低风险的压力。根据麦肯锡的数据,制造业已经是自动化程度最高的行业,但仍然没有实现更高程度自动化的全部潜力。

机器人是自动化的完美载体。这是因为机器人可以用于大批量、重复性或危险的任务,因为它们不会疲劳,不会因为疲惫而出错,也不会受伤。目前已有多种类型的工业机器人专用于运输、加工、组装或检查零件。

人类工作者善于执行细微的任务、微调流程、解决不可预见的问题或制定创造性的解决方案,因此将物联网与机器人技术并入 IIoT,可与人类工作者的工作相辅相成。例如,联网机器人已被训练成在工厂车间里穿梭,以执行更多任务。另外,将机器人与公司的中央云端连接起来,可以帮助管理者远程实时监控国际运营情况。

识别危险

物联网可以通过收集和分析设施中多个位置的数据,帮助减少工作场所的危险。利用这些信息,可识别受限区域中不合适的人员或材料,或工作过于疲劳或分心的工人。例如,嵌入头盔或腕带中的可穿戴式传感器可以帮助管理者确保工人佩戴适当的防护设备,正确执行工作程序,并且不会过于兴奋或疲劳。此外,当辐射或有毒气体水平过高时,传感器也可以帮助提醒管理者。

使用物联网/数字孪生加快产品设计和测试速度

除了帮助实现自动化,物联网还有助于加快产品设计和测试。通过结合数据收集和分析,物联网可以创建产品或原型的数字复制品或数字孪生。

例如,通过使用数字孪生来模拟喷气发动机不同外形的性能,开发人员就能够获得资源,而无需实际制造多个喷气发动机进行测试。然后可以通过数据模拟来优化设计。

您现在生活在智慧城市吗?

交通控制:交通信号灯、交通引导

在我们如今生活的城市,系统或建筑物可以调整为更有效的工作方式。物联网的发展有望将城市基础设施的更多部分连接起来,使其更加智能化。

例如,所有的交通信号灯和控制点连接起来后,物联网可以调整特定地点的红绿灯时间,以减少拥堵。同时,城市的物联网交通控制系统还可以连接到实时天气和交通数据。这些信息可以让驾驶员避开事故现场或出现危险天气状况的地区。

智能建筑

除增强安全性外,物联网还有助于改善每栋建筑物的管理。例如,嵌入电梯的传感器可以分析何时应该主动安排维护,以防止出现故障。与此同时,安装在盥洗室中的传感器有助于根据使用模式调整保洁计划:在人流量高时多做保洁,人流量低时少做保洁。此外,传感器还可以帮助楼宇管理者确定哪些房间的使用率较高。然后可以根据这些数据调整照明、供暖和制冷。

利用物联网识别感染热点区域并跟踪病毒传播

物联网还可以用于公共卫生领域。此前,利用移动数据追踪传染病的传播主要是学术讨论。然而,自新冠肺炎疫情开始以来,移动数据已被用于跟踪新冠病毒病例的传播,并确定潜在的感染风险人群。

智能家居里面是什么?

温度和门禁的远程控制

在物联网的早期,恒温器或门会连接到手机上,以控制房子的温度或远程允许某人进出房子。随着越来越多的电器连接到一个中心枢纽,它们的管理将变得越来越高效。

例如,物联网的人工智能组件可以为家庭提供各种类型的访问控制。这些技术包括人脸识别、语音识别、指纹和/或虹膜分析技术。

智能电器

联网的供暖和照明系统、智能电视和智能音响可以相互协调,营造出与居民心情相匹配的家居氛围。另外,将冰箱或食品室与虚拟助手连接,可以根据需要帮助下单,以补充食物、宠物用品和咖啡包等必需品。

对老年人的监测

最后,随着老年人口的增加,越来越多的老人希望独立生活,尽管他们很可能患有痴呆症或其他与年龄相关的疾病。物联网可以帮助跟踪老年人的位置和健康状况,让他们的家人和护理人员安心。

什么是智慧医院?

远程患者监控和远程手术

住院费用越来越高。医院病床数量一直在减少,医院的工作人员也一直不足。另一方面,患有慢性病的人数正在增加。对于慢性病患者来说,远程和持续监测可以代替住院治疗。门诊护理对一些患者来说更合适,并且提供一种比住院治疗费用更低的选择。连接到医院中心枢纽的可穿戴设备可帮助促进门诊护理。医生可以使用这些设备远程监控大量患者,并实施预防措施,以提高患者的健康水平或缓解症状,最大限度减少住院次数。最近在 5G 技术的发展推动下,连接性能取得显著改善,因此远程手术也将远程患者护理提升到一个新的水平。

物资补给

医院可以依靠物联网来帮助维持基本工具和工具包的供应。库存不足意味着手术延迟、病房和设备无法得到充分利用,以及护理成本的增加。因此,主动、自动化的补给将减少寻找和订购用品所浪费的时间。

设备和患者跟踪

同样,物联网将有助于减少工作人员寻找设备的时间。根据一项行业调查,护士花在寻找隐藏的或放错位置的设备上的时间超过工作时间的 10%。放错位置的设备还会增加护理成本,因为设备的未充分利用会被记录为损失。医院设备由多个部门使用,工作人员在忙碌时可能不会将设备归还到应该存放的地方。基于物联网的解决方案可以帮助跟踪这些设备,使其更容易找到,并在设备不在原地以及需要放回原处时通知工作人员。

减少员工疲劳,改善患者护理

重复性的任务,如数据输入,增加了医院工作人员的疲劳程度,并可能影响决策。另外,工作人员疲劳会产生职业倦怠,导致高离职率。物联网可以实现数据输入的自动化,类似于制造业中重复性工作的自动化,从而减少工作人员的沉闷和疲劳感。在一些医院,对患者的生命体征进行测量后,信息不仅会自动输入到本地设备中,还会传输到中央服务器,这样护理人员就可以远程访问这些信息。

智能汽车是什么样子的?

大多数交通事故的发生是因为驾驶员被手机分散注意力、昏昏欲睡、酒醉、超速行驶或未系安全带。另外,更多的事故发生在夜间或在暴风雨等不利的路况下。此外,事故也可能是由其他驾驶员的不正确或不稳定的行为引起的,如突然刹车、切换车道或超速等。

检测驾驶员的状况

物联网的人工智能组件可以帮助分析驾驶员的状况,例如驾驶员的清醒状态或驾驶员呼吸中的酒精含量。如果驾驶员酒醉或太过疲惫而无法驾驶,物联网系统可以做出决定,并引导汽车靠边停车。

V2V 通信

物联网还可以通过车对车 (V2V) 通信将道路上的所有汽车连接起来,让汽车更好地管理各自的行踪。例如,如果前方发生事故或减速,则在实际不知前方发生事故的情况下,后方的所有车辆都会收到相应减速的通知,以避免追尾事故。

调整速度,避免事故

汽车将能够依靠物联网与道路和交通灯“对话”,收集必要的数据来通知车辆何时减速或加速,以帮助减少磨损。物联网的人工智能组件还将帮助汽车识别障碍物,并在行人或动物突然冲上道路时刹车。这种车用无线通信技术 (V2X),正如我们现在所提到的,很可能会在 V2V 之后出现。

智能未来

物联网将直接影响我们生活的很多方面,让我们的生活变得更加愉快,同时也会间接提高我们的生活质量。例如,得益于物联网,我们可以期待看到可再生能源发电效率的提高,医学研究进展的加快,以及农业生产的改善,以及浪费的减少。事实上,随着物联网的不断发展,许多经验教训都可应用于众多新的领域。

newsletter 1


最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。