Le Cloud a tout changé. Il active l'Internet des objets, l'Internet industriel des objets, l'intelligence artificielle des objets et l'Internet des objets médicaux. Ces réseaux modernes, lorsqu'ils sont connectés les uns aux autres, rendront les objets encore plus intelligents. Mais à quoi s'attendre pour la suite ?
Fabrication intelligente ? Dans quelle mesure ?
La robotique pour l'assemblage
Le secteur de la fabrication est sous pression constante pour réduire les coûts, augmenter les profits et minimiser les risques. Selon McKinsey, la fabrication est déjà le secteur d'activité le plus automatisé et n'a toujours pas exploité tout son potentiel dans ce domaine.
Les robots sont le véhicule idéal de l'automatisation. En effet, les robots peuvent être utilisés pour effectuer des tâches dangereuses, répétitives ou à haut volume, car ils ne se fatiguent pas, ne commettent pas d'erreur et ne se blessent pas. Il existe plusieurs types de robots industriels spécialisés pour le transport, le traitement, l'assemblage ou l'inspection des pièces.
La combinaison de l'Internet des objets et de la robotique dans l'Internet industriel des objets viendra compléter les efforts des travailleurs humains, experts dans l'exécution de tâches complexes et spécialistes des procédures de réglage de précision, de la résolution de problèmes imprévus et de l'élaboration de solutions créatives. Par exemple, les robots connectés ont été conçus pour se déplacer dans l'usine pour exécuter plus de tâches. De même, relier les robots au Cloud central de l'entreprise peut aider les responsables à surveiller les opérations à distance et en temps réel.
Identification des dangers
L'Internet des objets peut réduire les dangers au travail en recueillant et analysant les données de plusieurs emplacements dans un établissement. Ces informations permettent d'identifier le personnel et les documents inappropriés dans les zones restreintes ou les travailleurs trop fatigués ou distraits pour travailler. À titre d'exemple, les capteurs portables intégrés dans les casques ou les bracelets peuvent aider les responsables à s'assurer que les travailleurs portent un équipement de protection, exécutent leurs procédures de travail correctement et qu'ils ne souffrent pas de coups de chaleur ou d'épuisement. De même, les capteurs peuvent alerter les responsables lorsque les niveaux de radiation ou de gaz toxiques sont trop élevés.
Utilisation de l'Internet des objets/jumeaux numériques pour accélérer la conception et le test des produits
En plus de faciliter l'automatisation, l'Internet des objets peut accélérer la conception et le test des produits. En alliant le recueil et l'analyse des données, l'Internet des objets peut créer une réplique numérique ou un jumeau du produit ou du prototype.
En utilisant les jumeaux numériques par exemple, pour simuler la performance des différents profils d'un moteur à réaction, les développeurs pourront obtenir la ressource sans avoir à fabriquer plusieurs moteurs à réaction pour les tests. Le design peut ensuite être optimisé grâce aux simulations de données.
Vivez-vous dans une ville intelligente à présent ?
Contrôle de la circulation : Feux de signalisation, réorientation du trafic
Nous vivons déjà dans des villes qui regorgent de systèmes ou de bâtiments qui peuvent être ajustés pur fonctionner de manière plus efficace. Les développements de l'Internet des objets sont censés connecter plusieurs éléments de l'infrastructure d'une ville pour la rendre plus intelligente.
Une fois que tous les feux de signalisation et les points de contrôle sont connectés par exemple, l'Internet des objets peut ajuster la synchronisation des projecteurs à des emplacements spécifiques pour réduire les embouteillages. De même, le système de contrôle de la circulation de l'Internet des objets de la ville peut être connecté à des données météorologiques et sur le trafic en temps réel. Ces informations peuvent permettre aux conducteurs d'éviter les scènes d'accident ou les zones sujettes à des conditions météorologiques dangereuses.
Bâtiments intelligents
En plus de renforcer la sécurité, l'Internet des objets peut contribuer à l'amélioration de la gestion des bâtiments individuels. Par exemple, les capteurs intégrés dans les ascenseurs peuvent déterminer quand la maintenance doit être programmée de manière proactive pour éviter les pannes. Dans le même temps, les capteurs installés dans les toilettes peuvent aider à aligner le calendrier de nettoyage sur les habitudes d'usage : plus de nettoyage quand le trafic est élevé et moins de nettoyage lorsqu'il est bas. De même, les capteurs peuvent aider les responsables à déterminer quelles sont les salles les plus utilisées. L'éclairage, le chauffage et le refroidissement peuvent être ajustés conformément à ces données.
Utilisation de l'Internet des objets pour identifier les zones de forte infection et suivre la propagation des virus
L'Internet des objets peut également être utilisé dans la santé publique. Auparavant, l'utilisation des données mobiles pour assurer le suivi de la propagation des maladies transmissibles était principalement une discussion académique. Cependant, depuis le début de la pandémie de COVID-19, les données mobiles ont été utilisées pour le suivi de la propagation des cas de Covid et pour identifier les personnes présentant un risque potentiel d'infection.
Que trouve-t-on dans un logement intelligent ?
Télécommande de la température et de la sécurité
Dans les premiers jours de l'Internet des objets, un thermostat ou une porte était connecté(e) à un téléphone portable pour contrôler la température d'une maison ou permettre à un individu d'accéder à cette dernière à distance. Plus il y a d'appareils connectés à une plateforme centrale, plus leur gestion sera efficace.
Par exemple, le composant IA de l'Internet des objets fournit plusieurs types de contrôle d'accès à un logement. Ils incluent la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, la technologie d'analyse des empreintes et/ou de l'iris.
Appareils intelligents
La connexion des systèmes de chauffage et d'éclairage, des télévisions intelligentes et des stéréos intelligents peut être coordonnée pour créer une atmosphère d'intérieur correspondant à l'humeur du résident. De même, la connexion du frigo ou du garde-manger à un assistant virtuel peut aider à passer des commandes selon les besoins, dans le but de se réapprovisionner en produits essentiels tels que de la nourriture, les aliments pour animaux domestiques et les dosettes de café.
Surveillance des personnes âgées
Enfin, au fur et à mesure que la population âgée augmente, plus de seniors souhaitent vivre de manière autonome en dépit de leur haute probabilité d'être atteints de sénilité ou de contracter des maladies liées à la vieillesse. L'Internet des objets peut assister dans le suivi de l'emplacement et de la santé des seniors et ainsi offrir à leur famille et à leurs soignants une tranquillité d'esprit.
À quoi ressemble un hôpital intelligent ?
Surveillance des patients à distance et chirurgie à distance
L'hospitalisation est de plus en plus onéreuse. Le nombre de lits d'hôpital ne cesse de diminuer et les hôpitaux sont constamment à cours de personnel. D'autre part, le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques est en hausse. La surveillance à distance et continue peut se substituer à l'hospitalisation pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Les soins ambulatoires sont plus appropriés pour certains patients et constituent une alternative moins coûteuse à l'hospitalisation. Les dispositifs portables connectés à une plateforme centrale d'un hôpital peuvent faciliter les soins ambulatoires. Les médecins peuvent utiliser ces dispositifs pour surveiller plusieurs patients à distance et mettre en place des mesures préventives pour optimiser la santé des patients ou atténuer les symptômes en réduisant les hospitalisations à un nombre minimum. La chirurgie à distance repousse également les limites des soins ambulatoires grâce au récent développement de la 5G, qui a rendu possible d'importantes améliorations en termes de performance de connectivité.
Réapprovisionnement
Les hôpitaux peuvent s'appuyer sur l'Internet des objets pour assurer la maintenance de leurs stocks d'outils et de kits essentiels. Manquer de stocks signifie procédures retardées, chambres et équipements sous-utilisés et des frais de soins accrus. C'est pourquoi le restockage proactif automatique réduira le temps perdu à rechercher et commander des fournitures.
Suivi de l'équipement et des patients
De même, l'Internet des objets permettra de réduire le temps que le personnel passe à rechercher de l'équipement. Selon les sondages de l'industrie, les infirmières passent plus de 10 % de leurs heures de travail à rechercher de l'équipement caché ou égaré. L'équipement égaré augmente également le coût des soins étant donné que la sous-utilisation de l'équipement est consignée comme une perte. L'équipement hospitalier est utilisé par plusieurs services et lorsqu'ils sont débordés, les membres du personnel peuvent ne pas le remettre à sa place. Les solutions basées sur l'Internet des objets permettent d'assurer le suivi de cet équipement pour pourvoir le retrouver plus facilement, mais aussi pour notifier le personnel qu'il n'est pas à sa place afin qu'il le remette au bon endroit.
Réduire la fatigue du personnel et améliorer le soin des patients
Les tâches répétitives, telles que la saisie des données, contribue au niveau de fatigue du personnel hospitalier et pourrait affecter la prise de décision. Par ailleurs, la fatigue du personnel mène à l'épuisement professionnel et se traduit donc par un haut turnover. L'Internet des objets peut automatiser la saisie des données de la même manière que les tâches répétitives sont automatisées dans la fabrication, réduisant ainsi l'ennui et la fatigue des travailleurs. Dans certains hôpitaux, après mesure des signes vitaux des patients, non seulement les informations seront automatiquement saisies dans un dispositif local, mais elles seront également transmises au serveur centralisé, à la suite de quoi les prestataires de soins pourront accéder à ces informations à distance.
À quoi ressemble une voiture intelligente ?
La plupart des accidents de circulation se produisent lorsque les conducteurs sont distraits par leurs téléphones, lorsqu'ils sont en état de somnolence ou d'ivresse, lorsqu'ils roulent trop vite ou ne portent pas leur ceinture de sécurité. Par ailleurs, les accidents se produisent plus fréquemment la nuit ou lorsque les conditions routières sont défavorables, pendant un orage ou sous la pluie par exemple. Les accidents sont également provoqués par le comportement d'autres conducteurs tels que le freinage brusque, le changement de voie ou les excès de vitesse.
Détection de la condition du conducteur
Le composant IA de l'Internet des objets permet d'analyser la condition d'un conducteur, telles que sa vivacité d'esprit ou son taux d'alcoolémie. Si le conducteur est en état d'ébriété ou trop fatigué pour conduire, le système de l'Internet des objets peut prendre une décision et demander à la voiture de s'arrêter sur le bas côté de la route.
Communication V2V
L'Internet des objets peut également connecter toutes les voitures sur une route grâce à la communication V2V (véhicule à véhicule) et permettre aux voitures de mieux gérer leurs mouvements respectifs. Par exemple, en cas d'accidents ou de ralentissements sur la route, toutes les voitures à l'arrière reçoivent une notification leur demandant de ralentir pour éviter les carambolages.
Ajustement de la vitesse pour éviter les accidents
Les voitures pourront se servir de l'Internet des objets pour « parler » avec la route et avec les feux de signalisation afin de rassembler les données nécessaires pour indiquer aux véhicules quand ralentir ou accélérer, et ainsi générer le moins d'usure. Le composant IA de l'Internet des objets aidera également la voiture à identifier les obstacles et à freiner pour éviter les piétons et les animaux qui surgissent sans prévenir sur la route. Le protocole de communication V2X (vehicle-to-everything), tel qu'il est dorénavant appelé, succédera très certainement au V2V.
Un futur intelligent
L'Internet des objets affectera directement de nombreux aspects de nos vies et les rendra plus agréables. Il améliorera également la qualité de nos vies de manière indirecte. Par exemple, grâce à l'Internet des objets, nous pouvons nous attendre à une augmentation de l'efficacité de la génération d'énergie renouvelable, une accélération des progrès de la recherche médicale et des améliorations plus efficaces et génératrices de moins de déchets de la production agricole. En effet, alors que l'Internet des objets continue de se développer, nous apprendrons de plus en plus de leçons qui pourront s'appliquer à plusieurs nouveaux secteurs.