紫外线一直以来都被认为是液体、空气和表面的消毒剂。现在随着医院和公共场所消毒需求的增加,这项技术在公众意识中获得了更多的“光芒”。与大多数新技术一样,使用“紫外线光消毒器”—具体来说是指 UV-C 范围内的光线—不仅仅是简单地扳动开关而已。
UV-C 辐射的波长
在 UV-C 波长范围内,最大的杀菌活性为 265nm,尽管这因微生物而异。然而,即使在正确的波长下,光线也必须实际照射到被感染的表面。这意味着,遥控器或电话听筒下方等阴影区域必须特别加以注意,并且可能需要从多个位置进行照射。在消杀过程中,甚至可能需要移动物体进行多次消毒循环。
另一个妨碍正确消杀的事实是,人类只能承受这种低剂量的光线。操作人员通常在一个区域设置紫外线消毒照明后离开,然后等消毒完成后再回来。
另外,也可以屏蔽固定照明,以便仅直接照射地面和天花板附近的区域,确保使用固定照明时对人体无害。虽然这种装置可以持续使用,但明显的缺点是房间的大部分体积无法消毒。即便如此,这种静态装置在很多情况下也是一个不错的选择。
(细菌)杀手:消毒机器人
在医院里,或者在其他平时有人居住、但方便定期清空的单个房间里,杀灭细菌的最佳方法是什么?使用化学药剂手动进行消杀仍然是第一道防线,但您希望系统可以运送—或者自行运送—到一个潜在的感染空间,然后使用 UV-C 杀菌光束开展工作。理想的情况是,它能生成一份关于该过程的报告,并提供某种远程界面,可供自动关闭,以免人类暴露在这种光线下。
换言之,您想要一个消毒机器人。在这个人人都在考虑保持卫生的时代,我们从不缺乏选择。就像一部优秀的科幻电影中,这些机器人猎人杀手以无情的效率处置生物实体,但这一次,他们站在我们人类这边。以下是人类可以使用的几种武器:
Xenex LightStrike
Xenex LightStrike 消毒机器人于 2010 年推出,可反复脉冲 UV-C 光线进行杀菌。该设备已在超过 35 项同行评审研究中得到评估。
- •运动:人力驱动
- •电源:插电式
- •控件/AI:识别高接触表面以进行消毒。为保证人体安全,外部传感器单元可识别人员入室,从而关闭消毒过程
- •照射技术:氙弧光源;单一元件
- •特殊功能:镜面照射装置在杀菌过程中自动伸出并转动。照射灯可缩回,因此该杀菌装置非常牢固,便于运输。Xenex 还为更开放的环境开发了一个自主版本,但在大多数情况下,手动放置和设置是最方便的方法
THOR UVC 消毒
THOR UVC 消毒机器人于 2014 年推出,采用可扩展的照明组件,具有 24 个独立的照明元件。
- •运动:人力驱动
- •电源:插电式主电源;可充电电池维持设置
- •控件/AI:平板用户界面;用于自动关闭的人员入室传感器;用于绘制房间光照覆盖图的激光雷达扫描仪;在三个不同高度扫描
- •照明技术:24 个飞利浦 Signify 低压汞元件
- •特殊功能:可根据需要自动延伸至不同高度(1.1 米至 2.25 米之间),使光线有效到达不同区域。除了建筑用途之外,该装置还具有易运输和高度可调的特点,能够应对紧急车辆污染
SIFROBOT-6.5
SISOF SIFROBOT-6.5 适用于广泛的卫生应用,具有自主操作和充电功能。
- •运动:在导航模式下以高达 0.45 米/秒的速度自动推进
- •电源:每次充电运行 4 小时以上;能够自主充电
- •控件/AI:自主操作,配备用于导航的激光雷达、里程表和陀螺仪
- •照明技术:汞蒸气
- •特殊功能:系统吸入环境中的空气进行净化
超紫光消毒机器人
Mediland 超紫光消毒机器人于 2016 年推出,手动运送到现场,使用反射器将六个独立的灯光瞄准房间周围。
- •运动:人力驱动
- •电源:插电式
- •控件/AI:板载用户界面和无线蓝牙平板。能够感知人员入室情况,以确保人员安全
- •照明技术:六盏汞齐灯
- •特殊功能:在消毒过程中,圆柱形光反射器来回旋转以瞄准光束。这些反射器可向外旋转,以便于存放和移动,起到保护外壳的作用
麻省理工学院 (MIT) 仓库消毒机器人
这款机器人是通过改造 Ava Robotics 的远程临场机器人来安装 UV-C 照明阵列而构建的,旨在用于大型仓库空间。它展示了不同款式的机器人如何适应细菌防治应用。
- •运动:自动推进
- •电源:可充电
- •照明技术:四个独立的开放式配置灯管
- •AI/控件:通过 Ava Robotics Chassis 进行远程操作;在消毒期间自主操作
- •特殊功能:能够在半小时内覆盖 4000 平方英尺的仓库空间,杀灭新冠病毒的效率达到 90%。
UV-C 光线的功效 在我们目前的情况下,避免感染的指导意见并不是一成不变的,有时甚至是相互矛盾的。人们可能会对新的“疾病死亡射线”持怀疑态度,这是可以理解的。事实上,UV-C 紫外线在医院环境中杀菌已受到多年认可。
2018 年《美国感染控制杂志》的一项研究指出,在使用 Xenex 装置进行为期 6 个月的紫外线消毒试验期间,梅奥诊所三个科室的艰难梭菌感染率 (CDI) 降低了近 61%。紫外线消毒也在其他设施中使用,如坦帕的圣约瑟夫儿童医院以及 VA 系统。据一位在 VA 医院工作的医生说,他们已经在那里使用移动消毒设备好几年了。事实上,据说消毒后“烧焦的房间”味道现在让人产生一种洁净的感觉,类似于大多数人对刚消毒过的地板的联想。
对于医院工作人员、仓库和运输部门工作的人员以及每天必须接触其他人的任何人来说,额外的挑战暂时伴随着我们。希望我们今天学到的关于 UV-C 紫外线照射和其他消毒方法的经验能够应用于未来,为社会带来长久的利益。