紫外線は液体、空気、表面の消毒剤として古くから知られています。現在、病院や公共の場での殺菌の必要性が高まっており、この技術は人々の意識の中でさらに「注目」されるようになりました。ほとんどの新しいテクノロジーと同様に、「UVライト 消毒剤」(具体的にはUV-C範囲の光) を使用するには、単にスイッチを切り替える以上のことが必要です。
UV-C放射の波長
UV-C波長範囲内では、生物によって異なりますが、最大の殺菌作用は265nmで発生します。しかし、正しい波長であっても、光は実際に感染した表面に当たる必要があります。つまり、 リモコン や電話の受話器の下などの影になっている部分には特別な注意を払う必要があり、照明を複数の位置から調達する必要がある場合があります。清掃中に、複数回の消毒サイクルのために物体を移動する必要がある場合もあります。
さらに、人間がこの光に低線量しか耐えられないという事実が、適切な清掃を妨げています。通常、オペレーターは、あるエリアにUV殺菌ライトを設置して立ち去り、作業が終わったら戻ってきます。
あるいは、固定照明を遮蔽して床や天井付近の領域のみを直接照らすこともできるため、人間にとって安全に使用できます。このような設定は継続的に使用できますが、明らかな欠点は、部屋の音量の大部分が影響を受けないことです。それでも、このような静的な設定は、多くの状況で良い代替手段となり得ます。
(細菌)キラー:消毒ロボット
病院や、通常は個室に人がいて、都合よく定期的に空ける必要があるような状況で細菌を消毒する最善の方法は何でしょうか?化学薬品を使った手作業による清掃は依然として第一の防御策ですが、感染の可能性がある空間に輸送可能(または自動輸送可能)なシステムが必要となり、UV-C殺菌光線で作業を開始できます。理想的には、プロセスに関するレポートを生成し、何らかのリモート インターフェイスを提供し、人間がこの光にさらされないように自動的にシャットダウンします。
つまり、消毒 ロボットが必要なのです。清潔を保つことが誰にとっても重要な時代に、選択肢に事欠くことはありません。優れたSF映画のように、これらのロボット ハンター キラーは、生物を容赦なく効率的に殺しますが、今回は私たちの味方です。人類が利用できる武器をいくつか紹介します。
ゼネックス ライトストライク
2010年に発売されたXenex LightStrike消毒ロボットは、UV-C光を繰り返し照射して細菌を殺します。このデバイスは、35件を超える査読済み研究で評価されています。
- • 移動: 人力
- • 電源: プラグイン
- • 制御/AI: 消毒の対象となる、頻繁に触れる表面を特定します。外部センサーユニットが部屋の入室を検知し、人的安全のためにプロセスを停止します。
- • 照明技術: パルスキセノン; 単一要素
- • 特別な機能: 殺菌処理中は、鏡面照明ユニットが自動的に伸びて回転します。ライトを収納すると、輸送用の頑丈な清掃ユニットになります。Xenexは、よりオープンな環境向けに自律バージョンも開発しましたが、ほとんどの状況では手動での配置とセットアップが最も迅速な方法であると考えています。
THOR UVC消毒
2014年から販売されているTHOR UVC消毒ロボットは、24個の個別の照明要素を備えた拡張可能な照明アセンブリを備えています。
- • 移動: 人力
- • 電源: プラグイン主電源、設定を維持するための充電式バッテリー
- • 制御/AI: タブレット ユーザー インターフェイス、自動シャットダウン用の入室センサー、部屋の光の範囲をマッピングするLiDARスキャナー、3つの異なる高さでのスキャン
- • 照明技術: 24 フィリップス 低圧水銀灯
- • 特別な機能: 必要に応じてさまざまな高さ (1.1 m ~ 2.25 m) に自動的に伸び、さまざまな領域に光が効果的に届きます。建物での使用に加えて、ユニットは輸送が容易で高さを調整できるため、緊急車両の汚染にも使用できます。
シフロボット-6.5
SISOF SIFROBOT-6.5は、幅広い衛生用途向けに設計されており、自律的な操作と充電機能を備えています。
- • 動き: ナビゲーションモードでは最大0.45m/sで自己駆動
- • 力: 1回の充電で4時間以上動作し、自動充電が可能
- • 制御/AI: 自律運転、 ライダー、走行距離計、そして ジャイロスコープ ナビゲーション用
- • 照明技術: 水銀蒸気
- • 特別な機能: システムは環境から周囲の空気を吸い込み、浄化します。
ハイパーライト消毒ロボット
2016年に発売されたMediland Hyper Light消毒ロボットは、手動で所定の位置に運ばれ、反射板を使用して部屋の周囲に6つの個別のライトを照射します。
- • 移動: 人力
- • 電源: プラグイン
- • 制御/AI: オンボード ユーザー インターフェイスとワイヤレス Bluetooth タブレット。人間の安全のために部屋の入室を感知できる
- • 照明技術: アマルガムランプ6個
- • 特別な機能: 円筒形の光反射板が前後に回転し、消毒中に光線を照射します。これらの反射板は外側に回転して収納や移動ができ、保護シェルとして機能します。
MIT倉庫消毒ロボット
このロボットは、Ava Roboticsのテレプレゼンス ロボットを改造してUV-C照明アレイを搭載し、大規模な倉庫スペースでの使用を目的としています。さまざまなスタイルのロボットを細菌駆除用途にどのように適応させることができるかを示します。
- • ムーブメント: 自走式
- • 電源: 充電式
- • 照明技術: オープン構成の4つの独立したチューブ
- • AI/制御: Ava Robotics Chassisを介して遠隔操作。自律操作は現在開発中
- • 特長: 4,000平方フィートの倉庫スペースを1時間でカバーでき、コロナウイルスを90%の効率で殺菌できます。 ½
UV-Cライトの有効性 現在の状況では、感染を避けるためのガイドラインは流動的であり、時には矛盾さえしています。新たな「病原体による死の光線」に対して懐疑的な見方をするのも無理はない。実際、病院での細菌除去のためのUV-Cは長年にわたって受け入れられてきました。
2018年にAmerican Journal of Infection Control誌に掲載された研究によると、メイヨー・クリニックの3つのユニットで、Xenexユニットを使用した6か月間のUV消毒試験中に、クロストリジウム・ディフィシル感染症(CDI)の発生率が約61%減少したという。UV消毒は、VAシステムだけでなく、タンパのセント ジョセフ小児病院などの他の施設でも使用されています。退役軍人省の病院に勤務する医師の一人によると、同病院では数年前から移動式消毒装置を使用しているという。実際、作業終了後の「焦げた部屋」の臭いは、今ではほとんどの人が漂白したばかりの床から連想するのと似たような清潔感を呼び起こすと言われている。
病院スタッフ、倉庫や輸送部門で働く人々、そして日常的に他人と接触しなければならない人々にとって、当面はさらなる課題が待ち受けています。UV-C照明やその他の消毒方法について今日学んだ教訓が今後応用され、社会に永続的な利益をもたらすことが期待されます。