Cómo satisfacer la creciente demanda de tecnología de conducción autónoma con los MLCC de Samsung

Samsung Electro-Mechanics ha desarrollado dos tipos de MLCC automotrices que van en el sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS), un sistema de conducción seguro esencial para vehículos autónomos. El capacitor cerámico multicapa (MLCC) es un componente central en dispositivos electrónicos y controla el flujo estable de corriente dentro de los circuitos de productos electrónicos. Además, resulta fundamental para teléfonos inteligentes, electrodomésticos y automóviles.

MLCC para ADAS pequeños y con ultraalta capacidad

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) son tecnologías que controlan los dispositivos mecánicos al reconocer y juzgar situaciones dentro de una experiencia de conducción autónoma, lo que incluye sistemas de mantenimiento de carril (LKAS), monitores de visión periférica (SVM) y control de crucero adaptativo (SCC). Con el avance de las funciones de los vehículos, la cantidad de semiconductores y componentes de alto rendimiento montados dentro del vehículo está aumentando gradualmente. Los vehículos autónomos requieren un suministro de energía (alimentación) confiable y eliminación de ruido de señal para que varios chips reciban señales rápidamente. Los MLCC pequeños y alta capacidad son la solución perfecta debido a la falta de espacio de montaje dado el creciente número de componentes.

Los MLCC de Samsung Electro-Mechanics ofrecen dos productos con dimensiones reducidas y alta capacidad:

• El MLCC de tamaño 0603 mide 0,6 mm de ancho x 0,3 mm de largo y tiene una capacidad de 100nF (nanofaradios).
• El MLCC de tamaño 3216 mide 3,2 mm de ancho x 1,6 mm de largo y ofrece una capacidad de 47μF (microfaradios).

※ 1μ (micro) = 1000n (nano)

EMEA Samsung Annual Campaign 2021 Article - Repurposed _image1

Un MLCC de capacidad ultraalta que suministra energía de manera confiable

El MLCC 0603 logró la misma capacidad de 100 nF (nanofaradios) que el producto 1005 anterior, al mismo tiempo que redujo el área de superficie en un 64 %. Este producto se instala en el extremo de la señal de la unidad de control electrónico (ECU) del vehículo para eliminar el ruido de las señales circundantes y transmitir señales con precisión.

A fin de evitar daños por vibraciones y aumentar la confiabilidad del producto, los MLCC más recientes ofrecen un 200 % más de resistencia a la flexión. Ambos productos cumplen con la calificación AEC-Q200 para su uso en ADAS y otras aplicaciones como carrocería, chasis e infoentretenimiento.

Para mantenerse al día con las funciones avanzadas de ADAS, los semiconductores automotrices ahora pueden procesar incluso más datos y de forma más rápida, y los chips de alto rendimiento requieren un alto consumo de energía para funcionar. Con 47μF, el MLCC 3216 tiene más del doble de capacidad que un producto de 22μF para suministrar energía de manera confiable a semiconductores automotrices avanzados. Samsung Electro-Mechanics logró la capacidad más alta del sector entre productos del mismo tamaño al miniaturizar el polvo cerámico dieléctrico, un material central de los MLCC, a un nivel de dimensiones nanométricas, además de utilizar un método de laminación ultrapreciso.

EMEA Samsung Annual Campaign 2021 Article - Repurposed _image2

También se mejoró durabilidad al aumentar la tensión de suministro nominal (la tensión máxima que se puede suministrar sin causar daños) en 1,5 veces (4 V → 6,3 V) en comparación con el producto existente, al mismo tiempo que se conservó una capacidad ultraalta de 47μF.

La demanda de MLCC aumenta un 20 % anual debido a las funciones avanzadas de ADAS

"La demanda de MLCC compactos, de alta capacidad y altamente confiables está aumentando significativamente con los vehículos que se vuelven eléctricos", aseguró Dooyoung Kim, vicepresidente ejecutivo de la Unidad de solución de componentes en Samsung Electro-Mechanics. "Samsung Electro-Mechanics fortalecerá su competitividad tecnológica mediante el desarrollo y la fabricación de materias primas básicas para los MLCC y ampliará la participación de mercado en MLCC automotrices mediante la internalización de las instalaciones y el aumento de la capacidad de producción".

EMEA Samsung Annual Campaign 2021 Article - Repurposed _image3

Explore cómo Samsung Electro-Mechanics refuerza su línea de productos electrónicos de alto valor agregado con características de alta temperatura, alta tensión y alta confiabilidad en función de su ventaja tecnológica en el sector de los MLCC ultracompactos y de ultraalta capacidad.

Descargar folleto

¿Tiene preguntas específicas?
Si no está seguro sobre cuáles son los capacitores cerámicos multicapa (MLCC) adecuados para usted o si tiene una solicitud de pedido específica, no dude en contactarse con Arrow.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió