Dispositivos médicos portátiles: Conectar a los pacientes con beneficios de atención médica sin precedentes

La gran disponibilidad de la tecnología portátil, también conocida como teléfonos inteligentes, ha inspirado niveles de familiaridad y aceptación sin precedentes. El formato intuitivo de la pantalla táctil ha proporcionado controles intuitivos y fáciles de usar, lo que hace que los consumidores se sientan íntegramente cómodos con una funcionalidad altamente sofisticada.

La familiaridad de los controles de pantallas táctiles ha sido adoptada por muchos otros mercados. Incluso los equipos domésticos más comunes ahora cuentan con controles avanzados, desde las lavadoras hasta las cafeteras. Estas innovaciones han mejorado aún más gracias al otro aspecto de la tecnología de la telefonía móvil que se ha convertido en un lugar común: la Internet de las Cosas (IoT). Para la mayoría de nosotros, nuestros teléfonos inteligentes brindan una puerta de entrada a la IoT, lo que nos permite conectarnos a nuestra casa cuando estamos fuera, controlar el aire acondicionado o incluso encender el automóvil de forma remota.

La IoT ha sido posible gracias a la introducción de las conexiones rápidas a Internet. La introducción de la red de comunicación inalámbrica 5G permite compartir un enorme volumen de datos sin necesidad de conexiones físicas. Ahora, los dispositivos pueden usar Internet donde sea que estén para intercambiar información entre sí, lo que permite responder con prontitud a las condiciones y necesidades cambiantes. No obstante, el verdadero potencial de IoT se encuentra fuera del mercado de consumo. Algunas de las innovaciones más interesantes, junto con la posibilidad de mejorar drásticamente la vida, se pueden encontrar en el sector médico.

Innovaciones en el cuidado de la salud

La industria del cuidado de la salud ha adoptado varias de las innovaciones que se originaron en el mercado de los teléfonos inteligentes y las ha usado para crear la próxima generación de equipos médicos. Su tamaño pequeño y portabilidad implican que estos dispositivos sofisticados ya no están limitados a los confines del hospital. En cambio, estos recientes dispositivos médicos pueden ser transportados o usados por el paciente.

Estos dispositivos tienen poco en común con las grandes y engorrosas máquinas que se encuentran en los hospitales. El diseño electrónico miniaturizado y los sencillos controles de pantalla táctil han permitido que la nueva generación de tecnología portátil les brinde a los pacientes la libertad de continuar con su vida diaria, incluso mientras se los monitorea o se les brinda tratamiento en función de esos datos.

El reloj inteligente de los últimos años es un ejemplo perfecto de tamaño reducido y alta funcionalidad.

Conectado por Bluetooth a un teléfono inteligente y equipado con una interfaz de pantalla táctil fácil de usar, el reloj inteligente puede recopilar información sobre el usuario y compartir estos datos con el equipo de atención médica a distancia. De hecho, la combinación de un reloj inteligente y un teléfono cuenta con más conectividad y potencia informática que muchos instrumentos hospitalarios.

Los dispositivos médicos portátiles revolucionarán la atención a los pacientes.

Otro ejemplo más ingenioso se puede encontrar en los más recientes monitores portátiles diseñados para pacientes diabéticos. Estos ofrecen la combinación perfecta de tamaño reducido y alta funcionalidad. Utilizan sensores para medir los niveles de azúcar en sangre en tiempo real, lo que genera enormes beneficios para la salud y el bienestar de los pacientes y mejora su calidad de vida. Cuando se combinan con los sistemas de administración de insulina, tanto la monitorización como el tratamiento pueden proporcionarse mientras el paciente continúa con su vida cotidiana. Al mismo tiempo, los datos recopilados y compartidos a través de la red 5G les permitirán a los médicos supervisar la salud del paciente a largo plazo.

Este aumento de la demanda de tecnología portátil y comunicaciones de datos implicará que los conectores confiables y seguros proporcionados por socios de confianza sean clave para el futuro de la industria médica. El desarrollo de dispositivos de campo y de autotratamiento hará que los conectores estén en manos de los pacientes de una forma nunca antes vista.

Conectores para dispositivos portátiles

Uno de los mayores desafíos para los diseñadores consiste en empaquetar el nivel de sofisticación requerida en dispositivos pequeños y fáciles de usar. Se necesitarán baterías, controles, sensores y pantallas que estén integrados en el tamaño de paquete más pequeño posible. Los conectores para estos dispositivos portátiles deben ser compactos y livianos, y brindar el mayor rendimiento posible en el tamaño de paquete más pequeño.

En el pasado, los cables de cinta fueron una opción popular para conectar componentes cuando el espacio es escaso. Sin embargo, los diseñadores modernos exigen soluciones que sean más compactas y ofrezcan un mayor rendimiento. Las alternativas modernas a los cables de cinta tradicionales se conocen como cables planos flexibles (FFC). Mientras que los cables planos se construyen con varios hilos trenzados recubiertos por un aislante, los FFC utilizan conductores planos unidos a una película de plástico, lo que crea un cable flexible que es mucho más delgado que los cables de cinta trenzados.

Por esta razón, los FFC son ideales para dispositivos médicos portátiles donde el tamaño es importante. Por ejemplo, la familia de conectores Easy-On de Molex proporciona soluciones de bajo perfil y paso fino que permiten una conexión rápida y segura de los FFC a una amplia variedad de otros componentes.

RF y soluciones inalámbricas

La integración de los más recientes dispositivos médicos a la red 5G requiere conectores y cables de RF de alto rendimiento. Los conectores de RF microcoaxiales de la gama MCRF ofrecen soluciones de placa a cable de alta frecuencia que les permiten a los diseñadores admitir opciones de conectividad LAN inalámbrica, GPS y Bluetooth. El conector de montaje en PCB de perfil ultrabajo se acopla con los cables preensamblados.

Para las comunicaciones inalámbricas, los dispositivos necesitarán una antena para transmitir y recibir datos. Molex es uno de los mayores fabricantes de tecnología de antenas del mundo. La combinación de conocimientos técnicos, experiencia en conectividad y la huella global le ha permitido a Molex desarrollar una amplia gama de soluciones para conectividad inalámbrica. La gama incluye antenas de montaje en superficies pequeñas (SMT) o antenas cableadas que utilizan los montajes de cables microcoaxiales de Molex.

La antena de chip para montaje en superficie de Molex fue diseñada específicamente para conectividad de IoT.

Mejorar la vida de los pacientes

La más reciente generación de tecnología para atención médica remota está mejorando la vida de los pacientes en todo el mundo. Los dispositivos portátiles les permiten a los pacientes vivir una vida más plena lejos de los hospitales o los centros de salud. También se los puede monitorear de forma mucho más eficaz minuto a minuto, lo que permite un diagnóstico más rápido de las condiciones de salud en desarrollo y proporciona mejores resultados.

Por estas razones y muchas más, la conectividad de los dispositivos es vital. Los diseñadores necesitan socios que puedan ofrecer soluciones de alto rendimiento en paquetes pequeños. Al trabajar en asociación con Molex, Arrow se compromete a brindar soluciones innovadoras y confiables a sus clientes y a ofrecer oportunidades de elección e innovación para los diseñadores de la tecnología médica del mañana.

DESCUBRA CÓMO MOLEX HACE POSIBLE QUE EL MUNDO ESTÉ CONECTADO


Piezas destacadas

Ver Productos relacionados

479480001

Molex Antena Ver

Ver Productos relacionados

5034801200

Molex Conector FFC-FPC Ver

Ver Productos relacionados

73116-0004

Molex Montaje de cables coaxial Ver

Ver Productos relacionados

2165891000

Molex Antena Ver

Ver Productos relacionados

5050040812

Molex Cabezales del conector y receptáculos PCB Ver


Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió