Depuis plusieurs années, Arduino est la référence absolue pour les fabricants, les amateurs ou les bricoleurs passionnés d'électronique. Son vaste réseau d'assistance technique, sa simplicité, son caractère économique et sa simplicité d'utilisation l'ont rendu incontournable, aussi bien dans les projets de plateformes robotiques ou de distributeurs automatiques que dans les expositions ou les installations d'art interactives dans des musées. Or, les besoins croissants générés par l'Internet des objets (IdO) et l'explosion des appareils connectés font que de plus en plus de projets envisagent l'utilisation d'ordinateurs SBC (single-board computers, ordinateurs à carte unique).
En effet, construire des distributeurs automatiques qui se contentent de saisir et de distribuer des cadeaux ne suffit plus. La machine doit être connectée à une interface Web qui permet aux utilisateurs du monde entier de contrôler le grappin et la machine doit ensuite communiquer grâce à une API pour informer le monde entier que quelqu'un a réussi à attraper un jouet, et cela en temps réel. Tout cela peut se révéler quelque peu complexe et nécessite une plateforme de développement un peu plus puissante, dotée d'une connectivité beaucoup plus large.
C'est là qu'intervient un produit tel que la DragonBoard 410c d'Arrow. Bien qu'il soit certainement possible de connecter une Arduino Uno à Internet (des centaines de didacticiels vous expliquent comment), il faut utiliser du matériel supplémentaire, ce qui n'est pas toujours le plus facile. En revanche, la DragonBoard 410c, elle, est un des rares SBC qui soient dotés d'une connectivité Wi-Fi intégrée. Avec elle, se raccorder au Web mondial est aussi simple que de se connecter au réseau sans fil le plus proche. Mais la connectivité n'est qu'une des (très) nombreuses raisons pour lesquelles de plus en plus de gens décident d'utiliser un SBC comme cerveau de leur prototype ou de leurs installations permanentes. Jetons un coup d'œil sur leurs caractéristiques :
Pour commencer, mettons tout de suite les choses au point : l'Arduino Uno ne joue pas dans la même catégorie que la DragonBoard 410c. L'Uno n'est pas un SBC (et n'est pas censé en être un). Mais devant la demande croissante d'interfaces graphiques et conviviales, et sachant que les appareils connectés deviennent la règle (et non plus l'exception), les ordinateurs à carte unique tels que la DragonBoard 410c sont en train de s'imposer dans des milliers de projets, se forgeant ainsi une solide réputation.
Des statistiques telles que celles ci-dessus montrent facilement pourquoi la DragonBoard 410c est un excellent cerveau pour appareils connectés. 1 Go de mémoire vive, 8 Go de stockage flash (qui peut être augmenté via le logement microSD intégré) et la possibilité de choisir parmi divers systèmes d'exploitation assurent à la DragonBoard 410c une puissance amplement suffisante, même pour les projets les plus complexes.
Ceci étant dit, l'Arduino est souvent admirée pour sa simplicité et l'Arduino Uno se montre très performante dans certaines applications. Lire des capteurs ou commander des DEL, par exemple, est exactement dans les cordes de l'Uno. Bien qu'une DragonBoard 410c soit certainement capable de le faire aussi, le code nécessaire fait que l'Uno serait sans doute un meilleur choix.
Toutefois, l'un des formidables atouts de la DragonBoard 410c est qu'elle est conçue pour fonctionner parfaitement avec l'Arduino. Il suffit en effet de lui ajouter une carte mezzanine Arduino pour puiser dans l'incroyable puissance de traitement de la DragonBoard 410c tout en profitant de la simplicité de l'Arduino, autrement dit du meilleur des deux mondes.
En fin de compte, l'Arduino aura toujours sa place dans le monde de l'électronique. Mais à mesure que les demandes en puissance de calcul, en connectivité et en capacités de traitement graphique augmenteront, on retrouvera les ordinateurs à carte unique tels que la DragonBoard 410c au cœur de conceptions de plus en plus nombreuses.