Aperçu des produits : Pont de connexion Raspberry Pi vers blindages Arduino

Publié par

Que vous soyez un fabricant (« maker ») ou que vous vouliez créer une solution exploitable dans le monde réel, il est nécessaire d'établir une communication entre Raspberry Pi et Arduino, car ces deux plate-formes comportent chacune leurs propres avantages, par exemple des blindages/HAT spécifiques, des cartes, des modules et l'accessibilité.

L'efficacité de l'association entre Arduino et Raspberry Pi est parfaitement illustrée par l'entreprise View into the Blue, , qui est à l'origine de la création d'un système de caméra personnalisé qui a fonctionné pendant quatre mois sous l'eau  en utilisant l'Arduino et le Raspberry Pi ! Ce résultat a été possible grâce une programmation créative, qui a tiré parti de la communication entre chaque carte et de l'accès à leurs fonctions spécifiques.

Cooking Hacks (une sous-marque de Libelium a renforcé la compatibilité entre l'Arduino et le Raspberry Pi à l'aide de leur cartePont de connexionRaspberry Pi vers blindages Arduino .

Cooking Hacks Connection Bridge Board 

Comme le nom l'indique, cette carte permet d'utiliser un blindage Arduino sur le Raspberry Pi et fournit à ce blindage (ou à une carte et un module conçus pour l'Arduino) l'accessibilité assurée par le Raspberry Pi.

Cooking Hacks a créé la bibliothèque arduPi, qui permet d’utiliser le Raspberry Pi avec le même code que celui de l'Arduino, afin d'assurer une transition harmonieuse. Des fonctions de conversion ont déjà été implémentées dans la bibliothèque. Vous pouvez ainsi contrôler facilement toutes les interfaces E/S comme vous le feriez sur l'Arduino : I2C, SPI, UART, analogique et numérique.

Le pont de connexion Raspberry Pi vers blindages Arduino est compatible avec les modèles Raspberry Pi, Raspberry Pi (Modèle B+), Raspberry Pi 2 et Raspberry Pi 3.

Cette carte constituera un excellent atout lorsque vous tenterez de concevoir une solution multiplateformes. Elle est notamment dotée de deux des cartes les plus recherchées du marché. Nous avons toutefois bien d'autres produits à vous proposer. Voici plusieurs autres blindages recommandés que vous pouvez associer à celui-ci pour laisser libre cours à votre créativité pour votre conception :

Blindage de capteur e-santé (e-Health)

e-Health Sensor Shield

Ce blindage ajoute à votre Arduino ou Raspberry Pi la capacité de créer des applications biométriques et médicales pour la surveillance corporelle. Vous pourrez vous servir de 9 capteurs différents (non inclus) permettant de surveiller l'état d'un patient (en temps réel) ou d'enregistrer des données sensibles qui peuvent être analysées à des fins de diagnostic médical. Il est équipé de plusieurs options de connectivité dont : Wi-Fi, 3G, GPRS, Bluetooth, 802.15.4 et ZigBee.

Blindage à 4 relais

Arduino 4 Relay Shield 

Le blindage à 4 relais d'Arduino Corporation peut fournir des solutions quand il est nécessaire de prendre en charge des tensions et des courants dépassant les limitations du contrôleur. Vous pouvez donc contrôler des projets au-delà de 5 V, notamment des portes de garage, des pompes à eau et des lampes.

Voir les produits connexes

A000066 | Arduino Uno Rev3

Arduino Corporation Placas y kits de desarrollo del sistema integrado Afficher

Blindage enregistreur de données GPS (Ultimate GPS Logger)

Adafruit GPS Shield 

Ce blindage GPS d'Adafruit est un blindage assemblé conçu pour enregistrer des données sur une carte SD, utiliser le GPS pour organiser un projet de géocachette ou offrir une fonctionnalité unique en son genre, tel qu'un lecteur de musique qui change de morceaux en fonction du lieu où vous vous trouvez en ville. Mieux encore, son aspect empilable vous permet d'ajouter d'autres blindages très utiles à votre projet et d'intégrer des fonctionnalités qui rendront le résultat encore plus impressionnant !

Blindage tactile capacitif

Arduino Capacitive Touch Shield 

Vous pouvez associer votre Arduino/Raspberry Pi à ce blindage tactile capacitif pour ajouter 12 capteurs tactiles capacitifs dont la fonction est de détecter si une personne (ou un animal) entre en contact avec l'un des capteurs. Il est possible d'ajouter des fils de connexion pour allonger le blindage. Cette solution est parfaitement adaptée aux projets qui nécessitent un panneau de commande ou à un système qui requiert une sensibilité au toucher.

Ce ne sont là qu'une partie des blindages que vous pouvez utiliser avec la carte Pont de connexion, mais les possibilités sont infinies !

Consultez nos autres articles concernant le Raspberry Pi et l'Arduino :

En savoir plus sur la gamme MKR d'Arduino.   

Apprendre à contrôler une connexion Arduino vers Arduino via Bluetooth

Arduino et RP3 : découvrez quelle carte répond le mieux à vos besoins !

 

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.