Même si c'est toujours drôle de s'amuser avec la toute dernière carte de développement ou le tout nouveau gadget électronique, il y a quelques produits de base dans notre atelier sans lesquels nous ne pourrions tout simplement pas vivre.
Pour un atelier entièrement fonctionnel, ayez toujours ces 10 pièces à portée de main.
1. Résistances et condensateurs
Est-ce de la triche que de les mettre dans le même panier ? Peut-être, mais ces derniers sont proposés en packs qui couvrent plusieurs valeurs. Le problème avec les commandes personnalisées c'est qu'on finit toujours par rechercher les résistances de 10 ohm et 1 kohm ainsi que les condensateurs de 1 µF et 1 000 µF. Pour la plus large gamme d'applications, je préfère que mes résistances soient conçues pour au moins un quart de Watt et mes condensateurs pour au moins 25 VCC.
Lorsqu'il s'agit de transposer le monde physique dans le domaine numérique, il existe quelques éléments aussi polyvalents que des capteurs de distance à sortie analogique. Nous les avons utilisés partout, du robot autonome au jeu de cornhole personnalisé, et nous adorons leur simplicité d'installation et d'utilisation.
Plusieurs raisons peuvent vous pousser à connaître la température de votre système, et un capteur
à sortie analogique à trois broches est un excellent moyen de prendre la température. Ces pièces doivent être un peu bricolées si vous avez besoin de mesures précises, mais elles sont parfaites pour se faire une idée de la température relative.
Voir les produits connexes
4. BJT standard
Les transistors minuscules sont la base de l'électronique moderne, et nous utilisons les gros modèles pour réaliser des prototypes. Il est toujours utile de disposer d'un stock de transistors NPN conçus pour au moins 50 V et 0,5 A, de préférence avec un faible Vbe qui permet à l'appareil d'être piloté par une sortie de microcontrôleur de 3,3 V.
Voir les produits connexes
Nous savons tous ce que je pense des DEL mais si je devais choisir mes préférées entre toutes, je choisirais les DEL de 5 mm blanches. Les DEL blanches peuvent être coloriées avec un marqueur si besoin, sont assez grosses pour travailler confortablement, et éclairent fortement lorsqu'elles sont alimentées avec un microcontrôleur de 3,3 V ou une pile bouton de 3 V.
Voir les produits connexes
C'est un peu onéreux pour un atelier d'électronique, mais nous utilisons notre alimentation électrique CC tous les jours. Vous pouvez limiter le courant dans un projet lorsque vous le branchez pour la première fois afin de prévenir les pannes catastrophiques, et vérifier les petites pièces des systèmes sans alimenter le tout. Je préfère disposer d'au moins deux sorties avec une puissance nominale du système supérieure à 150 W, car j'ai tendance à créer des projets avec des DEL qui utilisent beaucoup de courant.
Voir les produits connexes
7. Fer à souder
Que vous répariez des bijoux ou de l'électronique complexe, il est toujours utile d'avoir une tige surchauffée capable de faire fondre le métal. Même si on aime notre station de soudage Weller à sorties multiples et température contrôlée, j'emmène toujours avec moi mon allume-feu de 40 W pour travailler dans notre atelier.
8. Arduino Mega
Aussi bon ingénieur que vous soyez, difficile de rivaliser avec l'Arduino lorsqu'il s'agit de tester rapidement une idée. Si besoin, vous pouvez l'utiliser comme enregistreur de données de bas niveau ou générateur de fonctions ainsi que pour réaliser des tâches de base comme le test d'un motif lumineux.
Les batteries LiPo sont peut-être à la mode, mais nous ne nous lasserons jamais des batteries standard 9 V. Elles peuvent alimenter l'Arduino mentionné ci-dessus, un grand nombre de DEL et la plupart des éléments que l'on trouve dans les circuits conçus par des amateurs.
Voir les produits connexes
10. Interrupteur à bascule à sorties multiples
Personne n'aime farfouiller à la recherche d'un fil précis pour couper l'alimentation d'un projet, mais la majorité des kits de démarrage incluent des interrupteurs à bascule qui peuvent être utilisés comme entrées momentanées. Ayez toujours quelques interrupteurs à bascule résistants à portée de main, notamment ceux à sorties multiples, pour contrôler un projet de manière élégante et sécurisée dès le début.
Bonus : extincteur !
Aucun atelier ni aucune maison n'est complet sans un extincteur chargé au maximum capable d'éteindre les feux d'origine électrique (classe C). Un extincteur ABC standard convient à la majorité des utilisations, même si nous recommandons plutôt un extincteur Halotron ABC. Les extincteurs Halotron dispersent un liquide non conducteur sans causer de choc statique, ce qui les rend parfaitement adaptés aux pièces avec des équipements électroniques sensibles.