En savoir plus sur les principes de base de la carte, les équipements nécessaires pour commencer, la configuration matérielle et la procédure à suivre pour faire fonctionner le blindage de l'accéléromètre triaxial et ultra basse consommation EVAL-ADXL362 d'Analog Devices.
Aujourd'hui, nous allons déballer le carte de blindage EVAL-ADXL362-ARDZ et vous indiquer comment procéder à sa mise en marche. Ce kit contient la carte EVAL-ADXL362-ARDZ ainsi qu'une carte de visite comportant des liens et d'autres renseignements utiles.
La carte de blindage ADXL362 est une conception autonome de mesure de l'inclinaison, embarquant un écran LCD pour afficher des données de température et d'inclinaison. Elle est compatible broche à broche avec les plate-formes présentant l’empreinte Arduino. Le matériel est basé sur l'accéléromètre MEMS ADXL362.
Elle possède des plages de mesure programmables pour les 3 trois axes jusqu'à ±8 g. Le capteur est optimisé pour une faible consommation de courant sous de nombreux modes de fonctionnement. Par exemple, 270 nA suffisent en mode de démarrage déclenché par les mouvements et 10 nA en mode veille. Elle convient donc parfaitement aux applications à piles qui doivent rester sur le terrain pendant de nombreuses années.
L'embase ICSP permet de communiquer via l'interface SPI. Des cavaliers sont fournis pour configurer les lignes de sélection de puce pour l'ADXL362 et l'écran LCD. D'autres options sélectionnables sont également présentes pour fournir plus de flexibilité lors de l'empilement de plusieurs blindages les uns sur les autres.
Maintenant que nous en avons terminé avec les éléments fondamentaux de la carte, passons à sa mise en marche. Pour cet exemple, vous aurez besoin des équipements suivants : Une carteEVAL-ADICUP360, une carte de blindage ADXL362, un IDE ADuCM360, un câble micro USB, le projet de démo ADXL362 et un PC ou un ordinateur portable.
D'abord, vous devez vous assurer que le matériel est correctement configuré. La matrice de commutation de la carte EVAL-ADICUP360 doit être réglée sur 1010 et la configuration du cavalier de l'ADXL362 doit être identique à celle indiquée ici. Branchez ensuite la carte ADICUP360 à la carte de blindage ADXL362 à l'aide des embases à facteur de forme Arduino fournies.
Vous remarquerez que le raccordement s'effectue dans un seul sens pour empêcher toute erreur de connexion. Branchez le câble micro USB au port USB de débogage de l'ADICUP360. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'ordinateur. Importez le projet de démo ADXL362 depuis GitHub dans les outils ADICUP360 Eclipse. Pour savoir comment importer des exemples de projet dans l'outil et rechercher les exemples les plus récents, veuillez vous reporter à notre guide d'utilisation détaillé.
Une fois l'importation réalisée, vous devez construire le projet et créer une configuration de débogage. Créez d'abord le projet en cliquant sur l’icône du marteau de la barre d'outils. Allez ensuite sur la flèche en regard de l'icône du bogue dans la barre d'outils et sélectionnez Debug Configurations (Configurations de débogage). Double-cliquez sur l'option de débogage GDB OpenOCD. Le champ important doit se remplir automatiquement de sorte qu'il ne vous reste plus qu'à accéder à l'onglet Common (Commun).
Ensuite, sélectionnez les cases à cocher Debug (Déboguer) et Run (Exécuter) pour enregistrer vos configurations. Appuyez sur Apply (Appliquer). Le débogage doit commencer. Une fois le programme téléchargé, cliquez sur le bouton Run (Exécuter) dans la barre d'outils. Vérifiez ensuite le matériel et déplacez légèrement la carte dans votre main.
Vous remarquerez que les informations indiquées par x, y et z changent en fonction de la gravité. Nous avons même ajouté un mini écran affichant dans quelle direction la carte est actuellement inclinée. Il s'agit là des améliorations que nous avons apportées à la carte. Quelles autres idées vous viennent à l'esprit ?
En savoir plus sur les nouveaux produits et solutions d'Analog Devices