ADI RadioVerse
Étiquettes similaires
Announcing the Latest RF Transceiver from Analog Devices Designed to Support Critical Communications
Analog Devices, a premier provider of analog technologies and solutions to Arrow Electronics, has announced the first product in a new line of RF transceivers designed to fuel the innovations of tomorrow’s commercial and military communication applications.
ADALM-PLUTO | Radio Learning Module
Radio Frequency communication dates back as far as the early 1800’s, but the onset of software in the technology’s space is again revolutionizing the RF industry. To aid in the transition away from legacy RF, Analog Devices has recently released a new educational tool to help students and industry professionals learn the fundamentals of Software Defined Radio (SDR).
Avantages de la topologie homodyne (Zero-IF) : réduction de 50 % de l'empreinte de la carte de circuit imprimé avec un coût divisé par trois
Depuis sa création aux débuts des dispositifs radio, l'architecture Zero-IF a maintes fois prouvé qu'elle offre les coûts les plus bas, la consommation la plus faible et la solution la moins encombrante en matière de technologie radio. Néanmoins, comme la demande de systèmes sans fil ne cesse d'augmenter, il est nécessaire de procéder à des changements pour éviter toute hausse des coût et conserver la technologie radio dans l'infrastructure.
Présentation des solutions RadioVerse d'Analog Devices
Tandis que le monde est plus que jamais connecté, le spectre radio se congestionne, rendant la conception radio de haute qualité difficile. RadioVerse par Analog Devices propose une solution simple d'utilisation permettant aux concepteurs de transmetteurs de fabriquer des produits pouvant garder la cadence de notre monde connecté.
RadioVerse AD9375 d'Analog Devices
Surmonter les défis de la mise en place de réseaux 4G et 5G n'est pas simple, ce processus nécessite de voir les choses sous un autre angle. Analog Devices voit des opportunités là où les autres voient des défis. C'est pourquoi un produit révolutionnaire a été ajouté à la famille RadioVerse d'ADI : le transmetteur à large bande AD9375 avec DPD.
Les mélangeurs RF complexes, l'architecture homodyne et les algorithmes avancés : la magie noire des transmetteurs SDR de nouvelle génération
Il existe une corrélation intéressante entre les mélangeurs RF complexes, l'architecture homodyne et les algorithmes avancés. Cet article d'Analog Devices définit les bases de ceux-ci, ainsi que de quelle manière ils s'interconnectent et affectent la conception système.