マシンツーマシン (M2M) 接続用のセルラー モデム

市場で優位に立つことで得られる利益である「先行者利益」は、ほぼあらゆる分野に当てはまります。これは、変化が早く、製品寿命が短く、最高の利益が早期に得られるテクノロジー市場では特に価値があります。2位の市場参加者は、1位の参加者と同様に自社製品を市場に投入するために懸命に努力していますが、彼らが争っているのは市場の半分だけであり、その後に続く参加者は、残り物のパンくずをめぐる争いに終わる可能性があります。重要なのは、革新的な製品で新しい市場を創出し、その優位な立場を獲得して維持するために迅速に行動することです。

モノのインターネットで競争に勝つ 


最初にアイデアを出すのは比較的簡単です。しかし、コンセプトがいかに独創的であっても、市場に登場し、利益を上げ始めるのは、実現可能な製品として開発され、製造され、販売され、納品されてからなのです。残念なことに、製品の市場投入までの速さは、その最も遅いコンポーネントの速さによってのみ決まります。幸いなことに、今日のコネクテッドエコノミーでは、物理的であれ知的であれ、製品の最も難しいコンポーネントの一部を専門家にアウトソーシングすることができます。

これらの専門家は、あなたのコンセプトを実現するために必要な部品やサブアセンブリを提供してくれるかもしれません。障害を克服したり、デザインを最適化したりするのに役立つ専門知識を提供してくれるかもしれません。あるいは、完成したデザインを迅速かつ適正なコストで高品質の製品に変えるお手伝いをしてくれるかもしれません。市場の変化が速いほど、この種のアウトソーシングから利益を得られる可能性が高くなります。

今日最も急速に成長し、変化している市場の1つは、「モノのインターネット」の背後にあるテクノロジーであるマシンツーマシン (M2M) 接続です。IoTでは、センサーがサイトまたはシステムからデータを収集し、それを他のシステムに送信して、そこでデータに基づいて処理したり保存したりすることができます。結果として生じるアクションは、自動または手動、即時または遅延、継続的またはイベントによってトリガーされる可能性があります。しかし、モードが何であれ、操作は、中程度から広大な範囲にわたる距離にわたって、ある場所から別の場所へデータを移動することに依存します。

M2Mデータの移動は、短距離で有線接続を作成するのと同じくらい簡単です。あるいは、Bluetoothまたはその他の特殊な無線周波数接続を介して、短距離でデータをワイヤレスで送信することもできます。さらに長距離の場合は、有線接続またはWi-Fi(利用可能な場合)を使用してデータをネットワークに転送できます。しかし、事実上あらゆる場所から、あるいはモバイル データ ソースからでもネットワークにアクセスする最も迅速で簡単な方法の1つは、セルラーです。携帯電話ネットワークは世界の人口密集地のほとんどをカバーしており、データ送信に使用される携帯電話信号チャネルは、音声接続が不安定な場所にも届きます。つまり、場所や状況によってはさまざまなデータ接続の選択肢が提供されますが、携帯電話はほとんどどこでも機能し、データのみ(音声なし)の接続は非常に安価になる可能性があります。 

アプリケーションにセルラー接続を検討する場合、いくつかの決定を行う必要があります。

  1. アプリケーションに最適なセルラーテクノロジー

  2. 携帯電話ネットワークにアクセスするための適切なテクノロジー

  3. プロジェクトのセルラー部分をアウトソーシングしたいかどうか、またそうであれば、アウトソーシング業者に何を求めるべきか

    パートナー。

携帯電話ネットワーク技術の選択

携帯電話技術の選択は、ある程度はユーザーの所在地によって決まり、さらに大部分は必要なデータ スループットによって決まります。 

2Gグローバル移動通信システム (GSM) と2G符号分割多重接続 (CDMA)

2Gは、すべての信号が圧縮されたデジタル形式で送信される第2世代の携帯電話技術です。デジタル技術により、単一のアナログ通話で占有される帯域幅で複数のメッセージを送信できるようになります。2Gの元々のデータ速度は約9.6Kbpsでした。2Gの機能は、データ速度が最大150 Kbpsに達する2.5Gと呼ばれるものにまで拡張されました。

2Gにはいくつかの種類があります。2G GSMと2G CDMAは競合する標準です。CDMAは北米でのみ使用され、南北アメリカ大陸の残りの地域および世界中ではGSMが使用されています。CDMAは符号分割多重アクセスの略で、音声通話ではGSMよりも範囲が広く、明瞭度も若干優れていますが、データ通信ではそれほど重要ではありません。GSMは、グローバル モバイル コミュニケーション システムの略です。CDMAとは異なり、GSMは交換可能なSIM (加入者識別モジュール) カードに加入者とワイヤレス プロバイダーの情報を保存するため、ユーザーはSIMカードを交換することで電話やプロバイダーを切り替えることができます。

3G GSMおよび3G CDMA

3Gまたは第3世代の携帯電話技術は最大3Mbpsのデータ速度をサポートし、2Gと同様に、3GにはCDMAバージョンとGSMバージョンがあります。米国では3GテクノロジーのCDMAバージョンとGSMバージョンの両方が使用されていますが、米国のGSMは世界の他の地域で使用されている3G GSMとは互換性がありません。 3G CDMA (2Gで使用されるCDMA 1xRTTではなく、CDMA EVDO) は米国でのみ使用されます。世界のその他の地域の多くは3G GSMを使用しています。

ロングタームエボリューション(LTE)

LTE (4G LTEとも呼ばれる) は、最大100 Mbpsのデータ速度をサポートします。LTEは複数の異なるスペクトルにわたって実装できますが、互換性のあるデバイスは世界中のすべてのLTEスペクトルで動作するはずです。高いスループット レートにより、ビデオなどのストリーミング データ アプリケーションやその他の大容量プロセスに最適です。

セルラーアクセス技術の選択

製品やデバイスにセルラー接続を組み込む方法はさまざまです。選択に影響する主な問題には、場所(携帯電話ネットワークの可用性の要因として)、製品のサイズ、利用可能な専門知識、時間、コスト、予想されるテクノロジ ロードマップなどがあります。

  •   アクセス テクノロジーを選択する際には、使用する携帯電話ネットワークを考慮する必要があります。製品がさまざまなネットワーク テクノロジにアクセスする必要がある場合は、対応するさまざまなセルラー モデムをサポートできる必要があります。

  •   サイズが問題となる場合 (今日の多くのデバイスで問題となっている)、外付けモデムは実行可能なオプションではありません。一部の内部モジュール/モデムでも、大きすぎて実用的ではない場合があります。また、モデム自体にどのようなコンポーネントが組み込まれているか、またモジュール/モデムを動作させるために何を個別に構成する必要があるかを考慮してください。

  •   時間とリソースに余裕があれば、ボードにセルラー モジュールを設計したり、認定モデムを組み込むことでプロセスを合理化したりできます。モジュールで設計するとエンジニアリング時間と認証コストがかかりますが、完全なモデムとして追加するとコストと時間が節約されます。ただし、完全なモデムを設計に組み込むにはある程度のエンジニアリングが必要ですが、完全な開発キットを備えたプラグイン型のキャリア認定モデムを使用すると、プロセスが効率化されます。

  •   ネットワークにアクセスするすべての製品はFCC認証を受ける必要があり、これには数か月かかる場合があります。事前認定済みのセルラー モデムを使用すると、認定取得のコストが削減され、デバイスをネットワーク上ですぐにアクティブ化できるため、リスクが軽減され、ROIが加速されます。

  •   コストには多くの要素があります。さまざまな携帯電話アクセス オプションのコストを比較する場合は、開発コストと購入コスト、および製造コストと運用コストを比較します。製品が事前に認証されていない場合は、認証を取得するためのコストも考慮してください。

  •   製品を生産する量も、プラットフォームのオプションを決定する際に役立ちます。認定モデムを接続するのではなく、ボードにモジュールを設計することは、コストが非常に大きなボリュームで償却できる場合(および初期コストをサポートできる場合)には理にかなっています。ただし、容量がそれほど大きくない場合、または使用量に応じて料金を支払う必要がある場合は、モデムを購入する方が合理的です。

  •   最後に、製品の将来の開発の軌道を検討します。携帯電話のニーズが、速度、ネットワーク テクノロジー、GPSなどの関連機能などにおいて変化すると予想される場合は、構築するのではなく購入することを検討してください。方向転換するには、別の製品を購入する必要があるため (特にモデムが簡単に交換できる標準フォーム ファクターを使用している場合)、自分で開発するよりも簡単です。 

パートナーの選択

今日の急速に変化する市場では、製品設計に対してコモディティ指向のアプローチを採用すると、さまざまな問題が発生する可能性が高くなります。デバイスまたはシステムの全体的な動作が個々のコンポーネントのパフォーマンスに依存する場合、必要な機能が得られていること、コンポーネントがアーキテクチャとアプリケーションで動作すること、必要なときに技術的な専門知識にアクセスできることを知っておく必要があります。購買部門は実行可能なオプションを選択する際に役立ちますが、技術スタッフはベンダーの機能、仕様の観点から何が実行可能かを判断し、どのプロバイダーが必要な機能を実際に提供できるかを判断する必要があります。

これは、プロバイダーが製品の開発に関与する場合に特に当てはまります。たとえ関係が短いものであっても、チームメンバーに求めるものと同じものを探してください。専門知識と特別な知識は重要ですが、チームの他のメンバーの話に耳を傾け、理解し、協力する能力も重要です。また、時間が重要な場合には、パートナーがあなたと同じ緊急感を共有し、必要なときに必要なリソースを提供できるかどうかを知る必要があります。 

NimbeLink Skywireプラグイン モデム

NimbeLink Skywireプラグイン モデムは、マシン間製品にセルラー接続を迅速かつ簡単に追加する方法です。Skywireモデムは、ECN Impact Awardsのボード、モジュール、組み込みシステム部門のファイナリストに選ばれました。NimbeLink Skywire製品の利点は次のとおりです。

  •   ほぼすべての2G、3G、LTEネットワークで動作する5つの異なるバージョン

  •   業界最小サイズで、今日のコンパクトなデザインに簡単に組み込めます

  •   Telitの実績ある910モジュールファミリーをベースに

  •   事前認証済みなので、FCC認証取得のコストが不要

  •   Skywireの製品はすでに携帯電話キャリアネットワークで認定されており、現在はVerizonや

    AERISにより、ネットワーク上でデバイスを即座に起動可能

  •   低価格の携帯電話サービスプランも完備

  •   標準のXBEEフォームファクタを使用して、複数のネットワークタイプにわたる展開の設計を簡素化します。

  •   幅広い電圧とアンテナタイプをサポートし、設計の柔軟性を実現

  •   電圧とUART接続のみ必要

  •   完全かつ完全に文書化された開発キットが利用可能

  •   Arduinoプロセッサと互換性のあるプラグ

    NimbeLinkの受賞歴のある開発者は、当初、同社のセルラー ゲートウェイ製品を強化するためにSkywireモデムを設計しました。Skywire製品ラインはその後、2GからLTEまでのモデムのフル ラインに拡張され、その革新性が認められ業界賞を受賞しました。NimbeLinkのエンジニアは、米国全土の製品開発者と協力して、セルラー対応製品の市場投入を迅速化してきました。同社は現在、医療、農業、工業分野の顧客と協力して、M2M市場の開拓、製品要件の定義、堅牢なソリューションの設計、製造、提供を支援しています。 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here