"La ventaja de ser pionera," el beneficio de ocupar el terreno elevado en un mercado, se aplica en casi cualquier área. Es particularmente valioso en los mercados tecnológicos, donde el cambio llega rápidamente, la vida del producto puede ser corta y los mejores márgenes llegan primero. Los participantes que llegan al mercado en segundo lugar trabajan tan arduamente por llevar los productos al mercado como aquellos que lo hicieron en primer lugar, pero ellos participan en solo la mitad del mercado y aquellos que llegan después pueden terminar peleando solo por migajas. El truco consiste en crear un nuevo mercado con su producto innovador y moverse rápidamente para tomar y mantener ese terreno alto.
Ganarle a la competencia en Internet de las cosas
Ser el primero en tener una idea es relativamente fácil. Pero un concepto, sin importar lo original que sea, solo toma su lugar en el mercado y comienza a rendir frutos después de que se ha convertido en un producto viable, fabricado, comercializado y entregado. La mala noticia es que un producto solo puede ser tan rápido para el mercado como su componente más lento. La buena noticia es que, en la economía conectada de hoy, algunos de los componentes de un producto más desafiantes, ya sea físico o intelectual puede ser subcontratada a especialistas.
Dichos especialistas pueden proveer piezas o subensambles que necesita para lograr su trabajo de concepto. Ellos pueden proporcionar los conocimientos para ayudarle a superar los obstáculos o para optimizar su diseño. O pueden ayudarle a convertir el diseño completo en un producto manufacturado de calidad, de manera rápida y a un costo razonable. Cuanto más rápido el mercado cambia, más probabilidades existen de que se benefician de este tipo de externalización.
Uno de los mercados de más rápido crecimiento y cambio es el de la conectividad de máquina a máquina (M2M), la tecnología detrás de "Internet de las cosas". En IoT, los sensores recopilan datos de un sitio o sistema y los envían a otros sistemas, donde pueden llevarse a la práctica y/o ser almacenados. La acción resultante puede ser automática o manual, inmediata o retardada, continua o activada por eventos. Sin embargo cualquiera sea el modo, la operación dependerá de mover datos de un lugar a otro a través de una distancia que puede ir de discreta a grande.
Mover datos M2M puede ser tan sencillo como crear una conexión con cables a una distancia corta. Alternativamente, los datos se pueden enviar de forma inalámbrica a distancias cortas vía Bluetooth u otra conexión de frecuencia de radio especializada. Y a distancias más largas, los datos pueden montarse en una red usando una conexión por cable o, cuando esté disponible, una red Wi-Fi. Pero una de las maneras más rápidas y fáciles para acceder a la red desde prácticamente cualquier ubicación o incluso desde una fuente de datos móvil es el teléfono celular. Las redes celulares cubren la mayoría del mundo poblado y el canal de señal celular que se usa para la transmisión de datos alcanza incluso lugares donde las conexiones de voz pueden ser irregulares. En otras palabras, mientras algunos lugares y situaciones ofrecen una variedad de opciones de conectividad de datos, el teléfono celular funciona en casi cualquier lugar, y una conexión solo de datos (no de voz) pueden ser muy económica.
Al considerar la conectividad celular para su aplicación tiene varias decisiones que tomar.
-
La tecnología celular adecuada para su aplicación.
-
La tecnología adecuada para acceder a la red celular.
-
Si el aspecto celular de su proyecto es lo que desea externalizar y, si es así, lo que debe buscar en un
socio.
Elegir tecnología de red celular
Su elección de tecnología celular depende, en cierta medida, de su ubicación y en mayor grado en el rendimiento de datos que se necesitarán.
Sistema global 2G de comunicaciones móviles (GSM) y de Acceso múltiple por división de código 2G (CDMA)
2G es una tecnología celular de segunda generación en la cual todas las señales se transmiten en forma digital comprimida. La tecnología digital permite que se transmitan múltiples mensajes en el ancho de banda que de otra forma serían ocupadas por una sola llamada analógica. La velocidad de datos originales de 2G fue alrededor de 9,6 Kbps. Las capacidades 2G se han ampliado a lo que se conoce como 2,5 G con velocidades de datos que pueden ser tan altas como 150 Kbps.
2G viene en diferentes "variedad". 2G GSM y 2G CDMA son estándares competitivos. Se utiliza CDMA solo en Norteamérica, mientras que el resto de Américas y del mundo utilizan GSM. CDMA significa acceso múltiple por división de código y ofrece alcance algo mejor y claridad en las llamadas de voz que GSM, que realmente no importa para la comunicación de datos. GSM significa sistema global para comunicaciones móviles. A diferencia de CDMA, GSM almacena la información del proveedor inalámbrico y del suscriptor en una SIM (módulo de identidad de suscriptor) intercambiable, lo que le permite a los usuarios cambiar de teléfono o proveedores al reemplazas las tarjetas SIM.
3G GSM y 3G CDMA
3G o tecnología móvil de tercera generación admite velocidades de datos de hasta 3 Mbps y al igual que 2G, 3G viene en versiones GSM y CDMA. Estados Unidos usa versiones CDMA y GSM de tecnología 3G aunque US GSM no es compatible con 3G GSM usado en cualquier otra parte del mundo. 3G CDMA (CDMA EVDO en oposición a CDMA 1xRTT usado para 2G) se usa exclusivamente en Estados Unidos. La gran mayoría del resto del mundo usa 3G GSM.
Evolución a largo plazo (LTE)
LTE, conocida a veces como 4G LTE admite velocidades de datos de hasta 100 Mbps. Aunque LTE pueden implementarse a través de diferentes espectros, los dispositivos compatibles deben trabajar a través de todos los espectros de LTE en todo el mundo. Su alta velocidad de rendimiento hace que sea ideal para aplicaciones de datos de transmisión de datos como video y para otros procesos de alto volumen.
Elegir tecnología de acceso celular
Existe una variedad de maneras de incorporar la conectividad celular en un producto o dispositivo. Los temas clave que afectan su elección son la ubicación (como factor de disponibilidad de la red celular), el tamaño del producto, la experiencia disponible, el tiempo, el costo y su hoja de ruta tecnológica anticipada.
-
Debe tener en cuenta la red celular que usará al momento de elegir la tecnología de acceso. Si su producto tendrá acceso a una amplia gama de tecnologías de red, tendrá que ser capaz de admitir el rango correspondiente de módems celulares.
-
Si el tamaño es un problema (como lo es en tantos dispositivos hoy), los módems externos no serán una opción viable; incluso algunos módulos/módems internos pueden ser demasiado grandes para ser práctico. Asimismo, considere qué componentes están integrados en el propio módem y lo que se tendrá que configurar por separado para hacer el trabajo del módem/módulo.
-
Si usted tiene el tiempo y los recursos puede diseñar un módulo celular en su placa, o puede optimizar el proceso mediante la incorporación de un módem certificado. Diseñar un módulo tomará tiempo de ingeniería, además de costos y tiempo de certificación, mientras que agregar un módem completo permitirá ahorrar costos y tiempo. Sin embargo, mientras unos ingenieros incorporan un módem completo en su diseño, un enchufe, un módem certificado por el proveedor con el kit de desarrollo completo agilizarán el proceso.
-
Todos los productos que tienen acceso a la red deben tener la certificación FCC, que puede tardar meses. Un módem celular previamente certificado elimina el costo de obtención de la certificación y permite que el dispositivo se active inmediatamente en una red, reduciendo el riesgo y acelerando el ROI.
-
Los costos tienen muchos componentes. Al comparar el costo de diversas opciones de acceso celular, revise el costo de desarrollo versus el costo de compra, así como los costos de fabricación y de operación. También considere el costo de obtención de la certificación si el producto no cuenta con certificación previa.
-
El volumen en el que se producirá el producto también ayuda a determinar sus opciones de plataforma. Diseñar un módulo en su junta (en contraposición a enchufar un módem certificado) puede tener sentido cuando el costo se puede amortizar en volúmenes muy grandes (y cuando usted puede financiar el costo inicial). Sin embargo, cuando el volumen es menor o cuando necesite pago por uso, comprar módems tiene más sentido.
-
Por último, se debe considerar la trayectoria del desarrollo futuro del producto. Si espera que sus necesidades celulares cambien, en velocidad, en tecnología de red o en capacidades conexas tales como GPS, considere comprar en vez de desarrollar. Es más fácil cambiar el sentido cuando eso significa compra un producto distinto (especialmente si el módem utiliza un factor de forma estándar que permiten un cambio fácil) en lugar de tener que desarrollar por usted mismo.
Elegir un socio
Hoy en mercados de rápido movimiento, un enfoque orientando al producto para el diseño del producto puede dejarlo vulnerable a todo tipo de problemas. Cuando toda la operación de un dispositivo o sistema depende del desempeño de los componentes individuales, necesita saber que está recibiendo las capacidades que necesita, que los componentes funcionarán en su arquitectura y su aplicación, y que usted tendrá acceso a conocimientos técnicos cuando lo necesite. Los departamentos de compra puede ser valiosa al momento de elegir entre opciones viables, pero el personal técnico debe decidir qué es viable en términos de las capacidades del proveedor, especificaciones y determinar qué vendedores pueden realmente entregar las capacidades necesarias.
Esto es especialmente cierto si el proveedor participará en el desarrollo de un producto. Incluso si la relación será corta, busque las mismas cosas que le gustaría buscar en un miembro del equipo. Los conocimientos técnicos y especializados serán de suma importancia, así como también la capacidad de escuchar, comprender y trabajar con el resto del equipo. Y, cuando el tiempo es un factor crítico, querrá saber que su socio comparte su sentido de urgencia y puede entregar los recursos necesarios cuando los necesita.
Plug-in módems Skywire de NimbeLink
Los plug-in módems Skywire de NimbeLink son una manera rápida y fácil de añadir conectividad celular a productos de máquina a máquina. Módems Skywire fueron finalistas en la categoría de Sistemas integrados y módulos, placas de ECN Impact Awards. Los beneficios de productos Skywire de NimbeLink incluyen:
-
Cinco versiones diferentes para trabajar con prácticamente cualquier red 2G, 3G o LTE
-
Los más pequeños en la industria para fácil incorporación en los diseños compactos actuales
-
Basados en la familia de módulos 910 probada de Telit
-
Certificación previa, eliminando el costo de obtención de la certificación FCC
-
Los productos Skywire ya están certificados por redes del operador celular, que actualmente incluye Verizon y
AERIS lo que permite que los dispositivos se activen inmediatamente en una red
-
Disponibilidad completa con planes de servicio celular de bajo costo
-
Uso del factor de forma XBEE estándar, simplificando el diseño para la implementación en los distintos tipos de red
-
Apoyo de una amplia gama de tipos de tensión y de antena para flexibilidad de diseño
-
Requiere solo tensión y una conexión UART
-
Disponibilidad con un kit de desarrollo completo y totalmente documentado
-
Enchufe compatible con procesadores Arduino
Los desarrolladores galardonados de NimbeLink inicialmente diseñaron módems Skywire para realzar los productos de la puerta de enlace celular de la propia compañia. La línea Skywire posteriormente se amplió para incluir una línea completa de módems de 2G a LTE y que se ha reconocido con premios a la innovación de la industria. Los ingenieros de NimbeLink han trabajado con desarrolladores de productos en todo Estados Unidos para apurar productos habilitados por celular en el mercado. Actualmente, la compañia está trabajando con clientes en el área médica, agrícola e industrial para ayudarles a hacerse camino en el mercado M2M, definir los requisitos del producto, y diseñar, producir y entregar soluciones sólidas.