RJ45イーサネット規格とその使用法の調査

ジェレミー・クック

有線イーサネットは、現在のバージョンでは、実に素晴らしい規格ですが、過小評価されることも少なくありません。最高速度は各バージョン (例: Cat-5aからCat-6) ごとに向上していますが、壁のコンセントからルーター、実際のコンピューターまで、あらゆるものとインターフェイスする8ポジション、 8コネクタ (8P8C) RJ45ジャック標準 は変わっていません。

これらの RJ45イーサネット接続 は、 Power over Ethernet (PoE) を介してデータだけでなく電力も供給できるため、インストールが文字通りさらに「簡単」になります。

RJ45プラグ

現在知られているRJ45プラグは、TIA-968規格およびIEC 6063-7出版物によって定義されています。これらの規格は、RJ45コネクタの配線順序と物理的寸法の両方を定義し、各RJ45 8P8Cコネクタが問題なく特定のレセプタクルに差し込まれることを保証します。

挿入すると、保持機能がプラグから押し出され、所定の位置にロックされます。下部の8つの接点により、ビットとバイトの信頼性の高い転送が可能になります。多くの ケーブル には、保持機能が意図せず何かに引っかかって破損するのを防ぐ引っ掛かり防止装置も備わっています。

RJ45コネクタ配線

現在使用されているネジの数や、 「ユニバーサル」シリアルバス (USB) のバージョンの数など、接続規格が非常に多く存在する世界では、ほぼ問題なく動作するものを見るのは新鮮です。組み立て済みのプラグ/ケーブルはパッチ ケーブルとして購入できます。また、RJ45コネクタを、長さに合わせて切断したケーブルに圧着することもできます。

ここで「ほとんど」と記されているのは、イーサネットには実際には2つのRJ45コネクタ カラー コード標準 (T568AとT568B) があり、以下のように定義されているためです。

  • T568A: 白/緑、緑、白/オレンジ、青、白/青、オレンジ、白/茶、茶
  • T568B: 白/オレンジ、オレンジ、白/緑、青、白/青、緑、白/茶、茶

Aバージョンは、ファックス機や従来の有線電話などの古い技術と下位互換性があるように配線されており、これは数十年前に実装されたときには確かにさらに重要でした。

ANSI認定の電気通信産業協会 (ANSI/TIA) はA配線シーケンスを推奨していますが、Bも広く使用されているようです。ケーブルの一端ともう一端の間で一貫性がある限り、AとBの間にパフォーマンスの違いはありません。

ボディイメージ1 RJ45ジャックの探索

データは下部のコネクタを通じて転送されます

用語: RJ45とEthernetプラグ

このようなコネクタにRJ45 (RJは「Registered Jack」の略) という用語を使用することの技術的な妥当性について疑問がありましたが、この記事のためにTIAと短い電子メールをやり取りしたところ、RJ45は「広く使用されている適切な用語」であると指摘されました。また、このようなプラグはイーサネット以外の目的にも使用できることも指摘されました。したがって、RJ45コネクタを「イーサネット プラグ」と呼ぶことは必ずしも正しいとは限らず、正式な技術ディスカッションでは避けたほうがよいでしょう。

RJ45 ≠ イーサネット(必須)

RJ45ジャックとCat-Xケーブルは、信号転送、さらにはカスタム (非イーサネットまたはPoE) 方式での電力供給にも魅力的な媒体です。ただし、RJ45プラグまたはレセプタクルがこのように実装されている場合、エンド ユーザーがその接続先を推測し、最終的にイーサネット機器に接続してしまう可能性を考慮する必要があります。

せいぜい、フラストレーションの原因になる可能性があり、回路がそのような可能性から保護するように設計されていない場合は、機器が損傷する可能性もあります。一方、未知の機器を扱う場合には、すべてのプラグ/ソケットのラベルと指示を必ず守り、従ってください。

最後に、励みになる話として、イーサネット通信にRJ45スタイルの接続がほぼ普遍的に受け入れられていることは、本当に素晴らしいことです。ごちゃごちゃしたRJ45ジャックを美しい工学的成果と呼ぶ人もいるかもしれません。安価で、取り付けが簡単で、しっかりと固定され、設置後は目立たなくなります。家庭、企業、サーバー ファームにある膨大な数のコネクタは、何時間も何日も文句を言わず、ビット、バイト、さらには電力を供給しています。


ArrowPerksロイヤルティ プログラム サインアップ バナーEN


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here