Por Jeremy Cook
Ethernet por cable, en su iteración actual, es un estándar muy sorprendente y, a menudo, subestimado. Si bien las velocidades máximas han aumentado con cada sucesiva iteración (p. ej. Cat-5a a Cat-6), la simple posición de 8 elementos, el estándar para receptáculos RJ45 de 8 conectores (8P8C) que interactúa con todo, desde tomas de pared hasta enrutadores y computadoras reales, se ha mantenido igual.
Estas conexiones Ethernet RJ45 incluso pueden suministrar energía y datos a través de Power over Ethernet (PoE), lo que permite instalar componentes al instante.
El conector RJ45
El conector RJ45, tal como lo conocemos hoy en día, está definido por el estándar TIA-968, así como por la publicación IEC 6063-7. Estos estándares definen tanto la secuencia de cableado del conector RJ45 como las dimensiones físicas, lo que garantiza que cada conector RJ45 8P8C pueda conectarse a un receptáculo determinado sin problemas.
Una vez insertado, el dispositivo de retención empuja hacia afuera el enchufe y lo bloquea en su lugar. Los 8 contactos en la parte inferior permiten una transferencia confiable de bits y bytes. Muchos cables también cuentan con un dispositivo antienganche que evita que la función de retención se enganche accidentalmente en otros elementos y pueda romperse.
Cableado del conector RJ45
En un mundo con tantos estándares de conexión (consideremos la cantidad de tornillos que se usan hoy en día, o incluso, cuántas versiones existe del bus en serie "universal" (USB)), reconforta ver algo que en su mayoría funciona. Los enchufes o cables preensamblados se pueden comprar como cables de conexión, o bien, los conectores RJ45 se pueden engarzar en cables cortados a medida.
Decimos "en su mayoría" porque, en realidad, hay dos estándares de códigos de colores para los conectores RJ45 para Ethernet: T568A y T568B, tal como se define a continuación:
- • T568A: blanco/verde, verde, blanco/naranja, azul, blanco/azul, naranja, blanco/marrón, marrón
- • T568B: blanco/naranja, naranja, blanco/verde, azul, blanco/azul, verde, blanco/marrón, marrón
La versión A está cableada de tal manera que es compatible con tecnologías más antiguas, como máquinas de fax o teléfonos con cable tradicionales, lo que sin duda fue más importante cuando se implementó hace décadas.
La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones acreditada por ANSI (ANSI/TIA) recomienda la secuencia de cableado A, aunque la opción B también parece tener un uso generalizado. No hay diferencia de rendimiento entre A y B, siempre que sean consistentes entre un extremo del cable y el otro.
Los datos se transfieren a través de conectores inferiores
Términos: Conectores RJ45 frente a conectores Ethernet
Tenía algunas dudas sobre la validez técnica del uso del término RJ45 (RJ es la abreviatura de "Registered Jack" (enchufe registrado) en inglés) para dicho conector, pero luego de un breve intercambio por correo electrónico con la TIA para este artículo, se advirtió que RJ45 es un "término adecuado y ampliamente utilizado". La asociación también señaló que dichos enchufes se pueden usar para propósitos no relacionados con Ethernet. Por lo tanto, referirse a un conector RJ45 como un "enchufe Ethernet" no siempre es correcto y, probablemente, sea mejor evitarlo en conversaciones técnicas formales.
RJ45 y Ethernet (necesariamente)
Los conectores RJ45 y los cables Cat-X son un medio tentador para la transferencia de señales, y tal vez incluso para suministrar alimentación de forma personalizada (es decir, sin usar Ethernet o PoE). Sin embargo, si se implementa un receptáculo o conector RJ45 de esa manera, se debe contemplar la posibilidad de que el usuario final suponga hacia dónde va y que terminará conectado a un equipo Ethernet.
En el mejor de los casos, esto podría causar frustración e incluso daños en el equipo si los circuitos no están diseñados para proteger contra dichas posibilidades. Por otro lado, si está trabajando con un equipo desconocido, asegúrese de observar y cumplir con todas las instrucciones y etiquetas para enchufes y zócalos.
Para finalizar con un comentario alentador, la aceptación casi universal de las conexiones estilo RJ45 para la comunicación Ethernet es realmente fantástica. Incluso se podría decir que el embrollo de conectores RJ45 es una atractiva pieza de ingeniería. Son económicos y fáciles de colocar, ofrecen seguridad con el transcurso del tiempo y pasan desapercibidos una vez colocados. Un numeroso ejército de estos conectores en casas, negocios y granjas de servidores trabajan sin cesar para canalizar bits, bytes e incluso energía, hora tras hora, día tras día.