絶えず変化するエレクトロニクスの世界において、長年にわたって変わっていないのが抵抗器のカラーコードです。軸方向リード付きの円筒形抵抗器の抵抗値と許容差を識別するために使用されます。国際電子委員会は、IEC 60062規格でカラーコードを正式に定義しています。
抵抗器のカラーコードは、抵抗器の円周に沿って順番に付けられたさまざまな色の帯で表現されます。3バンドバージョン、4バンドと5バンドのバージョン、そしてあまり一般的ではない6バンドバージョンがあります。このコードは、もともとほぼ1世紀前にカーボン抵抗器用に考案されましたが、現在でも有効であり、カーボン抵抗器だけでなく、パッケージが同じ円筒形になっている他の種類の抵抗器にも使用されています。
3バンドコード
下の図は、値が3バンドバージョンのカラー コードで示される抵抗器を表しています。
コードのすべてのバージョンにおいて、最初に読み取られるバンドは、軸リードに最も近いバンドです。3バンド バージョンでは、最初のバンドは抵抗器の値の最初の桁を表し、この例の場合、バンドは茶色です。右に移動すると、次の帯は黒くなり、2番目の数字を表します。図の下半分の凡例では、茶色が1、黒が0と記述されています。凡例では、最初のバンドと2番目のバンドがまったく同じであると記述されていることに注意してください。1と0を連結すると10になります。3番目のバンドである乗数は、この例では赤で、100を表します。10を100で乗算すると1,000になり、抵抗器の値がオーム単位で表されます。3バンド抵抗器の許容誤差は +/- 20パーセントです。つまり、先ほど説明した抵抗器は800 ~ 1,200オームの範囲にあると信頼できます。
4バンドおよび5バンドコード
4バンド抵抗器コードで指定された抵抗器の4番目のバンドは、3番目のバンドの右側にスペースで区切られて配置され、抵抗器の許容誤差を指定します。それ以外は、3バンド抵抗器と同じように読み取られます。5バンド抵抗器コードは、より厳しい許容誤差で製造された抵抗器を指定するために使用されます。この場合、数字となるのは最初の3つのバンドです。次に、4番目のバンドは乗数、5番目のバンドは許容範囲を表します。
サンプル抵抗器(上)の最初の3つのバンドは、緑、紫、黒です。これは5、6、0です。これらを連結すると560になります。4番目のバンドは赤で、乗数は100です。これは56,000オームの抵抗を示します。最後のバンドはゴールドです。写真の下部にある凡例を見ると、金色の帯には +/- 5パーセントの許容誤差が示されており、この特定の抵抗器は53,200 ~ 58,800オームの範囲にあると信頼できることがわかります。
表面実装抵抗器
もちろん、現代の抵抗器のほとんどは、軸方向のリード線が付いた円筒形のパッケージに組み込まれていません。表面実装デバイス (SMD) は現在より広く使用されており、これらのデバイスではほとんどの場合、非常に単純な3桁または4桁のコードが採用されています。
基本的な3桁のコードでは、2つの基数と10の指数が使用されます。たとえば、462は46倍の10E2、または46倍の100で4600オームになります。4桁のコードには3つの基数と指数が含まれます。ここで、4611は461を10E1倍したもの、つまり461を10倍した4610になります。
CR0603-JW-300ELFは、表面実装抵抗器SIPパッケージの例です。抵抗器はデータシートに100のマークで表示されています。最初の2つの数字は10になります。3番目の数字、指数は0です。計算は10倍の10E0、つまり10倍の10オームになります。
もちろん、いつもそう単純なわけではありません。EIA96シリーズの1パーセント許容SMD抵抗器は、2桁の数字と1文字のシステムを使用します。2桁の数字は、3桁の基数で表せる96個の数字のうちの1つを表すコードであり、文字は乗数を表します。ルックアップ テーブルが必要になりますが、どのようなコードに遭遇する場合でも、拡大鏡も必要になります。なぜなら、これらのコードは、それが記述する小さな抵抗器に適合する必要があるためです。