Les spécifications des résistances en bandes de couleur

Les codes de couleurs ou la clé des résistances cylindriques
Publié par

Dans le monde de l'électronique en constante évolution, une chose reste immuable : le code de couleurs des résistances. Il permet de définir la valeur de résistance et la tolérance des résistances cylindriques axiales. La Commission électronique internationale (IEC) définit le code de couleurs dans sa norme IEC 60062.

Les couleurs sont disposées en différentes séquences de bandes autour de la résistance. Il y a des résistances à trois bandes de couleurs, à quatre ou cinq bandes, et, moins couramment, à six bandes. Bien qu’il a été conçu il y a cent ans pour les résistances de carbone, le code est toujours utilisé pour les résistances de carbone ou pour les autres types de résistances de forme cylindrique.

Code à trois bandes

L’image ci-dessous illustre une résistance dont la valeur est indiquée pour un code de couleurs à trois bandes.

Quel que soit le nombre de bandes, il faut commencer par lire la bande la plus proche de la sortie axiale. Lorsqu’il y a trois bandes, la première bande représente le premier chiffre de la valeur ohmique. Dans ce cas, la bande est marron. La bande qui suit à droite est noire et représente le deuxième chiffre de la valeur ohmique. La légende dans la moitié inférieure de l’image indique que le marron signifie 1 et le noir, 0. Notez que la légende décrit la première et la deuxième bande comme étant identiques. Mis à la suite, 1 et 0 font 10. La troisième bande, le multiplicateur, est rouge et signifie 100. Multipliez 100 par 10 et vous obtenez 1000, qui est la valeur ohmique de cette résistance. La tolérance d’une résistance à trois bandes est de +/- 20 %, ce qui signifie que la fourchette de la valeur de la résistance illustrée se situe entre 800 et 1 200 ohms.

Code à quatre et cinq bandes

La quatrième bande d’une résistance à quatre bandes se trouve à droite de la troisième bande, séparée de celle-ci par un espace. Cette bande indique la tolérance de la résistance. On lit la valeur de cette résistance de la même manière que pour la résistance à trois bandes. Les résistances à cinq bandes ont une tolérance plus faible. Dans leur cas, les trois premières bandes représentent des chiffres. Puis, la quatrième bande est le multiplicateur, et la cinquième bande représente la tolérance.

 

Les trois premières bandes de la résistance en exemple ci-dessus sont verte, violette et noire. C’est-à-dire, 5, 6 et 0, ce qui fait 560. La quatrième bande est rouge et représente le multiplicateur 100. La valeur de la résistance est donc de 56 000 ohms. La dernière bande est de couleur or. La légende au bas de l’image indique que la bande or représente une tolérance de +/- 5 %. Ainsi, la fourchette de la valeur de cette résistance se trouve entre 53 200 et 58 800 ohms. 

Résistances à montage sur surface

Évidemment, la plupart des résistances modernes ne sont pas des résistances cylindriques axiales. De nos jours, les composants à montage sur surface (CMS) sont plus courants, et ils utilisent un code très simple à trois ou quatre chiffres.

Le code de base à trois chiffres contient les deux chiffres de la valeur et une puissance de 10. Par exemple, 462 se lirait comme 46 fois 10P2 ou 46 fois 100, soit 4 600 ohms. Le code de base à quatre chiffres contient les trois chiffres de la valeur et une puissance. Ici, 4611 se lirait comme 461 fois 10P1 ou 461 fois 10, soit 4 610 ohms.

Le composant CR0603-JW-300ELF est un exemple d’ensemble de résistance à montage sur surface SIP. La fiche technique indique une résistance marquée 100. Les deux premiers chiffres forment un 10. Le troisième chiffre, la puissance, est un 0. La valeur est de 10 fois 10P0, ou 10 fois 1, soit 10 ohms.

Bien sûr, tout n’est pas toujours aussi simple. La série EIA96 de résistances CMS avec une tolérance de 1 % utilise un système à deux chiffres et une lettre. Les deux chiffres forment un code contenant seulement 96 possibilités de nombres à trois chiffres, et la lettre représente le multiplicateur. Vous aurez besoin d’un tableau de référence et aussi d’une loupe pour lire le code sur la minuscule résistance.

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.