忘れられた記憶

半導体メモリ市場では、DRAMやNANDフラッシュなど、規模が大きく成長している事業分野にニュースの見出しが集中する傾向があります。しかし、かつては急速な収益増加をもたらし、将来に大きな期待を抱かせたデバイスなど、規模が小さく衰退している事業分野もいくつかある。

これらは忘れ去られた記憶であり、エレクトロニクス業界がまだ必要としているものの、もはや成長を生まないデバイス分野です。これらのスタンドアロン メモリ セグメント (主にNORフラッシュとSRAM) は、代替メモリ デバイスからの競争圧力、または他の種類のマイクロチップへの機能の不可避的な統合による競争圧力に直面しています。

市場調査会社IHS Inc.によると、スタンドアロン半導体メモリデバイスの市場全体の収益は、2014年から2019年にかけて年平均成長率(CAGR)1.7%で増加すると予想されています。この拡大は、すべてDRAMとNANDフラッシュセグメントによって推進されるでしょう。残りのメモリ製品(SRAM、NORフラッシュ、その他のメモリ タイプ)はすべて、同じ期間に収益の縮小を経験するでしょう。これらすべてを合わせると、他のメモリのカテゴリは、2014年から2019年にかけてCAGRが4.4%減少することになる。

図1:「忘れられた記憶」は、将来性が薄れつつありますが、エレクトロニクス業界では依然として必要とされています。(出典:IHS Inc.) 

SRAMセグメントは、すべてのメモリ セグメントの中で最も大きな減少が見込まれ、2014年から2019年にかけてCAGRが8.7% 低下します。市場規模は2014年の5億6,800万ドルから2019年には3億5,600万ドルに減少します。これは、2010年の17億ドルから大幅に減少したことを意味します。

スタンドアロンSRAMチップの市場の衰退は、主に組み込みメモリの使用の増加によって引き起こされています。これまで、SRAMの主な用途は、マイクロプロセッサやシステムオンチップ (SOC) ソリューションのキャッシュ メモリでした。

スタンドアロンSRAMチップの市場の衰退は主に

 

しかし、近年、マイクロプロセッサにはキャッシュ用に大量のSRAMが統合されており、半導体IP (知的財産) 企業はSOCに組み込みメモリを実装する設計者へのサポートを提供しています。この現象により、スタンドアロンのSRAM部品の需要が減少しました。

SRAMはかつてPCのメインメモリの候補としてDRAMと競合し、現在でもネットワーク機器などのアプリケーションで需要がありますが、このメモリ市場は今後も緩やかな下降を続ける運命にあるようです。

IHSによると、NORフラッシュメモリ市場は2014年から2019年にかけてCAGR2.8%で減少する見込みだ。収益は2014年の23億ドルから2019年には20億ドルに減少する見込みだ。NOR市場の縮小は、競合のNANDフラッシュの業績とは対照的だ。NANDフラッシュはメモリ市場で最も急成長するセグメントで、同時期に3.1%増加すると予想されている。

実際、2種類のフラッシュ メモリの運命の相違は関連しています。

半導体市場リーダーであるインテル社からの多額の投資により、NORはフラッシュ市場の初期のリーダーとなりました。しかし、NANDは低コストでより大きな密度に拡張できることが証明されました。そのため、NANDはNORに代わって主要なフラッシュ テクノロジとなり、現在ではメディア タブレット、スマートフォン、その他のさまざまなモバイル電子デバイスのデータ ストレージに最適なメモリ テクノロジとなっています。

NOR、SRAM、およびその他のさまざまなメモリタイプの市場はまだ存在しますが、これらのデバイスはメモリ市場全体の中で縮小する部分に追いやられる予定です。

 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here