2018年8月: テクノロジーとエンジニアリング業界の最新の進歩と革新に関する月次アップデート「Trending in Tech」へようこそ。
テスラ モデル3の内部
EEタイムズ
テスラは、ついに最新モデル3の持続可能な生産速度に到達した。しかし、この型破りな自動車メーカーは、グラフィックスを超えた自動操縦システムの主要要素のアップグレードを目指しており、テスラは自社開発のAIチップを組み込むことを望んでいる。膨大な計算能力に加え、このアップグレードは同社にとって莫大な財務的、技術的リスクを意味する。
ムーアの法則、中国対アメリカチーム
EEタイムズ
米国国防総省は、いくつかの異なる電子機器プログラムに資金を提供するため、22億ドルのプログラムを推進している。エレクトロニクス リサージェンス イニシアティブ (ERI) は、ムーアの法則の減速について詳しく説明し、CMOSスケーリングのより優れた代替手段によりチップの進歩が継続していることを強調したイベントで発表されました。これらの研究プログラムは今後5年間で15億ドルの価値があります。
電子機器不足は深刻化、さらに悪化
EBNオンライン
過去数か月間、購入者は部品の供給が減少し、部品の入手コストが上昇していることを目の当たりにしてきました。コンデンサからハードディスクに至るまで、あらゆるものが不足しており、Fusion WorldwideのGreensheetによれば、現時点では終わりは見えないとのことです。不足は1年前に始まり、少なくとも2021年までは続くと予想されている。
中国、クアルコムとNXPの取引を中止
EEタイムズ
取引承認の期限が過ぎたが、中国商務省の承認が得られず、クアルコムによる欧州のNXPセミコンダクターズの買収は事実上中止となった。クアルコムは、過去2年間に期限を数回延長したが、リスクの高まりと現在の地政学的情勢を理由に再度延長することはないと述べた。
モーターに関する線形思考
エド
「モーター」という言葉を聞くと、回転する仕組みを含む答えが返ってくる可能性が高いでしょう。ただし、ブラシ付きDC、ブラシレスDC、ステッパーなどの回転構成では、コストが高すぎたり、その他の複雑な問題が発生する可能性があります。したがって、解決策は、従来の回転モーターのステーターを「展開」することです。
Q'comm-NXPの分裂:影響は残る
EEタイムズ
QualcommとNXPが協力する方法を模索して2年が経ちました。しかし、先月、中国商務省が何度も延期されていた決定期限を守れなかったため、クアルコムは取引から撤退した。他のメーカーも次に何が起こるかを推測し始めている。
組み込みプロジェクトがトラブルに遭遇する理由: ジャックのトップ10 – 10位
埋め込み
組み込みプロジェクトでは、さまざまな問題が発生します。ジャックのトップ10リストの10番目はリソースです。組み込みプロジェクトは安価に実行できますが、ほとんどはかなり大規模で、人材、資金、ツール、管理サポートが含まれます。組み込みプロジェクトが問題に直面する最も一般的な原因の1つは、十分なリソースを割り当てないことです。
村田製作所の強力なWi-FiモジュールがQuicksilver IoT開発ボードに電力を供給する仕組み
矢印
新しいテクノロジーがワイヤレス接続へと進むにつれて、ワイヤレスIoT製品の需要は急速に増加しています。そこで村田製作所は、タイプ1 GC Wi-Fiモジュールを開発しました。この新製品は、クラウド サービスに関して必要な信頼性とリソースを提供し、IoT製品の目標達成に役立ちます。