IoTが人間がミクロレベルとマクロレベルで自然と環境をより深く理解するのにどのように役立つかを紹介します。
多くの人々は、自然界は無限に解明不可能であると考えています。つまり、いかなるレベルの分析や観察でも、世界がどのように機能するかを完全に正確に理解することは決してできないということです。私たちは、重力がどのように機能するか、物質を構成する物質が何であるかを完全には理解していません。しかし、自然界の多くは謎に満ちていますが、私たちが理解していることもたくさんあります。
高度なコンピュータ技術の出現により、過去数十年間で世界を監視し、予測し、さらに理解する私たちの能力は劇的に向上しました。たとえば、 モノのインターネット などのテクノロジーは、人間と自然界との関係を強化してきました。この記事では、「テクノロジー」と「自然」は歴史的に対立してきたものの、IoTがどのようにして世界がどのように機能し、ミクロレベルとマクロレベルの両方で人間が世界にどのように影響を与えているかについての新たな洞察を人類に提供できるかを検証します。
テクノロジーと保全
1800年代から1900年代初頭にかけて、「テクノロジー」が急成長し、目に見えて環境が変化しましたが、それは良い方向ではありませんでした。それは、これまでに見られなかったほどの速さで自然界に悪影響を及ぼしていました。当時の最も先進的な指導者であったジョン・ミューアやセオドア・ルーズベルトなどの自然保護の先駆者たちは、人類が破壊し始めた自然界を保護する道を切り開きました。
自然保護論者の苦境の核心は、地球破壊の直接的な原因として、新興技術を非難することだった。1960年代初頭までに、多作な科学者、生態学者、作家であるレイチェル・カーソンは、地域の生態系を破壊し、人間の健康を危うくする大企業と米国政府の役割に対する闘争的な運動を始めました。カーソン氏の研究は、第二次世界大戦後に化学産業が化学農薬を使用していたことに焦点を当てたものだった。化学農薬は、増加する世界の人口を養うための画期的な技術であると考えられていた。
歴史的に、「環境保護主義」と「テクノロジー」は相互に利益をもたらすものではなく、それぞれが他方の進歩を妨げてきた。
最初の保全技術者
しかし、「テクノロジー」の力と影響力が拡大し続けるにつれ、人間がテクノロジーを活用して生態系とどのように関わっているかをより深く理解できることがますます明らかになりました。著名なフランスの探検家ジャック・クストーは、アクア・ラングの共同開発を通じて、テクノロジーを保全活動に取り入れた最初の環境保護主義者の一人でした。現代のスキューバダイビングにつながる技術を手にしたクストーは、これまでにない方法で、絶えず変化する海の世界を記録できました。彼は、人間が海洋生態系に直接及ぼす影響について多くの発見をし、探査にテクノロジーを駆使して大きな成功を収めました。彼はさらに、世界中のさまざまな技術者の研究結果に基づいて、核廃棄物を海洋に投棄しようとする世界各国政府の取り組みを阻止した。
現代の保全技術
今日、テクノロジーは、世界中のミュアー、ルーズベルト、カーソン、クストーにインスピレーションを与えるような方法で、自然界に対する私たちの理解を再定義しています。「保全技術者」という用語について考えてみましょう。これは、過去半世紀にわたって技術が保全活動にもたらした成功とプラスの影響の証です。多くの一般的なテクノロジーが環境に良い影響を与える一方で、モノのインターネット (IoT) は、ミクロレベルとマクロレベルで自然を理解するために大きな進歩を遂げています。
IoTを利用した動物追跡
1900年代半ばにジャック・クストーがアクアラングを利用して水中世界を観察し、監視したのと同様に、IoTを利用した動物追跡技術は、科学者、自然保護活動家、さらには愛好家が世界中の生態系を監視するのに役立っています。View Into the Blue やCoral Gardenersなどの企業は、クストーの理念を忠実に守り、海洋生物を24時間365日監視できるIoT対応の水中カメラを提供しています。Coral GardenersのReefOSプログラムは、水中カメラと センサー をクラウド サーバーに接続し、AIモデルを使用してサンゴ礁の健康状態を記録、監視、分析します。Smart Parksなどの組織は、遠隔地の絶滅危惧野生生物を追跡するために、最先端のセンサー デバイスを世界中で導入しています。スマート パークは、ドローンやOpenCollarなどの機器を使用して、動物の位置を追跡し、健康状態やストレスの診断を把握し、動物保護活動や野生動物公園の管理に役立つ貴重なデータを提供できます。
IoTを活用した気象監視
テレビが発明されて以来、天気予報チャンネルは毎日のニュース放送の一部となってきましたが、気象データの収集は長い間、科学というよりも芸術に近いものでした。しかし、IoTにより、人間が天気を理解する能力は大幅に拡大しました。これは、人間の目や、従来の技術による気象感知ツールでは直接観察できない可能性があります。さらに、従来のIoT気象センサー スイートと最新のIoT気象センサー スイートをクラウドに接続し、そのデータを集約することで、世界中の気象をリアルタイムで分析し、地域、州、国、世界レベルで分単位の予報を提供できるようになります。
IoTセンサーによる農業理解
生産量を最適化するためにテクノロジーを活用しながら、同時に生産に付加価値をつけるために自然に頼ることにおいて、常に最前線に立ってきた産業が1つあります。 農業です。農業革命以来、この分野は新しい技術の出現によってしばしば繁栄し、改善されてきました。IoTも例外ではありません。IBMは、平均的な農場では、空気/温度湿度、土壌水分/pH、降雨量、さらには1日あたりの望ましくない害虫の数などの情報を収集する IoTセンサー を介して、1日あたり50万のデータ ポイントを生成できると予測しています。農業用ドローンなどのデバイスは、農場からデータを収集し、農家が土地からより良い成果を上げる方法を理解して、今後何年も土地を可能な限り健全な状態に保つことができるようになります。
IoTとスマート農業 について詳しく学びます。
結論
人類は、自然をより深く理解し、自らを守り、地球への悪影響を減らし、野生生物をより効果的に保護するためのテクノロジーの導入に着手したばかりです。IoTはすでに地球をより深く理解するための十分なソリューションを提供していますが、今後もさらに強力なアイデア、貴重な洞察、そして人間と自然との関わり方に関するより優れた分析を提供し続けるものと期待しています。