テレビをつければ、不要な毛を取り除く新しい(あるいはそれほど新しくない)方法を耳にしない日はほとんどなくなりました。私たちの祖先の肖像画は、… 毛深いイメージとは異なり、現代の人間はさまざまな独創的で時には痛みを伴う方法を用いて、毛を除去するために膨大な時間とお金を費やしています。
見た目を良くするために、人々は毛抜き、剃毛、ワックス脱毛、電気分解、化学薬品などの苦痛に耐えます。これらの方法は、主に一時的には効果があるかもしれませんが、いくつかの懸念やリスクも伴います。剃ると毛が勢いよく生えてくることが多く、毛抜きやワックス脱毛は痛みを伴い、電気分解は費用がかかり、化学物質は敏感肌に影響を与える可能性があります。
しかし、脱毛業界に新たな光が差し始めています。LEDとレーザー技術は、特定の波長と色を信頼性とコスト効率に優れた方法で製造する能力が進歩し続けるにつれて、そのスペクトル ファミリを充実させています。青色などの可視光が重要であるだけでなく、高周波のUVエミッターも、非常に特殊な用途のいくつかの設計の鍵となります。
低コスト、堅牢性(電球技術と比較して)、長寿命により、長年電球が主流だった場所でもUV LEDとレーザーを使用できるようになりました。これには、植物育成照明システム、標識、複合触媒(UV硬化エポキシなど)、DNA蛍光、殺菌、急成長中の脱毛市場などが含まれます。
それで、この技術は実際にどのように機能するのでしょうか?局所的な非発散ビームは、毛球と呼ばれる毛包成長中心のメラニンをターゲットにします。毛の成長が活発な段階では、この波長が皮膚を通過してメラニンに直接作用し、毛の成長を止めます。
これまで、UV LEDトリートメントの種類は、特に髪の広い範囲をカバーする場合、高価なものでした。しかし、LEDやレーザーがより低コストで入手できるようになったことで市場が活性化し、これらの部品の価格がさらに安くなり、競争力が増しています。
Avago Technologies、Finisar、OPTEK Technology、OSRAM Opto Semiconductors、Toshibaなどのトップクラスの品質を誇るメーカーが、すぐに使用できるターゲット波長デバイスのファミリを提供しています。その結果、脱毛エミッターの限られた市場が、個人用ヘアケアリムーバーの巨大な市場へと成長しました。
1990年代にFDAがレーザー技術を認可して以来、UVは強力パルス光(IPL)技術と併用されており、非常に明るい短時間パルスの混合により毛包に同様の損傷を与えることができます。しかし、半導体UVエミッターがより安価になり、より効率的になるにつれて、IPL治療に取って代わったり、IPL治療と組み合わせて複数の波長を使用することで効果を高めたりしています。たとえば、IPLには肌の若返りやクモ状静脈の減少などの他の利点もあります。
ここでも制限があることに注意することが重要です。このプロセスの有効性は、肌の色と比較した髪の色によって影響を受けます。レーザー脱毛は通常、黒い肌の白髪や明るい色の毛には効果がありません。新しい波長は、Nd:YAGなどの新しい化合物を使用して生成されていますが、理想的には、調整可能なUVエミッターが最も効果的です。
始めるのに適した場所は、波長、電力、製造元などを選択できるパラメトリック検索エンジンです。また、これらのマシンのいくつかをすでに製造しているメーカーを知っておくのも良いでしょう。自分で調査してみると、おそらく100ドル以下から5,000ドルを超える価格帯のマシンに出会うことになるでしょう。