作者 Jeremy Cook
LED 照明现在和白炽灯一样到处都是,这是有原因的。这些灯泡的效率大大提高,有助于迅速从最初试图取代白炽灯泡的紧凑型荧光 (CFL) 灯泡手中夺取市场份额。
全面分析 LED 灯的成本与效益问题需要一点时间,但就美元/流明的能耗而言,LED 灯泡无疑是赢家。使这些灯泡更具吸引力的是,在它们的“智能”迭代中,它们还可以做得更多,而不仅仅是在设定的亮度和温度下照亮房间。
为了节能,LED 灯泡值得入手吗?
简短回答:与白炽灯泡相比,LED 照明绝对物有所值。就每瓦特 (W) 输入的光输出而言,LED 的效率大约是白炽灯的六倍。如果您家里的白炽灯泡需要打开很长时间,您应该考虑立即更换。
例如:一个 65W 的白炽灯泡可以换成一个等效的 LED 灯泡,其功耗仅为 11W,即原灯泡的 17%,成本约为 3 美元。如果您每天使用这种灯泡 5 个小时,5 个小时就能节省 54W (65W – 11W)。这相当于 270 瓦时,可以表示为 0.270 千瓦时 (kWh)。当乘以 0.10 美元/kWh 范围内的美国电价时,这意味着一个灯泡每天可以为您节省 2.7 美分。
例如:一个 65W 的白炽灯泡可以换成一个等效的 LED 灯泡,其功耗仅为 11W,即原灯泡的 17%,成本约为 3 美元。如果您每天使用这种灯泡 5 个小时,5 个小时就能节省 54W (65W – 11W)。这相当于 270 瓦时,可以表示为 0.270 千瓦时 (kWh)。当乘以 0.10 美元/kWh 范围内的美国电价时,这意味着一个灯泡每天可以为您节省 2.7 美分。
2.7 美分看起来不算多,但乘以 365 天/年,一年就可以节省 9.86 美元,远远超过一个 3 美元的 LED 灯泡的 3 倍成本。如果您更换 10 个这样的灯泡,您每年可以节省 98.60 美元,而且可以持续很多年,因为它们的寿命理论上是白炽灯泡的 10 倍。
在短短五年内,LED 可以节省近 500 美元的能源成本。10 个灯泡的 LED 照明成本为 30 美元,前期支出实际上非常划算。
与 CFL 相比,LED 节能效果不太明显,每个灯泡的功率大约为 5W。用 LED 替代 CFL(每天使用 5 小时),每年可以节省大约 10kWh,相当于大约 1 美元的直接能源成本。
基本型和智能型 LED 的其他优势
除直接节能外,LED 照明还有许多其他优势。基本型 LED 瞬间开启,产生的热量比白炽灯或 CFL 灯同类产品少得多。更少的热量意味着在温暖的气候条件下可以进一步节省电力,因为您不必花钱通过空调将这些多余的热量从生活空间中排出去。
瞬间开启功能也可以减少关灯时的犹豫感,因为 CFL 灯泡可能存在缩短寿命和预热时间问题。
此外,LED 的使用寿命较长,无需像其他灯泡一样频繁更换。虽然在个人层面上不方便更换,但对于按小时来支付维护人员报酬的工业或商业企业来说,这也代表了真正的成本节约。
最后,LED 照明可以融入一定程度的智能。更简单的是,智能灯泡可以配备内置的运动传感器,以便在有人时激活,甚至可以配备日光传感器,只在外面天黑时打开灯泡。更进一步,许多灯泡内置无线功能,可以调节亮度和颜色,这使得它们可以集成到家庭自动化设置中,以获得几乎无限的可能性。
一句话:LED 值得入手吗?
无论是从纯粹的经济角度来看,还是因为潜在的额外功能,基本型和智能型 LED 灯泡都具有广泛的优势。这些改进应该会让 LED 灯泡成为几乎任何人都值得的投资,为您省钱。