ジェレミー・クック
LED照明 は現在、白熱灯と同じくらい一般的になっていますが、それには十分な理由があります。これらの電球ははるかに効率が高く、最初に白熱電球の代替として開発されたコンパクト蛍光灯 (CFL) から急速に市場シェアを奪うのに貢献しました。
LEDライトのコストと利点の問題を完全に分析するには、少し説明が必要ですが、ドル/ルーメンでのエネルギー使用量で言えば、LED電球が明らかに勝者です。また、これらの「スマート」な電球は、設定された明るさと温度で部屋を照らすだけでなく、さらに多くの機能を備えているため、さらに魅力的になっています。
LED電球はエネルギー節約に価値があるのでしょうか?
短い答え: 白熱電球と比較すると、LED照明は絶対に価値があります 。LEDは、ワット (W) 入力あたりの光出力に関して白熱電球の約6倍の効率があります。家の中に長時間点灯している白熱電球がある場合は、すぐに交換することを検討する必要があります。
たとえば、65Wの白熱電球は、消費電力がわずか11W、つまり元の電球の17% の同等のLED電球に、およそ3ドルのコストで交換できます。この電球を1日5時間使用すると、5時間で54W (65W - 11W) を節約できます。これは270ワット時となり、0.270キロワット時 (kWh) と表すことができます。これを米国の電気料金(1kWhあたり0.10ドル程度)に掛けると、電球1つで1日あたり2.7セント節約できることになります。
たとえば、65Wの白熱電球は、消費電力がわずか11W、つまり元の電球の17% の同等のLED電球に、およそ3ドルのコストで交換できます。この電球を1日5時間使用すると、5時間で54W (65W - 11W) を節約できます。これは270ワット時となり、0.270キロワット時 (kWh) と表すことができます。これを米国の電気料金(1kWhあたり0.10ドル程度)に掛けると、電球1つで1日あたり2.7セント節約できることになります。
2.7セントは大した金額ではないように思えますが、これを1年あたり365日で乗算すると、節約額は1年で9.86ドルとなり、3ドルのLED電球のコストの3倍をはるかに超えます。これらのライトを10個交換すると、年間約98.60ドル節約できます。寿命は理論上白熱電球の10倍なので、この節約効果は長年にわたって得られます。
わずか5年で、LEDはエネルギー コストを500ドル近く節約できます。LED照明のコストは電球10個で30ドルなので、初期費用は実はかなりお得です。
CFLと比較すると、LEDのエネルギー節約はそれほど劇的ではなく、電球1個あたり5W程度です。CFLをLED (1日5時間使用) に交換すると、年間約10kWhを節約でき、直接的なエネルギー コストに換算すると約1ドルになります。
ベーシックLEDとスマートLEDのその他の利点
直接的なエネルギー節約以外にも、LED照明には多くの利点があります。基本的なLEDは瞬時に点灯し、白熱灯やCFLに比べて発生する熱がはるかに少なくなります。熱が少なくなるということは、温暖な気候では、エアコンを介して居住空間から余分なエネルギーを取り出すために料金を支払う必要がないため、さらなる電力節約を意味します。
瞬時に点灯する機能により、CFL電球で見られる寿命の短縮やウォームアップ時間の潜在的な問題により、照明を消すのをためらうことも少なくなります。
さらに、寿命が長いため、LEDは他の電球ほど頻繁に交換する必要はありません。個人レベルでは不便ですが、メンテナンス担当者に時間単位で給料が支払われる産業または商業企業にとっては、実際のコスト削減にもつながります。
最後に、LED照明にはある程度のインテリジェンスを組み込むことができます。もっとシンプルな例として、スマート電球には、人が近づくと点灯する モーションセンサー が組み込まれているものや、外が暗いときだけ電球を点灯する日光センサーが装備されているものもあります。さらに、多くの電球にはワイヤレス機能が組み込まれており、明るさと色を調整できるため、ホームオートメーションのセットアップに統合して、事実上無限の可能性を実現できます。
結論: LEDは価値があるのか?
純粋に経済的な観点から見ても、潜在的な追加機能のためであっても、基本的なLED電球とスマートLED電球には幅広い利点があります。このような機能強化により、LED電球はほぼすべての人にとって価値のある投資となり、お金を節約できるはずです。