Semiconductor Solutions for Energy Storage Systems in Light Traction Vehicles

The requirements regarding modern light traction vehicles, such as trolleybuses and trams, gradually increase. Special focus is set to operation without trolley power supplytemporarily while remaining free of emissions. Efficiency, power density, volume and weight of the system become more important. At the same time, low acoustic noise and restrictive EMI-standards have to be met.

These particular requirements can be met using energy storage systems based on Lithium-Ion traction batteries or supercapacitors. To fully utilize the capabilities of the storage systems, it is necessary to employ suitable power converters to manage the flow of energy in both, charging and consuming. This correlates to DC-DC converters which have to handle substantial cyclic loads at potentially high operating temperatures.

The ability to temporarily operate without the trolley power supply is a feature found more often among the requirements regarding light traction vehicles. This mode of operation is utilized within the urban areas lacking the catenary infrastructure such as historical centers. It also applies for connections between separated lines and is needed for emergency vehicle operation during power blackout as well. In addition, low-noise, high-comfort, zero-emission operation is demanded, ruling out the diesel-electric drive train as it was commonly used inthe past.

The sum of requirements can be met installing an electric/electric hybrid approach.

In this, traction batteries or super-capacitors are installed as energy storage systems, providing intermediate power to the electric drive
train.

READ FULL ARTICLE

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió