L'ADXL372 d'Analog Devices est un accéléromètre triaxial MEMS de ±200 g ultra-basse consommation doté de fonctions de détection d'impact, d'une sortie multimode FIFO (premier entré, premier sortie) et de plusieurs modes de détection d'activité. Regardez cette vidéo pour étudier de façon plus approfondie l'ADXL372 et ses applications.
L'ADXL372 est un accéléromètre triaxial MEMS de ±200 g ultra-basse consommation doté de fonctions de détection d'impact, d'une sortie multimode FIFO (premier entré, premier sortie) et de plusieurs modes de détection d'activité. Regardez cette vidéo pour étudier de façon plus approfondie l'ADXL372 et ses applications.
Bonjour, je m'appelle Neil Zhao et je travaille dans le groupe Technologie de détection industrielle d'Analog Devices. Dans cette vidéo, nous allons parler des modes opératoires fréquemment utilisés par l'accéléromètre ADXL372 à très basse consommation d'énergie et à fort g. L'ADXL372 est conçu pour détecter les impacts et les chocs avec une consommation d'énergie très faible.
Étant donné que l'ADXL372 est une ampoule compacte broche à broche, avec l'accéléromètre ADXL362 à très basse consommation d'énergie et à faible g à la tête de l'industrie, nous pouvons réutiliser la solide carte de l'ADXL362 pour évaluer l'ADXL372. Le mode activation instantanée de l'ADXL372 est un mode innovant qui contrôle l'environnement en continu à la recherche d'impact dans le domaine analogique avec un comparateur incorporé.
Dans la démonstration nous voyons que lorsque l'accélération est plus faible que le seuil intégré, il n'y a pas de données d’accélération numériques et la consommation d’énergie est en deçà de 2 microampères. Lorsque nous ajoutons un choc sur le carte pour que l'accélération dépasse son seuil intégré, l'ADL372 passe immédiatement en mode de mesure complète de bande passante et peut capturer le profil de l'impact. Le seuil intégré peut être de 10 à 15 g ou de 30 à 40 g. Il peut être sélectionné en utilisant le bit « instant-on threshold ».
Si nous voulons utiliser l'autre seuil et continuer à contrôler la vibration et le choc avec seulement plusieurs microampères, nous pouvons utiliser le mode veille auto. Par exemple, configurez le seuil d'activité sur 2 g et lorsqu'il n'y pas d'accélération au-delà du seuil l'ADXL372 fonctionnera en mode réveil et se réveillera à certains moments de l'accélération à un instant donné. Le taux de réveils peut être sélectionné selon différents scénarios d'application.
Lorsque je secoue la carte pour générer le mouvement prolongé, l'ADXL372 reconnaîtra l'activité et passera automatiquement en mode de mesure complète de bande passante. Puis, si je laisse la carte stable pendant le temps donné du mode, l'ADXL372 reviendra automatiquement en mode réveil.
Lorsque l'application ne s'intéresse pas uniquement au profil de l'impact mais aussi au changement continu d'accélération avant l'impact, alors le mode de mesure complète de bande passante ainsi que le mode FIFO déclenché peuvent être utilisés. Avec une telle configuration, le processeur peut être maintenu en mode veille avant l'impact. Une fois l'impact détecté, l'ADXL372 enregistrera automatiquement l'accélération entourant l’événement déclencheur et arrêtera le processeur.
L'ADXL372 peut enregistrer un nombre de 170 échantillons de données triaxiales simultanées avant l’événement déclencheur pour s'assurer que rien n'a été raté avant l'impact, même lorsque le processeur est en veille.
En mode de mesure complète de bande passante, la consommation d'énergie dépend des différents taux de sortie et des différentes alimentations électriques. La démonstration nous montre qu'avec l'alimentation typique de 2,5 volts lorsque le taux de données de sortie est de 3,2 kilohertz le courant de sortie est d'environ 20 microampères. Lorsque je diminue le taux de données de sortie à 400 hertz, la consommation d'énergie de l'ADXL372 s'ajuste à environ 10 microampères.
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes
Cliquez ici pour découvrir les nouveaux produits et solutions d'Analog Devices.