USB は登場してほぼ20年になりますが、過去15年間はコンピュータ通信の定番となってきました。これは、さまざまなシリアル ポートに取って代わり、ほぼあらゆるものをコンピューターに接続するための事実上の標準となっています。長年にわたり、USBは速度が向上し、非常に人気のあるバリエーションがいくつか登場しました。ただし、標準A USBポートは最初から同じです。この頑丈なプラグは当時としては非常に小型で、十分なパフォーマンスを提供し、ホットプラグが可能で、データ転送速度も良好で、非常に小型のデバイスに電力を供給することができました。90年代半ばにしては、このプラグは印象的でした。しかし、1996年当時最も強力だったスーパーコンピュータは、今ではほとんどのビデオ カードよりも性能が劣っており、時代は変化しています。そしてUSBポートは、 タイプCコネクタ。
USB-Cの利点
タイプCとこれまでのUSBコネクタを区別する点は数多くありますが、最も明白なのは可逆性です。タイプCプラグには上下がないので、デスクトップの後ろで手探りしたり、ケーブルとポートの端を覗き込んでプラグをどの方向に挿入すればよいか考えたりする必要はありません。この利点はかなり明白であり、プラグの取り扱いに関してのフラストレーションが大幅に軽減されるはずです。USB-Cのもう1つの利点は、エンドツーエンドの可逆性です。ほとんどのUSBケーブルは、一方の端がタイプAで、もう一方の端が実質的に他のタイプであるのに対し、タイプCは、両端に同じプラグが付くように設計されています。ただし、設計者は、レガシー コネクタとのインターフェイス用に例外を設ける場合があります。
以前は、タイプAはコンピューターには適していましたが、携帯電話などの小型のハンドヘルド デバイスには大きすぎたため、これは実用的ではありませんでした。現在、デスクトップがますます珍しくなり、ラップトップやタブレットが新しい標準としてその地位を占めるようになっているため、両端に小さなUSBコネクタがあることは事実上必須となっています。移行期間中は、Type C USBを電子機器に接続するためにコンバーターが必要になるため、問題が発生したりイライラしたりする可能性があります。移行が完了すると、すべてのUSB製品で同じコードが使用されるようになります。楽観的な観点からすると、Type Cには下位互換性があり、すぐにレガシーデバイスとなるデバイスを引き続き使用するにはコンバーターのみが必要になるので便利です。
関連している: 詳しくはこちら USB Type-Cプラグとレセプタクルのピン配置。
USB-AとUSB-Cの違いは何ですか?
タイプAの端を見下ろすと、4つの金属接点が見えます。これらの接点は、電源、グランド、D+、D- であり、最後の2つは差動データ ラインです。MiniおよびMicroでは、移動中のUSBデバイスのIDを確立するために使用される追加の接点が導入されました。ただし、タイプCには24個の異なる連絡先があります。24は少し多すぎるように思えるかもしれませんが、それは理にかなっています。ケーブルを逆にすることができるように、ケーブルの方向を具体的に識別する2つの接点があります。これらのケーブルは、以前の標準よりも大幅に多くの電力を伝送できるため、電源と接地専用の接点が8つあります。残りは、データ転送回線やその他の管理タイプの連絡先専用です。このようにサイズが小さくなり、連絡先が増えると、堅牢性が大幅に低下すると思われるかもしれませんが、実際は逆です。タイプAの挿抜サイクルの定格は約1,500回ですが、タイプCの挿抜サイクルの定格は約10,000回です。
関連している: 詳細はこちら USBタイプAコネクタ。
USB-C電力供給
Type Cは、電力供給仕様に関してもUSB 3.0以上をサポートしており、多くの点で大きな改善が見られます。単純に言えば、USBポートは、データを送信しながら最大100ワットの電力を転送できるようになりました。これまで、USBケーブルを介して大量の電力を転送することは可能でしたが、それは電力のみを転送する場合に限られていました。現在、そのパワーは他の機能を制限することなく転送できます。この電力は双方向であり、ケーブルの一方から他方へだけではなく、どちらの方向にも転送できます。また、電力伝送は5ボルトだけに制限されなくなりました。インテリジェントな電源管理を使用すると、デバイスはさまざまな電圧レベルとさまざまな電流量を要求できるため、設計の柔軟性が極めて高まります。
タイプCケーブルでビデオを伝送する
タイプCケーブルには多数のデータ ラインがあるため、データとビデオを同時に送信できます。これは、ケーブルを介してデータを転送し、そのデータを処理して同じケーブルを介してビデオとして返すというデモで実証されています。これは特に印象的で、ビデオが途切れたり奇妙なアーティファクトが発生したりせず、専用のビデオ ケーブルのように動作します。この機能により、Appleの最新のMacBook ProにはタイプC USBポートが1つだけ搭載されるようになりました。ケーブルは電源、データ転送、ビデオを処理できるため、この単一のポートをハブに接続して、複数の周辺機器や追加のモニターを使用できると同時に、ラップトップを充電することもできます。やはり、感動しました。
USB-C業界標準
USB規格は、これらのコネクタの使用を希望する業界大手のコングロマリットによって確立されていますが、誰でも製造できます。これは、最良のコネクタだけでなく、それをサポートするICも作成しようと競い合うメーカーの競争的な市場を生み出すため、有益です 。しかし、この競争の激しい市場には欠点もあります。ほとんどの消費者はケーブルの背後にある基本原理を認識していないため、コネクタの物理的な外観に適合していても性能基準を満たしていない製品を製造するメーカーが存在します。これらのメーカーは、Type C USB 3.1互換性という名前でコネクタとケーブルを販売していますが、実際には宣伝されているパフォーマンスを提供していません。したがって、エンジニアは、USBタイプC製品が最新の業界標準に完全に準拠していることをテストおよび検証した Amphenole のような評判の良いメーカーを選択することが重要です。
タイプCコネクタシールド
Amphenoleは、タイプCコネクタの要件に加えて、信号の整合性を向上させながらEMIからの保護を強化する統合シールド設計も採用しています。家庭内での一般ユーザーでもこれによって改善が見られる可能性は高いですが、シールドはビジネス、産業、科学的な作業で特に役立ちます。シールドにより、作業環境で生成される膨大な量のEMIの影響が軽減され、作業環境の電磁スペクトルの乱れが少なくなります。
USB-C接続
適切なUSB-C接続は、堅牢な物理的パフォーマンスと電気的パフォーマンスの両方に不可欠です。電気的には、個別の接地パスが使用されると、高周波信号はコネクタ システム内で共振の影響を受けます。これに対抗するために、ピン、EMCシート、ラッチなど、システム内のすべての接地部品が直接接続され、コネクタ システム内の共振量が削減され、EMI干渉とクロストークがさらに削減されます。物理的には、Amphenoleは外側、内側、EMIシェルをレーザー溶接して強度を高めています。これは、さまざまな部品を機械的に接続するほとんどのメーカーと比較すると、繰り返し使用したり誤って乱用したりすると故障しやすくなるということになります。最後に、一部のメーカーはコネクタハウジングに安価で脆いプラスチックを使用していますが、Amphenoleは耐久性を大幅に向上させ、業界標準を上回る性能を保証する特殊な耐摩耗性樹脂を使用しています。
タイプCとUSB 3.1は直接競合しますが、圧倒的な市場シェアを持つ製品にこのような大きな改良が加えられたことで、これらのケーブルがコンピューターやポータブル接続の事実上の標準になるだろうという大きな自信が生まれます。標準には優れたパフォーマンスが備わっていますが、Amphenoleを購入すれば、コンポーネントの品質が常に期待を満たすか、それを上回ることを確信できます。
概要: Amphenol Commercial Products (ACP) は、従来のコネクタから最新の次世代テクノロジーに至るまで、幅広い市場とアプリケーションに相互接続ソリューションを提供する国際的リーダーです。