つまり、 モノのインターネット (IoT) 医療の状況を一変させているというのは、控えめな表現ではありません。早期かつ正確な診断ができれば、命が救われます。スマートフォンと小型センサーベースのウェアラブル技術を使用することで、ユーザーの症状を簡単かつ迅速に監視、分析、診断することができます。心臓血管疾患と乳がんという2つの健康状態を見ると、ウェアラブルが診断を急速に変えていることが簡単にわかります。
IoT心臓発作検出: 心血管疾患の特定を支援
現在、先進国における死因の第1位である心血管疾患は、心臓発作が起こるまで診断されない場合が多い。そして、潜在的な出来事が差し迫っていることを示す兆候があっても、多くの人は出来事が起こる前に病院に行かないのです。残念ながら、治療を受けるのにかかる時間と心臓への血流の回復の間には重要な相関関係が存在します。心臓発作の兆候は人によって異なり、軽い消化不良や胸焼けのようなものから、痛みで胸を押さえている典型的な症状までさまざまです。しかし、研究によれば、重篤な心臓発作の症状は発作が起こる少なくとも2時間前に現れることが分かっています。
ヘルスケア業界には、心臓発作の特定に関連する目標がいくつかあります。何よりもまず、心臓発作を正しく認識し、患者ができるだけ早く治療を受けられるようにすることです。しかし、同様に重要な目標としては、患者を緊急治療室に運ぶ誤報を最小限に抑えること、また誤報による病院への通院から生じる莫大な費用をなくすことも挙げられます。
2007年、NHS Northwestは、英国のAerotel社の携帯型ECG装置とBroomWell社のモニタリング サービスを使用して、胸痛関連の検査を受けた人の82% が病院に行く必要がなかったことを示す調査を実施しました。結果によると、偽の胸痛症状による受診や入院を減らすだけで、年間約90,000件の救急外来受診と45,000件の入院が削減され、最低でも $69,943,460 USDの節約になる可能性があることが示されました。
研究で使用された携帯型診断ツールはまだ存在していますが、この技術では、潜在的な患者は非侵襲性センサーに基づく非侵襲性自己検査、または医療専門家が行う必要のない検査を行うことができません。
IoT心臓発作検出と心拍数モニタリング
今日では、このシナリオは急速に忘れ去られつつあり、心臓発作などを検出する魅力的で超高精度、機能的なウェアラブルデバイスがこれに取って代わっています。 フィットネス志向のセンサーベースのウェアラブルが運動に基づく心拍数とリズムの変化を正確に測定し始めたのはそれほど昔のことではありません…が、それが非常にうまく機能したため、ヘルスケアベースのアプリの可能性は明らかになりました
。 Apple Watch HealthKit は、医療機器として使用するために必要なFDA承認を取得していませんが、本物の心電図とほぼ同等の精度を誇ります。ウェアラブルモニターは心臓病に関する情報を提供できるだけでなく、脳卒中や心臓発作を数日前に予測できる可能性もある。そして、Apple Watchはさらに多くの医療診断用途に使用されるようになるでしょう。iFixitによる最近の分解調査で、心拍センサーは一般的な光学モジュールではなく、血液中の酸素濃度と心臓から離れた体の部位に酸素がどの程度届いているかを測定するパルスオキシメーターであることが判明しました。
Appleだけではない。Googleはまた、がん、脳卒中、心臓発作を早期に診断する研究にも取り組んでいる。この研究では、病気を検出するナノ粒子を含んだ飲み込む錠剤と手首に装着するセンサーを組み合わせている。体内の生化学的な変化は、Googleのテクノロジーによって監視される無数の病気の始まりを示すものとなるでしょう。
乳がん検出のためのITBraとIoTウェアラブル
女性の場合、乳がんは肺がんに次いで2番目に多いがんである。女性がこの病気を発症する確率が87% であることを示す遺伝子を持っている場合、この病気の可能性を抑える現在の唯一の方法は、両乳房切除術と、もちろん定期的なマンモグラフィーと自己検査を受けることです。乳房切除以外の現在の方法では、必ずしもがんを早期に発見できるとは限りません。
しかし、ウェアラブルデバイスは、過激な手術に代わる選択肢を提供できる可能性がある。アメリカがん協会は、2015年に米国で新たに1,658,370人のがん患者が発生し、589,430人ががんで死亡すると予測しています。
乳がんを早期に検出できるがん検出衣類の開発は大きく進歩しています。そのような製品の1つが、Rob Royea氏が開発したiTBraです。この装置は、時間の経過とともに乳房組織の小さな温度変化を検知するセンサーが埋め込まれたブラジャーです。可能性に興奮したシスコは、この技術をベースにした映画「Detected」のスポンサーを務めました。
図1. ブラジャー内に配置された7つのセンサーにより、乳ガンの早期検出が可能になります。
患者が息を吹き込むデバイスを使用して肺ガンと乳ガンを検出する研究も進行中です。センサーが、がんの存在を示す呼気中の化学物質を検出します。
ウェアラブルデバイスは、心臓血管疾患と癌の検出の両方において重要な診断ツールとなることが期待されています。間違いなく、それらの使用は病気検出のほぼすべての側面に爆発的に広がるでしょう。この技術は正確で信頼性が高く、価格も手頃であるため、短期間で広く普及するでしょう。