NFC: su nexo esencial para Internet de las cosas

Los expertos predicen que se producirá una explosión de "cosas" conectadas en los próximos años. A medida que más cosas se conecten entre sí, las inquietudes respecto a la privacidad de datos aumentará. Utilizar la comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC) como método de comunicación puede ayudar a tratar algunas de estas inquietudes.

NFC es el nexo crucial

Según la investigación de mercado, pronto, más usuarios accederán a Internet de forma inalámbrica a través de dispositivos móviles en lugar de la conexiones Ethernet. Estos dispositivos móviles ofrecen distintas opciones de conectividad inalámbrica, cada una con sus diferentes fortalezas y capacidades. Pero solo el NFC está diseñado y construido para ofrecer operación de potencia cero y maximizar la privacidad, ambos a muy bajo costo. 

Privacidad

El NFC, por diseño, tiene un campo de operación limitado, lo cual evita el acopio de datos desde lejos. Además, tiene que haber intención —la aplicación de un dispositivo habilitado para NFC y un objeto habilitado para NFC— para que pueda leer la memoria. Este enfoque contrasta con protocolos como Wi-Fi, el cual, requiere radios para transmitir información, independientemente de la intención. El campo limitado más otras características del protocolo, ayudan a asegurar que el intercambio de datos ocurra solamente entre las partes correspondientes. 

Baja potencia

Cuando hay comunicación entre un lector NFC y un transpondedor NFC (etiqueta), la energía cosechada desde el campo RF del lector impulsa la etiqueta, lo cual permite la conectividad de los dispositivos de Internet de las cosas sin usar baterías ni energía. Esta característica de cosecha de energía habilita una serie de aplicaciones de baja potencia y bajo consumo.

Bajo costo

Añadir una etiqueta NFC conectada a un sistema integrado puede establecer conectividad en los dispositivos móviles a un costo más bajo que con Bluetooth o Wi-Fi. Además, eliminar la necesidad de una batería en un sistema integrado puede reducir aún más la lista de materiales de una aplicación.

Comparar protocolos inalámbricos

Los diseñadores tienen distintas opciones de conectividad, todas con alguna contrapartida (ver la tabla 1). Wi-Fi, ZigBee y Bluetooth tienen diferentes puntos fuertes y capacidades. Sin embargo, ninguna fue definida y diseñada específicamente para ofrecer operaciones con cero energía y maximizar la privacidad y realizar ambas a muy bajo costo, tal como lo hace NFC. 

Información general

La comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC) es una tecnología de conectividad inalámbrica de alcance corto diseñada para ser intuitiva. NFC permite las transacciones simplificadas, el intercambio de datos, el emparejamiento, las conexiones inalámbricas y una conexión cómoda entre dos objetos cuando se encuentran cerca (hasta 10 cm de distancia). Dado que la comunicación es entre dos usuarios y requiere tanta cercanía, la privacidad de los datos es más inherente que con otros métodos inalámbricos. NFC tiene tres modos de comunicación: lectura/escritura, punto a punto y emulación de tarjeta.

Modo lectura/escritura

En el modo lectura/escritura, un lector/escritor NFC (o un teléfono móvil habilitado para NFC que actúe como lector/escritor tradicional sin contacto) lee datos de los objetos inteligentes habilitados para NFC y actúa sobre esa información. Con un teléfono habilitado para NFC, por ejemplo, los usuarios pueden conectarse automáticamente a sitios web a través de un URL recuperado, enviar mensajes de texto (SMS) sin escribirlos, obtener cupones, etc., todo con solo un toque de su dispositivo al objeto. 

Modo punto a punto

En el modo punto a punto, cualquier lector/escritor habilitado para NFC se puede comunicar con otro lector/escritor NFC para intercambiar datos con las mismas ventajas de seguridad, características intuitivas y simplicidad inherentes en el modo lectura/escritura. En el modo punto a punto, uno de los lectores/escritores actúa como etiqueta, creando un enlace de comunicación. Por ejemplo, dos dispositivos (como dos teléfonos inteligentes) con lector/escritor pueden comunicarse entre sí.

Modo de emulación de tarjeta

Un dispositivo NFC en modo de emulación de tarjeta puede reemplazar una tarjeta inteligente sin contacto, lo que permite el uso de dispositivos habilitados para NFC dentro de la infraestructura de tarjeta sin contacto existente para operaciones como venta de entradas, control de acceso, tránsito, cabinas de peaje y pagos sin contacto. NXP tiene ofertas de productos amplias para apoyar las transacciones seguras necesarias para este modo. 

Modo lectura/escritura NFC para sistemas integrados

La mayoría de las aplicaciones integradas que utilizan NFC usarán el modo lectura/escritura para la conexión. En estos casos, un dispositivo habilitado para NFC, tal como



un dispositivo móvil, ofrecerá el lector activo, y la etiqueta estará en el sistema integrado.

Funcionalmente, una etiqueta NFC conectada en un sistema integrado se comporta de modo similar a una memoria de puerto dual. Se accede a uno de los puertos de la memoria de forma inalámbrica a través de una interfaz NFC. Se accede al otro puerto por el sistema integrado mediante una interfaz I2C.

A través de esta funcionalidad, los datos pueden pasar de una fuente externa (p. ej., un dispositivo móvil habilitado para NFC) al sistema integrado. Además, dado que las etiquetas conectadas por NFC son pasivas, la fuente externa las puede leer o escribir incluso cuando el sistema integrado está apagado.

Dado que las etiquetas conectadas por NFC funcionan de manera similar a las memorias de puerto dual, simplifican cualquier aplicación que requiera la transferencia de datos entre un sistema integrado y un sistema externo con un lector/escritor NFC, tal como un dispositivo móvil habilitado para NFC. 

Para todos los productos donde añadir una compleja pantalla táctil Benefits NXP NFC para aplicaciones integradas que amplía las características del producto y de las funciones de control remoto estropearía la estética, encarecería la lista de materiales o simplemente no quedaría bien, el chip NTAG I2C de NXP ofrece la solución ideal. Utilizar un chip de puerto dual NTAG I2C para ofrecer el conducto entre el microcontrolador de un sistema integrado y un dispositivo lector/escritor habilitado para NFC de usuario (p. ej., un teléfono) le permite a ese dispositivo transformarse en una pantalla gráfica extendida e interfaz de usuario de pantalla táctil del sistema. 

Beneficios:

Elimina el costo de una sofisticada pantalla táctil de la lista de materiales del producto y la reemplaza con un chip de etiqueta NTAG I2C mucho más económico



Elimina el costo de una interfaz Bluetooth o Wi-Fi, simplifica el diseño del producto (elimina la necesidad de botones y diales externos) y disminuye los costos

Mejora la seguridad (el control no autorizado de los productos no es tan accesible)



La conectividad inalámbrica impulsada por el consumidor aborda los problemas de privacidad 

Electrodomésticos (línea blanca)

Los electrodomésticos, tal como las lavadoras, son productos donde la estética es importante, el tamaño es estándar y los márgenes brutos son moderados. Los usuarios quieren forma y función, les gustan las características especiales, pero desean una fácil operación. La etiqueta conectada por NFC es una manera económica de hacerlo



ya que el fabricante puede crear un kit de productos para alojar múltiples variantes. Comunicarse con la lavadora es tan simple como abrir la aplicación en un dispositivo móvil habilitado para NFC y pulsar ese dispositivo en el panel de control de la lavadora. Todas las configuraciones ampliadas están entonces disponibles en una ubicación conveniente.

Seguimiento del estado físico con tecnología portátil

Las pulseras de entrenamiento ayudan a los usuarios a establecer objetivos y a seguir su avance en función de esos objetivos. Por definición, los dispositivos portátiles deben ser pequeños, estéticamente agradables y de fácil recarga. Las pantallas son limitadas, y el control directo de los dispositivos portátiles pequeños a través de diminutos botones mecánicos puede ser dificultoso. Añadir un chip de etiqueta conectado por NFC a los componentes que se encuentra en el interior de una banda de seguimiento de estado físico ofrece una experiencia de usuario mucho más rica. Al tocar el teléfono en la banda se abre una pantalla en la que los usuarios ingresan sus objetivos fácilmente, ven su avance y controlan las actividades de respaldo o carga en la nube. Y el requerimiento de proximidad del NFC, protege los datos privados del usuario del acceso no autorizado, de otros que estén cerca.

Acceso al medidor inteligente

Dado que los "medidores inteligentes" para seguimiento de consumo de servicios públicos son más frecuentes, las compañías de servicios públicos no necesitan leer los datos de consumo directamente del medidor, por lo que las lecturas mecánicas o digitales son mayormente para información del usuario. Con un chip de etiqueta integrado conectado por NFC como parte del diseño del medidor inteligente, el NFC puede ampliar las pantallas en el medidor y ofrecer información adicional para que los usuarios tengan una experiencia más rica.



(Por ejemplo, los usuarios podrían acceder a perfiles de historiales de uso o gráficos entre medio de las actualizaciones de facturación mensuales).

Control del termostato

Las interfaces de control del termostato en entornos comerciales constituyen un reto para las instalaciones. Para conservar la energía y proveer una mayor eficiencia, la mayoría de los gerentes prefieren mantener las temperaturas dentro de un rango común acotado. No obstante, a veces algunas habitaciones son demasiado cálidas o demasiado frías. Además, los controles pueden ser confusos, difíciles de ver, complejos de manipular o pueden estar encerrados en una caja mecánica bajo llave. Con un chip de etiqueta integrado conectado por NFC, el interfaz de control se vuelve una unidad elegante con una pantalla de temperatura de fácil lectura. Los usuarios pulsan sobre la superficie de sus dispositivos móviles habilitados para NFC y usan el interfaz gráfico para configurar la temperatura, programar controles diarios o acceder a otras características ampliadas. 

Acceso administrativo a dispositivos electrónicos

Integrar un chip de etiqueta conectado por NFC a los productos electrónicos simplifica el acceso controlado. Los usuarios con un dispositivo móvil habilitado para NFC inician la comunicación a través de la interfaz NFC. El software del microcontrolador limita el acceso a quienes disponen de las correspondientes credenciales.

Beneficios

Elimina el costo de medidas de control de acceso externas, como cajas o recintos mecánicos

Es más conveniente, en particular cuando se lo combina con el interfaz de usuario gráfico ampliado disponible en cualquier dispositivo móvil habilitado para NFC

 Simplifica el diseño del producto (elimina la necesidad de botones y diales externos)

Aumenta la flexibilidad de acceso (es posible el acceso remoto)

 Mejora la seguridad (el control no autorizado de los productos no es tan accesible)

Mantenimiento de autoservicio

Cuando un sistema integrado incluye una etiqueta conectada por NFC, el controlador del sistema puede utilizar la memoria interna estable de la etiqueta para almacenar datos como códigos de error, números de serie o de modelo e información de la garantía. No es necesario el suministro de energía al producto electrónico para recuperar los datos de la memoria de la etiqueta a través de un dispositivo móvil habilitado para NFC. Los enlaces almacenados en la memoria pueden incluso presentar videos instructivos en un dispositivo móvil para ofrecerle al cliente una mayor comodidad.

Se ahorra tiempo y dinero

Es más conveniente ya que los consumidores tienen un control mayor a su alcance

Reduce la documentación en papel del producto nuevo, con lo cual crea un enfoque más ecológico para las aplicaciones habilitadas para la nube en el dispositivo móvil, ofrece información específica del contexto, en respuesta a la información recuperada de la etiqueta

Se mejora la seguridad (tiene que ser dentro de un alcance limitado para recuperar información)

Actualización de firmware

Cualquier producto que requiera actualizaciones de firmware o de datos se beneficia de la inclusión de un chip de etiqueta conectado por NFC porque habilita la función de descarga de datos. El chip en SRAM permite el almacenamiento temporal de datos durante la transferencia y habilita al chip de etiqueta a funcionar como un módem.

Beneficios

 Es más cómodo porque los consumidores no necesitan cables, ni discos ni ningún otro sistema de transferencia de datos

 Se ahorra dinero en la lista de materiales para los productos que habitualmente no requerirían una interfaz Wi-Fi o Bluetooth para operar con normalidad

 Se simplifica el diseño y se mejora la estética ya que no se necesitan conectores externos

 Se aumenta la flexibilidad de acceso (el interfaz sin contacto es compatible con los diseños sellados)

 Se mejora la seguridad (tiene que ser dentro de una cercanía limitada para descargar información) 

Registro de la garantía

Incluir en un producto un chip de etiqueta conectado por NFC simplifica el registro de la garantía a través del teléfono habilitado para NFC del cliente, en el que los datos de contacto ya están disponibles. Dado que el dispositivo móvil habilitado para NFC del usuario ya contiene sus datos de contacto como parte de los datos almacenados, completar un formulario es un proceso de un solo paso. La información del producto necesaria (tal como número de serie, número de modelo, etc.) ya está disponible en la memoria de la etiqueta NFC. La información del usuario y del producto que se empareja se almacena en el producto para simplificar el posterior acceso, y también se transfiere en la nube para los registros del fabricante a través de la conexión celular o Wi-Fi del dispositivo móvil.

Beneficios

 Aumenta la probabilidad de que los consumidores completen el registro de la garantía, que hoy se estima en una tasa de retorno de entre un 25 y un 30 %

 Se elimina el costo de procesar tarjetas de garantía en papel

 Ofrece un espacio para promover productos relacionados, como los repuestos de consumo auténticos, y crea una nueva fuente de ingreso 

El NFC hace que el emparejamiento inalámbrico y la puesta en marcha sea tan fácil como pulsar un lector/escritor NFC en función de los dispositivos a los que debe conectarse. Un lector/escritor NFC puede operar como gerente de credenciales de una red, recupera las credenciales de dispositivos programados y se las escribe a otros para facilitar la conexión de red. O, un dispositivo habilitado para NFC puede conectarse a una red mediante la transmisión de códigos de acceso a un dispositivo programado para verificación. En este caso, opera de manera simultánea tanto como nodo de red que como gerente de credenciales de red.

 La proximidad requerida por la NFC a menudo ofrece más seguridad en un alcance mayor o habilita enfoques de transmisión de credenciales

 El enfoque impulsado por el usuario les ofrece a los consumidores un mayor control

 El enfoque de un solo toque ofrece comodidad y ahorro de tiempo 

Emparejamiento de Bluetooth

Incluir la capacidad para NFC en los diseños de Bluetooth les ofrece a los consumidores una enorme conveniencia ya que localiza la función de gestión de código de acceso en un lector/escritor habilitado para NFC.

Beneficios

Se eliminan los habituales pasos de emparejamiento, como buscar los dispositivos Bluetooth, añadir el dispositivo de forma manual una vez encontrado e ingresar códigos de acceso

Mejora la experiencia del cliente 

Encendido automático tras la suspensión

Ofrece más seguridad (proximidad de NFC para la puesta en marcha en comparación con los protocolos inalámbricos de mayor alcance)

Emparejamiento Wi-Fi

En lugar de escribir contraseñas, proporcionar credenciales para habilitar el acceso a una red Wi-Fi segura es tan fácil como pulsar un dispositivo habilitado para NFC en el enrutador. La transferencia de credenciales para los extensores de redes requiere un solo toque en función del enrutador para recuperar, y un toque en función del extensor para programar. 

Beneficios

 Los dispositivos habilitados para NFC se conectan mediante un único toque en función del enrutador

 Ofrece más seguridad (proximidad de NFC en comparación con los protocolos de transmisión de credenciales inalámbricos de mayor alcance)

 Conveniencia para el consumidor

Puesta en marcha domótica

La puesta en marcha de redes domóticas es más fácil a través de dispositivos habilitados para NFC. Los usuarios pulsan los teléfonos móviles habilitados para NFC en las puertas de enlace (gateways) y recopilan los parámetros de red, que luego pasan a los artículos de domótica, creando así dispositivos inteligentes.

La puesta en marcha rápida y precisa ahorra tiempo

La conveniencia del consumidor en un argumento de venta clave 

Una etiqueta NFC integrada a una PCB y conectada beneficia a los circuitos electrónicos de la placa a través de un bus en serie conectado por cable, proporciona un puente permanente y sin contacto entre el microprocesador del producto y el mundo exterior. La operación pasiva (sin energía) de la etiqueta NFC permite leer/escribir datos desde/a la memoria de la etiqueta a través de la interfaz inalámbrica si el dispositivo no dispone de energía. 

La memoria estable de la etiqueta almacena los datos de configuración y los conserva sin energía Los datos de la etiqueta NFC son accesibles a través del interfaz inalámbrico sin desmontar los productos, o incluso sin quitarles el empaquetado 

Validación del producto

Los fabricantes pueden desactivar los productos electrónicos a través de la interfaz NFC en la fábrica, con activación posible sólo tras la autenticación en el punto de venta. En cuanto a las devoluciones, un producto habilitado para NFC ofrece la posibilidad de acceder a los datos identificativos que validan la autenticidad del producto.

Diferentes variantes de productos desde una única plataforma

Una memoria de etiqueta integrada y conectada NFC ofrece la capacidad de ser compatible con la configuración de potencia cero del producto. Los fabricantes crean una plataforma única y habilitan o deshabilitan características al almacenar datos de configuración adecuados en la memoria de la etiqueta NFC.

Beneficios

Son pocas las versiones de PCB que reducen los costos de fabricación para aumentar la flexibilidad porque la configuración puede ocurrir en cualquier punto del canal de fabricación y distribución

Se reduce el inventario minorista porque se permiten los cambios de configuración del producto de último minuto

Logística de retorno

Una etiqueta conectada por NFC integrada ofrece una memoria fácilmente accesible (incluso cuando el equipo está apagado) que puede conservar información como el propietario del producto, información del registro de la garantía, registros de servicios, etc.

Servicio técnico del producto más eficiente 

Logística de retorno más rápida

Mantenimiento del producto más eficiente

Ahorro de tiempo y de gastos de reparación

Validación inalámbrica del producto

Serialización electrónica y recuperación del código de error

 Proporciona un medio rentable de disuasión de la falsificación, del desvío del mercado gris y del robo de canales de distribución

 Protección de las marcas al reducir las posibilidades de que los consumidores compren involuntariamente mercadería falsificada

 Reducción de las devoluciones fraudulentas al fabricante

Personalización del producto

Mediante la escritura de los datos de configuración en la memoria de la etiqueta NFC, los minoristas pueden utilizar el interfaz NFC para personalizar un producto sin necesidad de eliminar el empaquetado.

Generación de nuevas fuentes de ingreso

Diferenciación de las ofertas de la competencia 

Cuando el producto de consumo tiene necesidades de reposición, es posible que el consumidor no sepa bien qué tipo comprar o dónde encontrar repuestos auténticos. Pero cuando ese producto contiene una etiqueta NFC, una pasada rápida del dispositivo habilitado para NFC sobre el producto puede dar inicio a un ciclo de compra de productos auténticos y ofrecer una amplia variedad de lugares en los que se pueden comprar los artículos. Un producto habilitado para NFC puede además optimizar la operación del producto tras la detección de una pieza auténtica.

Ejemplos de aplicación

 Filtros de agua para refrigeradores



 Filtros para hornos y calderas



 Filtros para cafeteras automáticas



 Cartuchos de tinta para impresora



 Productos de limpieza para máquinas de espresso



 Productos para mascotas (vitaminas, control de plagas, etc.)

 Bolsas para aspiradoras y filtros para máquinas de limpieza de alfombras

Beneficios

 El consumidor puede recuperar fácilmente la información de la pieza de reposición correcta

 La recuperación de esta información le ofrece al consumidor una serie de opciones de compra, y oportunidades de venta a los fabricantes de repuestos auténticos ya que dirige al consumidor a enlaces URL patrocinados preaprobados y auténticos

 Estos vendedores pueden además ofrecerles a los consumidores cupones de incentivo a través de la misma interacción

 Los fabricantes aumentan el flujo de ingresos provenientes de las piezas de los productos de consumo

 Un lector NFC dentro del producto puede ayudar a notificar a los consumidores acerca de productos de consumo que han expirado y optimizar las operaciones cuando se usan piezas auténticas NXP ofrece una completa cartera de circuitos integrados de etiqueta NXP que cubren una amplia gama de usos, como emparejamiento, personalización, interfaz de usuario, autenticación, pagos y más. 

NTAG 21xF: NFC más chips de etiqueta de detección de campo

La serie NTAG 21xF, que incluye un disparador de salida de detección de campo que puede actuar como interruptor de inicio de un producto electrónico, se basa en la serie NTAG 21x. Las aplicaciones NFC típicas incluyen intercambio de datos, conexión inalámbrica, emparejamiento y comodidad para la comunicación de dispositivo en proximidad. La serie NTAG 21xF de NXP es compatible con estos y otros usos. La serie NTAG 21xF, disponible en un paquete compatible con el conjunto de placas de circuito impreso, es compatible con juegos, bienes y autenticación de dispositivos, emparejamiento estático Bluetooth/Wi-Fi, traspasos de conexión y otras aplicaciones electrónicas integradas. 

NTAG I2C: NFC, detección de campo, cosecha de energía y bus serie I2C

Los chips de etiqueta NTAG I2C poseen una conexión de bus serie I2C adicional que mejora y amplía aún más los usos y las aplicaciones. Los semiconductores NXP, cuando todavía eran parte de Philips, inventaron el hoy omnipresente bus serie I2C: un medio de comunicación simple, pero elegante, entre dispositivos electrónicos que deja huellas físicas mínimas.

La interfaz NFC sin contacto, combinada con la interfaz conectada del bus serie I2C, permite la comunicación bidireccional inalámbrica entre dispositivos electrónicos y dispositivos habilitados para NFC, incluso cuando el dispositivo electrónico no está encendido. Para aprovechar al máximo el uso de la interfaz de bus serie I2C, la placa de circuito impreso electrónico (printed circuit board, PCB) generalmente incorpora la etiqueta NFC. La interfaz de bus serie I2C compatibiliza con la comunicación con el microcontrolador anfitrión de la PCB si la etiqueta NTAG I2C cuenta con suministro energético externo o cuando utiliza la función de cosecha de energía. 

Modo de transferencia de datos con EEPROM (modo pasivo/estático)

Cuando los fabricantes integran el chip de etiqueta NTAG I2C a sus productos, los usuarios pueden descargar información (p. ej., manuales, códigos de error e incluso enlaces para repuestos de consumo) a través de la interfaz RF a esos productos incluso cuando no reciben energía porque el chip de etiqueta NTAG I2C actúa como conexión entre el dispositivo móvil habilitado para NFC y el producto empaquetado y sellado. Cuando el dispositivo tiene el suministro de energía apagado, la interfaz NFC igual puede operar, ya que recibe datos que el chip de etiqueta NTAG I2C almacena en la memoria EEPROM estable. Luego, cuando el dispositivo cuenta con energía, el microprocesador puede acceder a los datos antes escritos a través de la interfaz de bus serie I2C. De modo similar, el microprocesador puede escribir datos en EEPROM mientras cuenta con energía para un posterior acceso a través de la interfaz NFC, ya sea que tenga o no energía. 

Modo de traspaso con SRAM (modo de dispositivo conectado)

En el caso de transferencia de datos una vez que se ha iniciado la comunicación, SRAM de 64 bits en chip preserva los límites de acceso de EEPROM al ofrecer una opción de traspaso de datos. En este caso, los datos fluyen de la interfaz NFC a través de un búfer SRAM hacia la interfaz de bus serie I2C o viceversa. El chip de etiqueta NTAG I2C opera como módem cuando está en este modo. 

Cosecha de energía

La capacidad de cosecha de energía del chip de etiqueta NTAG I2C y las funciones de detección de campo (Field Detect, FD) trabajan juntas para



ayudar con la administración de potencia. Tras la aplicación del campo RF a la antena, la salida FD se mantiene



baja, y la energía cosechada por la etiqueta NTAG I2C desde el campo RF se emite (VOUT) a una unidad de administración de potencia (Power Management Unit, PMU) (Figura 14 [1]). La PMU distribuye la energía recibida tanto al chip de etiqueta NTAG I2C como al microcontrolador (Figura 14 [2]), que le permite al bus I2C volverse activo (Figura 14 [3]) al habilitar la comunicación. Alternativamente, la energía cosechada por el chip de etiqueta NTAG I2C también puede aplicarse directamente como fuente de energía para dispositivos que requieren menos energía, como los microcontroladores, los sensores y los indicadores de baja potencia.

Beneficios

 Permite la impermeabilización de los dispositivos ya que se reduce la necesidad de conectores



 Permite la transmisión de energía cuando la conexión física es difícil (por ejemplo, a través de vidrio) porque elimina la necesidad de alambres o cables que se colocan fuera de lugar con facilidad 

Para demostrar las propiedades únicas del chip de etiqueta NTAG I2C, NXP desarrolló el kit explorador NFC, un recurso todo en uno de demostración/ desarrollo para los chips de etiqueta conectados por NFC. Al incluir un complemento completo de herramientas de hardware y software los usuarios no solo pueden investigar las capacidades del chip a través de las diversas demostraciones, sino que también pueden desarrollar y probar sus propias aplicaciones. 

El kit explorador NFC de NXP es compatible con las demostraciones interactivas y permite la exploración de todas las capacidades del chip de etiqueta NTAG I2C, ya sea para el desarrollador de hardware como el de aplicaciones.

Optativamente, la incorporación del kit de la sonda de LPC-Link2 Debugger permite la fácil depuración de código derivado directamente a la placa NTAG I2C Explorer, lo cual simplifica las aplicaciones personalizadas. 

Sonda de depuración LPC-Link2 opcional

La sonda de depuración LPC-Link2 es una plataforma de herramientas de desarrollo de bajo costo para los microprocesadores LPC (como LPC 11U24) que incluye una placa objetivo con una sonda de depuración integrada más cable plano de depuración, compatible con un entorno de desarrollo integrado basado en Eclipse. 





Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió