Gli esperti prevedono un'esplosione di "cose" connesse nei prossimi anni. Con l'aumento del numero di dispositivi che si collegano, aumenta di conseguenza anche la preoccupazione per la privacy e la sicurezza dei dati. Utilizzando Near Field Communication (NFC) come metodo di comunicazione è possibile neutralizzare alcune di queste preoccupazioni.
NCF è il collegamento critico
Secondo ricerche di mercato, presto saranno più gli utenti che accedono a Internet in modalità wireless tramite dispositivi mobili che con connessioni via cavo Ethernet. Questi dispositivi mobili offrono numerose opzioni di connettività wireless diverse, ognuno con i propri punti di forza e con le proprie caratteristiche. Ma solo NFC è specificamente progettato e costruito per fornire il funzionamento a potenza zero e massimizzare la privacy, entrambe le caratteristiche a un costo molto basso.
Privacy
NFC è stato progettato per avere un campo di azione limitato, in grado di impedire lo snooping dei dati che si potrebbe verificare a distanza. Per poter leggere la propria memoriai si richiede l'applicazione di un dispositivo abilitato per NFC su un oggetto abilitato per NFC. Questo approccio è differente dai protocolli come WiFi, che necessitano di onde radio per trasmettere le informazioni, a prescindere dall'intento. Il campo limitato, come pure le altre caratteristiche del protocollo, sono una garanzia per assicurare che lo scambio dei dati si verifichi esclusivamente con la parte prevista.
Basso consumo
Nella comunicazione tra un lettore NFC e un transponder NFC (tag), l’energia accumulata dal campo RF del lettore fornisce potenza al tag, consentendo la connettività ai dispositivi IoT (Internet of Things) senza l'utilizzo di batterie o cavi di alimentazione. La funzione di accumulo di energia consente un certo numero di applicazioni a basso consumo e a basso costo.
Basso costo
L'aggiunta di un tag NFC collegato a un sistema integrato consente di stabilire una connessione con i dispositivi mobili a un costo molto più basso rispetto agli approcci tramite Bluetooth o WiFi. Inoltre, eliminando la necessità di una batteria in un sistema integrato, è possibile ridurre ulteriormente il costo relativo all'impiego dei materiali.
Confronto fra protocolli wireless
I progettisti hanno diverse possibilità di scelta per la connettività, tutte con qualche compromesso (vedi tabella 1). Wi-Fi, ZigBee e Bluetooth hanno tutti diversi punti di forza e caratteristiche specifiche. Nessuno, tuttavia, è stato espressamente definito e progettato per garantire un funzionamento a potenza zero e massimizzare la privacy, né tanto meno per fare entrambe le cose a costi molto bassi, come fa invece NFC.
Panoramica
NFC (Near Field Communication) è una tecnologia senza fili a corto raggio, progettata per essere intuitiva. La tecnologia NFC consente operazioni semplificate, scambio di dati, associazioni, connessioni senza fili e con la massima comodità fra due oggetti quando uno di essi è in prossimità dell’altro (fino a 10 cm di distanza). Poiché la comunicazione è uno-a-uno e richiede tale vicinanza, la riservatezza dei dati è più intrinseca rispetto ad altri approcci wireless. NFC può contare su tre modalità di comunicazione: Read/Write, Peer-to-Peer e Card Emulation.
Modalità Read/Write
In modalità Read/Write, un dispositivo di lettura/scrittura NFC (o un telefono cellulare abilitato per NFC e utilizzato come dispositivo di lettura/scrittura contactless tradizionale) legge i dati da oggetti intelligenti abilitati per NFC e agisce su tali informazioni. Con un telefono abilitato per NFC, ad esempio, gli utenti possono connettersi automaticamente ai siti web tramite un URL recuperato, inviare testi di SMS (Short Message Service) senza digitare, ottenere coupon, ecc., il tutto con un solo tocco del proprio dispositivo all'oggetto.
Modalità Peer-to-Peer
In modalità Peer-to-Peer, qualsiasi dispositivo di lettura/scrittura abilitato per NFC è in grado di comunicare con un altro dispositivo di lettura/scrittura NFC per scambiare dati con gli stessi vantaggi di sicurezza, intuitività e semplicità intrinseci in modalità Read/Write. In modalità Peer-to-Peer, uno dei dispositivi di lettura/scrittura si comporta come un tag creando un collegamento di comunicazione. Ad esempio, due dispositivi (ad es. smartphone) con unità di lettura/scrittura possono comunicare tra loro.
Modalità Card Emulation
Un dispositivo NFC in modalità Card Emulation può sostituire una smart card contactless, consentendo l’utilizzo di dispositivi abilitati per NFC all'interno dell'infrastruttura con card contactless esistente per operazioni come biglietteria, controllo degli accessi, transito, caselli autostradali e pagamenti contactless. NXP dispone di un’ampia gamma di prodotti per supportare le transazioni sicure necessarie per questa modalità.
Modalità Read/Write per sistemi integrati
La maggior parte delle applicazioni incorporate che utilizzano NFC utilizzeranno per il collegamento la modalità Read/Write. In questi casi, un dispositivo NFC abilitato, come ad esempio un
dispositivo mobile, fornirà il lettore attivo, e il tag sarà presente nel sistema integrato.
Dal punto di vista funzionale, un tag NFC collegato a un sistema integrato agisce come una memoria a due porte. Una delle porte di memoria è accessibile in modalità wireless attraverso un'interfaccia NFC, l'altra dal sistema integrato tramite un'interfaccia I2C.
Grazie a questa funzionalità, i dati possono essere trasferiti da un’origine esterna (ad esempio un dispositivo mobile in tecnologia NFC) a un sistema integrato. Inoltre, i tag NFC connessi sono passivi, quindi è possibile leggerli o scriverci sopra dall’origine esterna, anche se il sistema integrato è spento.
Dal momento che i tag NFC connessi funzionano come le memorie dual port, essi agevolano qualsiasi applicazione che richiede il trasferimento di dati tra un sistema integrato e un sistema esterno dotato di lettore/masterizzatore NFC, ad esempio un dispositivo mobile in tecnologia NFC.
Per i prodotti in cui l’aggiunta di un display touchscreen elaborato porterebbe dei vantaggi per le applicazioni con NXP NFC integrato per funzioni estese, e un telecomando rovinerebbe l’estetica, aggiungerebbe costi indesiderati alla distinta dei materiali o semplicemente non sarebbe adatto, il chip NTAG I2C di NXP offre la soluzione ideale. Utilizzando un chip NTAG I2C dual port per creare un canale tra il microcontroller di un sistema interno e il dispositivo di lettura/scrittura con tecnologia NFC di un utente (ad esempio un telefono), tale dispositivo diventa un display grafico esteso e un’interfaccia utente tramite touchscreen per il sistema.
Vantaggi
- Elimina i costi di un ricercato display touchscreen dalla distinta dei materiali di un prodotto, sostituendolo con un più economico chip tag NTAG I2C
- Elimina il costo di un’interfaccia Bluetooth o WiFi, semplifica il design del prodotto (eliminando la necessità di pulsanti esterni e manopole) e riduce i costi
- Garantisce la sicurezza (controllo non autorizzato dei prodotti non accessibile)
- La connettività wireless guidata dall’intento dei consumatori risolve i problemi di privacy
Elettrodomestici
Gli elettrodomestici, come le lavatrici, sono prodotti in cui l’estetica è importante, le dimensioni sono standardizzate e il margine lordo è moderato. Gli utenti vogliono forma e funzionamento, prediligono le funzioni speciali, ma desiderano un utilizzo semplice. Il tag NFC connesso è un metodo economico con cui un produttore può creare un unico involucro per ospitare diverse varianti del prodotto. La comunicazione con la lavatrice è semplice come aprire un’applicazione su un dispositivo mobile dotato di tecnologia NFC e toccare quel dispositivo sul pannello di controllo della macchina. Tutte le impostazioni estese sono disponibili da un’unica e pratica postazione.
Sistema indossabile per il monitoraggio degli allenamenti
I braccialetti per il monitoraggio degli allenamenti aiutano gli utenti a stabilire i loro obiettivi e a monitorare i progressi. Per definizione, i dispositivi indossabili devono essere piccoli, esteticamente attraenti e facilmente ricaricabili. I display sono limitati e il controllo diretto dei dispositivi indossabili più piccoli tramite pulsanti meccanici può essere difficile. L’aggiunta di un chip tag NFC connesso all’elettronica presente in un braccialetto sportivo garantisce agli utenti un’esperienza più ricca. Toccando la fascia del telefono si apre un display in cui gli utenti possono inserire facilmente gli obiettivi, visualizzare i progressi e controllare il backup o il caricamento sul cloud. Inoltre, il requisito della stretta vicinanza della comunicazione NFC protegge i dati privati degli utenti dall’accesso non autorizzato da parte di estranei presenti nelle vicinanze.
Accesso ai contatori intelligenti
Con la diffusione dei “contatori intelligenti” per il monitoraggio dell’utilizzo dei servizi, le aziende di servizi non hanno più bisogno di leggere i dati sull’utilizzo direttamente da un contatore. Di conseguenza, le letture meccaniche o digitali servono soprattutto come informazioni per gli utenti. Grazie a un tag NFC connesso integrato nel design del contatore intelligente, la comunicazione NFC può estendere ciò che viene visualizzato sul contatore e fornire informazioni aggiuntive per un’esperienza utente più ricca.
Ad esempio, gli utenti possono accedere ai profili o ai grafici storici di utilizzo tra una bolletta e l’altra.
Controllo del termostato
Le interfacce dei controller dei termostati in ambiente commerciale rappresentano una sfida per le strutture. Per conservare energia e supportare una maggiore efficienza, la maggior parte dei gestori di strutture preferisce tenere le temperature in un range comune e ristretto. Ciononostante, a volte, alcune stanze sono troppo calde o troppo fredde per garantire il comfort. Inoltre, i comandi sono confusi, difficili da vedere e da gestire, o ingabbiati in una scatola di blocco meccanica. Integrando un tag chip NFC connesso, l’interfaccia di controllo diventa un’unità sottile con un display per la temperatura di facile lettura. Gli utenti possono toccare la superficie dei loro dispositivi mobili con tecnologia NFC e utilizzare l’interfaccia grafica per regolare la temperatura, controllare la programmazione giornaliera o accedere ad altre funzionalità estese.
Accesso amministrativo a dispositivi elettronici
L’integrazione di un chip tag NFC connesso in prodotti elettronici facilita l’accesso controllato. Gli utenti in possesso di un dispositivo mobile in tecnologia NFC avviano la comunicazione tramite l’interfaccia NFC. Il software del microcontroller limita l’accesso a coloro che dispongono delle credenziali appropriate.
Vantaggi
Elimina il costo di misure di accesso e controllo esterne, ad esempio involucri meccanici.
Aggiunge comodità, soprattutto se combinato con l’interfaccia utente grafica estesa disponibile sui dispositivi mobile dotati di tecnologia NFC
Semplifica il design del prodotto (elimina la necessità di pulsanti esterni e manopole)
Aumenta la flessibilità degli accessi (possibilità di garantire l’accesso da remoto)
Migliora la sicurezza (controllo non autorizzato dei prodotti non accessibile)
Manutenzione self-service
Quando un sistema integrato include un tag NFC connesso, il controller del sistema può utilizzare la memoria interna non volatile del tag per memorizzare dati quali codici di errori, numeri di serie e di modello, informazioni sulla garanzia. Non è necessario che i prodotti elettronici siano alimentati per poter recuperare i dati dalla memoria del tag tramite un dispositivo mobile in tecnologia NFC. I link memorizzati nella memoria possono anche lanciare video didattici su un dispositivo mobile, garantendo una maggiore comodità per il consumatore.
Consente di risparmiare tempo e denaro
Aggiunge convenienza, in quanto i consumatori hanno tutto sotto controllo con la punta delle dita
Riduce la documentazione cartacea dei nuovi prodotti, creando un approccio più ecologico. Le applicazioni basate sul cloud nel dispositivo mobile forniscono informazioni specifiche per il contesto in risposta alle informazioni recuperate dal tag
Migliora la sicurezza (per recuperare le informazioni, i dispositivi devono trovarsi in un raggio di azione limitato)
Aggiornamenti firmware
Tutti i prodotti che richiedono un aggiornamento del firmware o dei dati traggono vantaggi dall’inclusione di un chip tag NFC connesso, perché consente di scaricare dati. La SRAM presente sul chip permette la memorizzazione temporanea dei dati durante il trasferimento, trasformando il chip in un modem.
Vantaggi
Aumenta la convenienza, perché i consumatori non necessitano di cavi, dischi o altri strumenti per il trasferimento dei dati
Consente di risparmiare sui costi dei materiali per quei prodotti che, in genere, non richiedono un’interfaccia WiFi o Bluetooth per il loro normale funzionamento
Semplifica il design e migliora l’estetica, perché non sono necessari connettori esterni
Aumenta la flessibilità degli accessi (l’interfaccia senza contatto supporta design bloccati)
Migliora la sicurezza (per scaricare le informazioni, i dispositivi devono trovarsi in un raggio di azione limitato)
Registrazione della garanzia
L’inclusione di un chip tag NFC connesso in un prodotto facilita una rapida registrazione della garanzia tramite il telefono in tecnologia NFC del consumatore, in quanto le informazioni di contatto sono già disponibili. Dal momento che il dispositivo mobile in tecnologia NFC dell’utente contiene già le sue informazioni di contatto come parte dei dati memorizzati, la compilazione dei moduli è un processo rapidissimo. Le informazioni sul prodotto richieste (come il numero di serie, il numero di modello e così via) sono prontamente disponibili nella memoria del tag NFC. L’utente associato e le informazioni di prodotto vengono archiviati nel prodotto stesso, per facilitare l’accesso futuro. Inoltre questi dati vengono trasferiti sul cloud per la registrazione da parte del produttore, tramite la connessione cellulare o WiFi del dispositivo mobile.
Vantaggi
Aumenta la probabilità che i consumatori completino la registrazione della garanzia, oggi stimata su un tasso di ritorno di circa il 25-30%
Elimina i costi di gestione delle schede di garanzia cartacee
Offre uno spazio per promuovere prodotti correlati, come un vero rifornimento di materiali di consumo, creando un nuovo flusso di reddito
La tecnologia NFC rende l’associazione wireless e il commissioning facili come far toccare un lettore/masterizzatore NFC con i dispositivi da connettere. Un lettore/masterizzatore NFC può fungere da gestore delle credenziali di rete, recuperando le credenziali da dispositivi programmati e scrivendole su altri, per facilitare la connessione di rete. Oppure, un dispositivo dotato di tecnologia NFC può collegarsi esso stesso a una rete, trasferendo i codici di accesso a un dispositivo programmato per la verifica. In tal caso, esso funziona contemporaneamente da nodo di rete e da gestore delle credenziali di rete.
La vicinanza richiesta dalla tecnologia NFC garantisce una maggiore sicurezza rispetto ad altri approcci con range più grande o con trasmissione delle credenziali aperta
L’approccio guidato dall’intento dell’utente garantisce ai consumatori un maggiore controllo
L’approccio a un solo tocco offre comodità e risparmio di tempo
Associazione Bluetooth
L’inclusione della tecnologia NFC nel design Bluetooth rappresenta un'enorme comodità per i consumatori grazie alla localizzazione della funzione di gestione dei passcode nel lettore/masterizzatore NFC.
Vantaggi
Elimina i classici passaggi dell’associazione tra dispositivi Bluetooth, aggiungendo manualmente il dispositivo una volta individuato, e inserendo i passcode
Migliora l’esperienza dei consumatori
Accensione automatica dalla sospensione profonda
Assicura una maggiore sicurezza (prossimità NFC per il commissioning contro i protocolli wireless con range più ampio)
Associazione WiFi
Invece di dover digitare delle password, la fornitura di credenziali per l’accesso a una rete WiFi sicura è facile come toccare un dispositivo dotato di tecnologia NFC sul router. Il trasferimento delle credenziali per gli estensori di rete richiede solo un tocco sul router per il recupero e un tocco sull’estensore per la programmazione.
Vantaggi
I dispositivi dotati di tecnologia NFC si collegano al router con un semplice tocco
Garantisce maggiore sicurezza (prossimità NFC contro i protocolli di trasmissione wireless con range più ampio)
Assicura comodità per i consumatori
Commissioning dell’automazione domestica
Il commissioning delle reti di automazione domestica è più semplice con i dispositivi dotati di tecnologia NFC. Gli utenti possono toccare i telefoni con tecnologia NFC sui gateway e recuperare i parametri di rete, che possono trasferire agli oggetti di automazione domestica, creando dispositivi intelligenti.
Il commissioning veloce e accurato fa risparmiare tempo
La comodità per il consumatore è un punto chiave
Un tag NFC integrato in un PCB e connesso offre vantaggi per i circuiti elettronici tramite un bus seriale cablato, e fornisce un ponte permanente e senza contatto tra l’MCU del prodotto e il mondo esterno. Il funzionamento passivo (nessuna alimentazione richiesta) dei tag NFC consente di leggere/scrivere i dati da/su la memoria del tag tramite l’interfaccia wireless, anche se il dispositivo non ha alimentazione.
La memoria non volatile del tag NFC può memorizzare i dati di configurazione e conservarli anche senza alimentazione. I dati presenti sul tag NFC sono accessibili tramite l’interfaccia wireless, senza dover smontare i prodotti o rimuoverli dalla loro confezione
Convalida dei prodotti
I produttori possono disattivare i prodotti elettronici tramite l’interfaccia NFC direttamente in fabbrica, e rendere possibile l’attivazione solo dietro autenticazione presso il punto vendita. Per i resi, un prodotto con tecnologia NFC garantisce un mezzo per accedere alle informazioni identificative che convalidano l’autenticità di un prodotto.
Diverse varianti di un prodotto da un’unica piattaforma
La memoria di un tag NFC connesso e integrato offre la possibilità di supportare la configurazione di prodotti senza alimentazione. I produttori possono creare un’unica piattaforma, e abilitare o disabilitare le funzioni archiviando i dati di configurazione appropriati nella memoria del tag NFC.
Vantaggi
Versioni con meno PCB riducono i costi di produzione e aumentano la flessibilità, perché la configurazione può essere effettuata in qualsiasi punto del canale di produzione e distribuzione
Riduzione dell'inventario grazie a modifiche di configurazione dei prodotti all'ultimo minuto
Logistica dei resi
Un tag NFC collegato e integrato garantisce una memoria facilmente accessibile (anche quando l'alimentazione è spenta) che può contenere informazioni come il proprietario del prodotto, informazioni di registrazione della garanzia, annotazioni di servizio ecc.
Manutenzione più efficiente del prodotto
Logistica dei resi più rapida
Manutenzione più efficace del prodotto
Risparmio di tempo e sui costi di manutenzione
Possibilità di convalida wireless del prodotto
Serializzazione elettronica e recupero dei codici di errore
Fornisce un mezzo conveniente per scoraggiare la contraffazione, il mercato nero e il furto nel canale di distribuzione
Protegge i brand riducendo le possibilità di acquisto di prodotti contraffatti da parte di utenti ignari
Riduce resi fraudolenti al produttore
Personalizzazione del prodotto
I rivenditori possono utilizzare l'interfaccia NFC per personalizzare un prodotto senza rimuovere gli imballaggi, scrivendo i dati di configurazione nella memoria del tag NFC
Genera nuovi flussi di incasso
Offre differenziazione dalle offerte della concorrenza
Quando un prodotto di consumo ha esigenze di rifornimento, un consumatore potrebbe non sapere esattamente che tipo acquistare o dove trovare prodotti sostitutivi originali. Ma se quel prodotto contiene un tag NFC, un breve passaggio del proprio dispositivo NFC sopra il prodotto può iniziare un ciclo di acquisto per prodotti originali e fornire una gamma di siti da cui acquistare i prodotti. Un prodotto NFC può anche ottimizzare il funzionamento del prodotto al momento della rilevazione di una parte originale.
Esempi di applicazione
Filtri dell'acqua di frigoriferi
Filtri per bruciatori
Filtri per macchina del caffè
Cartucce per stampanti
Prodotti per la pulizia delle macchine per espresso
Prodotti per animali domestici (vitamine, pesticidi ecc.)
Buste per aspirapolvere e filtri per dispositivi di pulizia per tappeti
Vantaggi
Il cliente può recuperare le corrette informazioni sulla parte in tutta facilità
Il recupero delle informazioni dà avvio una serie di opzioni per il consumatore, e opportunità di vendita per i produttori di pezzi autentici, indirizzando il consumatore a collegamenti autentici e pre-approvati
Questi fornitori possono anche offrire coupon di incentivazione ai consumatori tramite la stessa interazione
I produttori aumentano il loro flusso di entrate dalle parti di consumo
Un lettore NFC all'interno del prodotto può aiutare a comunicare ai consumatori la scadenza e ottimizzare il funzionamento del prodotto quando si utilizzano parti originali. NXP offre un portafoglio completo di circuiti integrati di tag NXP che coprono una vasta gamma di casi d'uso, come l'associazione, la personalizzazione, l'interfaccia utente, la manutenzione, l'autenticazione, il pagamento e molto altro.
NTAG 21xF: NFC e chip di tag per rilevamento sul campo
La serie NTAG 21xF, che comprende un campo di rilevazione con trigger output che può agire come interruzione di sveglia prodotto elettronico, si basa sulla serie NTAG21x. Le applicazioni tipiche NFC includono lo scambio di dati, la connessione wireless, l'associazione, e il sensore di prossimità per la comunicazione. NXP NTAG 21xF supporta questi e altri usi. La serie NTAG 21xF, disponibile in pacchetti compatibili con scheda a circuito stampato, fornisce il supporto per i giochi, merci e autenticazione dei dispositivi, accoppiamento statico Bluetooth/WiFi, handover di connessione e altre applicazioni elettroniche integrate.
NTAG I2C: NFC, rilevamento sul campo, raccolta di energia e bus seriale I2C
I chip tag NTAG I2C sono dotati di una connessione bus seriale I2C aggiuntiva, che migliora ulteriormente ed espande gli usi applicabili. NXP Semiconductors, quando faceva ancora parte di Philips, ha inventato gli ormai onnipresenti bus seriali I2C, semplici ed eleganti mezzi di comunicazione tra dispositivi elettronici con minime tracce fisiche.
L'interfaccia contactless NFC, combinata con l'interfaccia bus seriale I2C collegata, consente la comunicazione bidirezionale wireless tra elettronica e dispositivi NFC anche quando il dispositivo elettronico non è alimentato. Al fine di sfruttare appieno l'interfaccia del bus seriale I2C, il circuito stampato (PCB) di solito comprende il tag NFC. L'interfaccia di bus seriale I2C supporta la comunicazione con il microcontroller PCB host se il NTAG I2C dispone di un alimentatore esterno o quando utilizza la funzione di raccolta energetica.
Modalità di trasferimento dati con EEPROM (modalità passiva/statica)
Quando i produttori incorporano il chip tag NTAG I2C nei prodotti, gli utenti possono scaricare le informazioni (ad esempio, manuali, codici di errore, collegamenti per il rifornimento dei materiali di consumo) tramite l'interfaccia RF sui prodotti anche quando non sono alimentati, perché il chip tag NTAG I2C funge da collegamento tra dispositivo mobile NFC dell'utente e il prodotto sigillato e confezionato. Senza alimentazione, l'interfaccia NFC contactless è comunque in grado di funzionare e ricevere dati dagli store di chip tag I2C NTAG nella memoria EEPROM non volatile. In seguito, quando il dispositivo è alimentato, il microprocessore può accedere ai dati scritti in precedenza attraverso l'interfaccia bus seriale. Analogamente, il microprocessore può scrivere i dati su EEPROM se alimentato e accedervi in seguito attraverso l'interfaccia NFC, che vi sia o meno alimentazione.
Modalità di pass-through utilizzando la SRAM (modalità di alimentazione)
Per il trasferimento dei dati dopo l'avvio della comunicazione, la SRAM a 64 byte sul chip preserva i limiti di accesso alla EEPROM supportando un'opzione di pass-through dei dati. In questo caso i dati vanno dall'interfaccia NFC a un buffer SRAM all'interfaccia di bus seriale I2C o viceversa. Il chip tag I2C NTAG funziona come un modem quando è in questa modalità.
Raccolta di energia
La funzione di raccolta di energia del chip tag I2C di NTAG e le funzioni FD funzionano insieme per
supportare la gestione della potenza. Al momento dell'applicazione del campo RF all'antenna, l'uscita FD
risulta bassa e l'energia raccolta dal chip tag I2C NTAG dal campo RF viene inviata all'unità di gestione dell'energia (Figura 14 [1]). Questa unità distribuisce la potenza ricevuta al chip tag NTAG I2C e al microcontroller (Figura 14 [2]), che permette al bus I2C di diventare attivo (Figura 14 [3]), e quindi di comunicare. In alternativa, la potenza raccolta dal chip tag NTAG I2C può anche essere applicata direttamente come fonte di energia per i dispositivi che richiedono meno energia, come microcontroller a basso consumo, sensori e indicatori.
Vantaggi
Consente l'impermeabilizzazione dei dispositivi, riducendo la necessità di connettori
Consente il trasferimento di potenza quando la connessione fisica è difficile (per esempio, attraverso il vetro). Elimina la necessità di fili o cavi facilmente collocati fuori luogo
Per dimostrare le proprietà esclusive del chip tag I2C NTAG, NXP ha sviluppato la tecnologia NFC Explorer Kit, una risorsa di dimostrazione e sviluppo all-in-one per i chip tag NFC connessi. Includendo una serie completa di strumenti hardware e software, gli utenti possono non solo indagare sulle capacità del chip attraverso le varie dimostrazioni, ma anche sviluppare e testare le proprie applicazioni.
Il kit NFC Explorer NXP supporta dimostrazioni interattive e consente l'esplorazione di tutte le funzionalità di tag di chip NTAG I2C sia per l'hardware e per lo sviluppo di applicazioni.
Opzionalmente, l'aggiunta del kit sonda LPC-Link2 Debugger consente una facile messa a punto del codice interfacciato direttamente alla scheda NTAG I2C Explorer, facilitando le applicazioni personalizzate.
Sonda di debug LPC-Link2 opzionale
La sonda di debug LPC-Link2 è una piattaforma di sviluppo per MCU LPC (come LPC11U24) con una scheda di destinazione e sonda di debug integrata, più cavo a nastro di debug, sostenuta da un ambiente di sviluppo integrato basato su Eclipse.