Les experts prédisent une explosion des « objets » connectés au cours des quelques prochaines années. À mesure que de plus en plus de dispositifs sont connectés, les questions de protection de la vie privée et de sécurité vont se multiplier. L'emploi de la méthode de communication en champ proche (Near Field Communication, NFC) peut aider à surmonter certains de ces problèmes.
NFC est le lien critique
Selon les études de marché, le nombre d'utilisateurs accédant sans fil à Internet via des appareils mobiles dépassera d'ici peu celui des utilisateurs employant des connexions Ethernet câblées. Ces appareils mobiles offrent diverses options de connectivité sans fil, dont chacune présente différents avantages et fonctionnalités. Toutefois, seule la méthode NFC est spécialement conçue et produite pour offrir un fonctionnement à consommation d'énergie nulle tout en maximisant la protection de la vie privée à un coût très avantageux.
Confidentialité
De par sa conception, NFC a un rayon d'action très limité qui empêche l'accès clandestin aux données qui serait possible depuis une certaine distance. Il doit également y avoir intention -- l'application d'un dispositif compatible NFC à un objet compatible NFC -- pour lire sa mémoire. Cette approche est à l'opposé des protocoles tels que Wi-Fi, qui exige des radios pour diffuser les informations, quelle que soit l'intention. Le rayon limité et d'autres fonctionnalités du protocole aident à garantir que l'échange de données est limité à la partie voulue.
Faible consommation d'énergie
Lors de la communication entre un lecteur NFC et un transpondeur NFC (tag), l'énergie captée à partir du champ RF du lecteur alimente le tag, validant la connectivité pour l'Internet des objets (IoT) sans employer de pile ou autre alimentation électrique. Cette fonction de captage d'énergie valide un certain nombre d'applications à faible consommation d'énergie et peu coûteuses.
Coût avantageux
L'ajout d'un tag NFC connecté à un système intégré peut établir la connectivité avec les appareils mobiles à un coût nettement plus bas que les techniques Bluetooth ou Wi-Fi. De plus, l'élimination de la nécessité d'une pile dans un système intégré peut abaisser encore davantage le montant total de la nomenclature d'une application.
Comparaison des protocoles sans fil
Les concepteurs disposent en matière de connectivité de plusieurs options s'accompagnant chacune de certains compromis (voir tableau 1). WiFi, ZigBee et Bluetooth offrent différents avantages et fonctionnalités. Toutefois, aucun de ces protocoles n'a été spécialement conçu et produit pour offrir un fonctionnement à consommation d'énergie nulle tout en maximisant la protection de la vie privée à un coût très avantageux comme le fait NFC.
Présentation
La communication en champ proche (Near Field Communication, NFC) est une technologie de connectivité sans fil de courte portée conçue pour être intuitive. D'un emploi commode, NFC permet des transactions simplifiées, l'échange de données, le jumelage et les connexions sans fil entre deux objets situés à proximité (10 cm maximum) l'un de l'autre. Étant donné que la communication est individualisée et exige une proximité immédiate, la protection des données privées est plus inhérente qu'avec les autres technologies sans fil. NFC offre trois modes de communication : lecture/écriture, pair à pair et émulation de carte.
Mode lecture/écriture
En mode lecture/écriture, un dispositif de lecture/écriture (ou un téléphone portable à fonctionnalité NFC fonctionnant comme un dispositif classique de lecture/écriture sans contact) lit les données provenant d'objets intelligents à fonctionnalité NFC et agit en fonction des informations reçues. Avec un téléphone NFC, par exemple, les utilisateurs peuvent se connecter automatiquement à des sites Web via une URL extraite, envoyer de brefs SMS de service de message sans taper, obtenir des coupons, etc., le tout par simple contact de leur appareil avec l'objet.
Mode pair à pair
En mode pair à pair, tout dispositif de lecture/écriture compatible NFC peut communiquer avec tout autre dispositif de lecture/écriture compatible NFC pour échanger des données en jouissant des avantages de sécurité, de protection, d'intuitivité et de simplicité inhérents au mode de lecture/écriture. En mode pair à pair, l'un des dispositifs de lecture/écriture agit en tant que tag créant un lien de communication. Par exemple, deux dispositifs (tels que des smartphones) possédant des dispositifs de lecture/écriture peuvent mutuellement communiquer.
Mode d’émulation de carte
Un appareil NFC en mode d'émulation de carte peut remplacer une carte à puce sans contact, validant l'emploi d'appareils compatibles NFC dans l'infrastructure existante de carte sans contact pour des opérations telles que billetterie, contrôle d'accès, transit, barrières de péage et paiements sans contact. NXP offre un large éventail de produits pour la prise en charge des transactions sécurisées requises par ce mode.
Mode lecture/écriture NFC pour systèmes intégrés
La plupart des applications intégrées qui emploient NFC utilisent le mode lecture/écriture pour le lien. Dans ces cas, un appareil compatible NFC, comme
un appareil portable, par exemple, fournit le lecteur actif et le tag se trouve dans le système intégré.
En termes de fonctionnement, un tag NFC connecté se trouvant dans un système intégré se comporte comme une mémoire à deux ports. Une interface NFC permet l'accès sans fil à l'un des ports mémoire. Le système intégré accède à l'autre port via une interface I2C.
Grâce à cette fonctionnalité, les données peuvent être transmises d'une source externe (p. ex., un appareil portable compatible NFC) au système intégré. De plus, puisque les tags connectés NFC sont passifs, ils peuvent faire l'objet d'opérations de lecture ou d'écriture provenant de la source externe, même si le système intégré est éteint.
Étant donné que les tags connectés NFC fonctionnent de la même manière que des mémoires à deux ports, ils facilitent toute application exigeant le transfert de données entre un système intégré et un système externe possédant un dispositif de lecture/écriture NFC, tel qu'un appareil portable compatible NFC.
Dans le cas de tout produit pour lequel l'ajout d'un affichage tactile évolué Benefits NXP NFC pour applications intégrées dans le but d'offrir des fonctionnalités produit étendues et une fonctionnalité de télécommande nuirait à l'esthétique, augmenterait le coût en matériaux ou serait simplement inadapté, la puce NTAG I2C de NXP représente la solution idéale. L'emploi d'une puce NTAG I2C double port pour assurer la liaison entre le microcontrôleur du système intégré et le dispositif de lecture/écriture compatible NFC d'un utilisateur (p. ex., téléphone) permet à l'appareil de devenir une interface utilisateur à écran tactile et affichage graphique étendu pour le système.
Avantages :
Le coût d'un affichage tactile sophistiqué est éliminé du coût total en matériaux d'un produit et remplacé par une puce tag NTAG I2C beaucoup plus économique.
Le coût d'une interface Bluetooth ou Wi-Fi est éliminé. La conception du produit est simplifiée (plus besoin de boutons et cadrans externes).
La sécurité est renforcée (il est plus difficile d'accéder à la commande non autorisée des produits).
La connectivité sans fil pilotée par les intentions du consommateur contribue à protéger la confidentialité.
Appareils électroménagers
Les appareils électroménagers, tels que les machines à laver, sont des produits dont l'aspect esthétique est important, dont la taille est normalisée et qui offrent une marge brute modérée. Les utilisateurs désirent forme et fonction, ils aiment les fonctionnalités spéciales mais veulent un fonctionnement facile. Le tag NFC connecté offre à un fabricant un moyen efficace
de créer un seul boîtier produit abritant de multiples variantes du produit. Pour communiquer avec la machine à laver, il suffit d'ouvrir une application sur un appareil mobile compatible NFC et de relier cet appareil au panneau de commande de la machine. Tous les paramètres étendus deviennent disponibles en un seul emplacement commode.
Bracelets d'activité
Les bracelets d'activité aident les utilisateurs à se fixer des objectifs de conditionnement physique et à suivre leurs progrès par rapport à ces objectifs. Par définition, les bracelets doivent être petits, d'aspect attrayant et faciles à recharger. Les affichages sont limités et la commande directe de petits appareils portables au moyen de minuscules touches mécaniques peut être difficile. L'ajout d'une puce tag connectée NFC au système électronique interne d'un bracelet d'activité se traduit par une expérience utilisateur beaucoup plus étoffée. En touchant le bracelet avec son téléphone, l'utilisateur ouvre un affichage lui permettant de saisir facilement ses objectifs, de visualiser ses progrès et de commander la sauvegarde ou le téléchargement dans le Cloud. De plus, la proximité immédiate exigée par la communication NFC protège les données privées de l'utilisateur contre l'accès non autorisé par des personnes se trouvant aux alentours.
Accès aux compteurs intelligents
À mesure que l'usage de « compteurs intelligents » par les services d'utilité publique se répand, ces entreprises n'ont plus besoin de relever les données d'utilisation directement au compteur et les affichages mécaniques ou numériques sont essentiellement destinés aux utilisateurs. Lorsqu'une puce tag connectée NFC est intégrée à la conception du compteur intelligent, la communication NFC peut enrichir les affichages au compteur et fournir des informations supplémentaires qui améliorent l'expérience utilisateur.
(Par exemple, les utilisateurs pourraient accéder à des profils ou graphiques d'utilisation historique entre les mises à jour de facturation mensuelles.)
Commande de thermostat
Les interfaces de contrôleur de thermostat dans les environnements commerciaux posent un défi du point de vue des installations. Afin d'économiser l'énergie et d'accroître l'efficacité, la plupart des responsables d'installations préfèrent maintenir les températures dans une plage commune assez étroite. Mais il arrive que certains locaux soit trop chauds ou trop froids pour assurer un confort adéquat. De plus, les commandes peuvent être difficiles à comprendre, à voir et à manipuler, ou enfermées derrière un coffret de verrouillage mécanique. Avec une puce tag connectée NFC intégrée, l'interface de commande devient une unité élégante offrant un affichage de température facile à lire. Les utilisateurs touchent la surface avec leur appareil mobile compatible NFC et utilisent l'interface graphique pour accéder aux fonctions de réglage de la température, de commande du programme quotidien ou autres fonctionnalités étendues.
Accès Administrateur aux appareils électroniques
L'intégration d'une puce tag connectée NFC dans les produits électroniques facilite un accès contrôlé. Les utilisateurs disposant d'un appareil mobile compatible NFC établissent la communication via l'interface NFC. Le logiciel du microcontrôleur limite l'accès aux utilisateurs possédant les identifiants requis.
Avantages
Élimination du coût des mesures de contrôle d'accès externes telles qu'enceintes mécaniques.
Plus grande commodité, notamment en cas d'emploi en conjugaison avec l'interface utilisateur graphique étendue disponible sur tout appareil mobile compatible NFC.
Simplification de la conception du produit (plus besoin de boutons et cadrans externes).
Plus grande souplesse d'accès (possibilité de permission d'accès donnée à distance)
La sécurité est renforcée (il est plus difficile d'accéder à la commande non autorisée des produits).
Maintenance « libre service »
Quand un système intégré comprend une puce connectée NFC, le contrôleur du système peut se servir de la mémoire interne rémanente de la puce pour stocker des données telles que codes d'erreur, numéros de modèle et de série, ainsi qu'informations relatives à la garantie. Le produit électronique ne nécessite aucune alimentation électrique pour extraire les données de la mémoire puce via un appareil mobile compatible NFC. Les liens stockés dans la mémoire peuvent même lancer des vidéos didactiques sur un appareil mobile, offrant encore plus de commodité au consommateur.
Économies de temps et d'argent.
Plus grande commodité puisque les consommateurs disposent d'un contrôle accru.
Réduction de la documentation papier des nouveaux produits se traduisant par une approche plus écologique. 4 Les applications compatibles Cloud de l'appareil mobile fournissent des informations spécifiques au contexte en réponse aux données extraites du tag.
Sécurité renforcée (les informations ne peuvent être extraites que dans un rayon limité)
Mise à jour du micrologiciel
Tout produit exigeant des mises à jour de micrologiciel ou de données bénéficie de l'inclusion d'une puce tag connectée NFC puisque cette dernière offre la possibilité de télécharger les données. La mémoire SRAM de la puce permet le stockage provisoire des données pendant le transfert et la puce tag peut de ce fait fonctionner comme un modem.
Avantages
Plus grande commodité puisque les consommateurs n'ont pas besoin de câbles, disques ou autres moyens de transfert des données.
Réduction des coûts en matériaux pour les produits dont le fonctionnement typique n'exigerait pas normalement d'interface Wi-Fi ou Bluetooth.
Simplification des conceptions et amélioration de l'esthétique puisqu'aucun connecteur externe n'est nécessaire.
Plus grande souplesse d'accès (l'interface sans contact prend en charge les conceptions scellées).
Sécurité renforcée (les informations ne peuvent être téléchargées que dans un rayon limité).
Enregistrement de la garantie
L'intégration à un produit d'une puce connectée NFC facilite un enregistrement de garantie rapide en utilisant le téléphone compatible NFC du consommateur, qui contient déjà les coordonnées. Étant donné que les données stockées dans l'appareil mobile compatible NFC de l'utilisateur contiennent déjà les coordonnées de ce dernier, les formulaires peuvent être remplis en une seule étape. Les informations produit nécessaires (numéro de série, numéro de modèle, etc.) sont instantanément disponibles dans la mémoire du tag NFC. Les données utilisateur et données produit jumelées sont stockées dans le produit pour faciliter l'accès ultérieur et sont également transmises au fabricant via le Cloud en utilisant la connexion Wi-Fi ou cellulaire de l'appareil mobile.
Avantages
Plus grande probabilité que les consommateurs procèdent à l'enregistrement de garantie ; le taux de réponse est actuellement estimé à 25 à 30 %.
Suppression du coût de traitement des cartes de garantie imprimées.
Possibilité de promotion de produits associés, tels que consommables d'origine pour le réapprovisionnement, créant une nouvelle source de revenu.
Grâce à NFC, le jumelage et la mise en service sans fil sont très simples puisqu'il suffit de toucher les appareils avec un dispositif de lecture/écriture NFC pour établir la connexion. Un dispositif de lecture/écriture NFC peut assurer la gestion des identifiants réseau en extrayant les identifiants des appareils programmés et en écrivant ces identifiants sur d'autres appareils pour faciliter la connexion réseau. Un appareil compatible NFC peut également se connecter directement à un réseau en transmettant les codes d'accès à un appareil programmé pour vérification. Dans ce cas, il fonctionne simultanément en tant que nœud réseau et gestionnaire des identifiants réseau.
La proximité exigée par NFC offre une plus grande sécurité que les méthodes à longue portée ou à transmission d'identifiants ouverts.
Grâce à l'approche de pilotage par intention, les consommateurs disposent d'un plus grand contrôle.
L'approche « One-Touch » offre commodité et gains de temps.
Jumelage Bluetooth
L'incorporation de la fonctionnalité NFC dans les conceptions Bluetooth offre une excellente commodité aux consommateurs en localisant la fonction de gestion de code de passe Bluetooth dans un dispositif de lecture/écriture compatible NFC.
Avantages
Élimination des étapes de jumelage typiques impliquant la recherche de dispositifs Bluetooth, l'ajout manuel du dispositif détecté et la saisie des codes de passe.
Amélioration de l'expérience client.
Activation automatique à partir du mode de veille.
Plus grande sécurité (proximité exigée par NFC pour la mise en service par opposition aux protocoles sans fil de plus longue portée)
Jumelage Wi-Fi
Au lieu de taper des mots de passe, il suffit pour fournir les identifiants donnant accès à un réseau Wi-Fi sécurisé de toucher le routeur avec un appareil compatible NFC. Pour les dispositifs d'extension de réseau, le transfert d'identifiants exige un simple contact avec le routeur pour extraire et un autre contact avec un dispositif d'extension pour programmer.
Avantages
Les dispositifs compatibles NFC se connectent pas simple contact avec le routeur.
Plus grande sécurité (proximité exigée par NFC par opposition aux protocoles de diffusion d'identifiants sans fil de plus longue portée)
Commodité pour les consommateurs
Mise en service de systèmes domotiques
Les dispositifs compatibles NFC facilitent la mise en service des réseaux domotiques. En touchant les passerelles avec leur téléphone portable compatible NFC, les utilisateurs obtiennent les paramètres réseau et les transmettent aux produits domotiques, créant ainsi des appareils intelligents.
La mise en service rapide et exacte fait gagner du temps
La commodité pour le consommateur est un argument de vente essentiel.
L'intégration d'un tag NFC dans une carte-circuits et la connexion de Benefits aux circuits électroniques de la carte via un bus série câblé établit un pont permanent et sans contact entre le microcontrôleur du produit et le monde extérieur. Le fonctionnement passif (aucune alimentation électrique n'est requise) des tags NFC permet la lecture/écriture des données depuis/sur la mémoire du tag via l'interface sans fil, même si le dispositif est hors tension.
La mémoire rémanente du tag NFC stocke les données de configuration et les conserve sans exiger d'alimentation électrique. Les données du tag NFC sont accessibles via l'interface sans fil sans qu'il soit nécessaire de démonter les produits, ni même de les sortir de leur boîtier.
Validation des produits
Les fabricants peuvent désactiver les produits électroniques à l'usine via l'interface NFC et rendre l'activation uniquement possible sur authentification au point de vente. Pour les renvois, un produit compatible NFC offre un moyen d'accéder aux données d'identification qui valident l'authenticité du produit.
De multiples variantes d'un produit à partir d'une plateforme unique
La mémoire d'un tag NFC intégré et connecté rend possible la prise en charge de la configuration de produits à consommation nulle. Les fabricants créent une plateforme unique et activent ou désactivent des fonctionnalités en stockant les données de configuration voulues dans la mémoire du tag NFC.
Avantages
Réduction des coûts de production grâce au nombre moins élevé de versions de carte-circuits. 4 Plus grande souplesse puisque la configuration peut être effectuée en tout point du processus de fabrication et de distribution.
Réduction des stocks des détaillants grâce à la possibilité de modifier la configuration du produit dans la boîte au dernier moment.
Logistique des renvois
Un tag NFC connecté et intégré fournit une mémoire qui est accessible à tout moment (même quand l'appareil est éteint) et peut contenir des informations telles que le nom du propriétaire du produit, les données d'enregistrement de la garantie, les registres de maintenance, etc.
Service après-vente plus efficace
Procédures de renvoi plus rapides
Maintenance produits plus efficace
Réduction des temps et des coûts d'intervention
Possibilité de validation des produits sans fil
Sérialisation électronique et extraction des codes d'erreur
Moyen économique de lutte contre les contrefaçons, l'écoulement sur le marché gris et le vol au niveau du circuit de distribution
Protection des marques grâce à la moindre probabilité que les consommateurs achètent à leur insu des produits de contrefaçon.
Réduction des renvois frauduleux au fabricant
Personnalisation des produits
Les détaillants peuvent se servir de l'interface NFC pour personnaliser un produit sans le sortir de son emballage en écrivant les données de configuration dans la mémoire du tag NFC.
Génération de nouvelles sources de revenus
Différenciation par rapport aux offres des concurrents
Quand un produit de consommation comporte des articles devant être réapprovisionnés, il est possible que les consommateurs ne sachent pas exactement quel type de produit de remplacement acheter ni ou se procurer des produits d'origine. Mais, si le produit contient un tag NFC, il leur suffit de passer brièvement leur appareil compatible NFC au-dessus du produit pour lancer un cycle d'achat de produits d'origine leur donnant le choix entre divers fournisseurs. Un produit compatible NFC peut également optimiser le fonctionnement du produit sur détection d'une pièce d'origine.
Exemples d'application
Filtres à eau de réfrigérateur.
Filtres de chaudière.
Filtres de cafetière automatique.
Cartouches d'encre pour imprimantes.
Produits de nettoyage de machine à expresso.
Produits pour animaux domestiques (vitamines, lutte antiparasitaire, etc.).
Sacs et filtres pour aspirateurs. 4 Solution pour appareil de nettoyage de tapis.
Avantages
Le consommateur peut facilement extraire les informations voulues sur les articles à réapprovisionner.
L'extraction de ces renseignements déclenche la présentation au consommateur d'un ensemble d'options d'achat de pièces d'origine, en dirigeant le consommateur vers des liens URL de sponsors authentiques et préapprouvés.
Ces fournisseurs peuvent offrir des coupons promotionnels aux consommateurs dans le cadre de la même interaction.
Les fabricants accroissent leurs revenus afférents aux consommables.
Un lecteur NFC incorporé dans le produit peut aider à notifier les consommateurs lorsque des consommables doivent être renouvelés et à optimiser le fonctionnement du produit lorsque des pièces d'origine sont utilisées NXP offre une gamme complète de puces de tag NXP couvrant un vaste éventail de cas d'utilisation, tels que jumelage, personnalisation, interface utilisateur, maintenance, authentification, paiement, etc.
NTAG 21xF : puces tag NFC + détection de champ
La gamme NTAG 21xF, qui inclut un déclencheur de sortie sur détection de champ pouvant servir de dispositif d'activation-désactivation d'un produit électronique, est une version plus évoluée de la gamme NTAG 21x. Les applications NFC typiques comprennent l'échange de données, la connexion sans fil, le jumelage et la communication commode de dispositif de proximité. La gamme NTAG 21xF de NXP prend en charge ces utilisations et d'autres encore. La gamme NTAG 21xF, disponible sous forme d'ensemble compatible avec l'assemblage des cartes de circuits imprimés, prend en charge l'authentification pour les jeux, les marchandises et les appareils, le jumelage statique Bluetooth/Wi-Fi, les transferts de connexion et d'autres applications électroniques intégrées.
NTAG I2C : NFC, détection de champ, captage d'énergie et bus série I2C
Les puces tag NTAG I2C offrent en outre une connexion bus série I2C qui améliore et développe encore davantage les utilisations applicables. La société NXP Semiconductors a inventé le bus série I2C quand elle était encore une filiale de Philips ; ce moyen de communication simple mais élégant, devenu omniprésent, relie les dispositifs électroniques avec un minimum de traces physiques.
L'interface sans contact NFC, combinée à l'interface connectée bus série I2C, permet la communication bidirectionnelle sans fil entre les dispositifs électroniques et les appareils compatibles NFC, même lorsque les dispositifs électroniques ne sont pas sous tension. Afin de tirer plein parti de l'interface bus série I2C, la carte à circuits électroniques imprimés incorpore généralement le tag NFC. L'interface bus série I2C prend en charge la communication avec le microcontrôleur de la carte-circuits hôte si la puce NTAG I2C reçoit une alimentation électrique externe ou que la fonctionnalité de captage d'énergie est utilisée.
Mode de transfert de données utilisant la mémoire EEPROM (mode passif/statique)
Lorsqu'un fabricant intègre la puce tag NTAG I2C dans des produits, les utilisateurs peuvent télécharger des informations (p. ex., manuels, codes d'erreur, voire liens pour le renouvellement de consommables) dans ces produits via l'interface RF même s'ils ne sont pas sous tension car la puce tag NTAG I2C assure une fonction de connexion entre le dispositif mobile compatible NFC de l'utilisateur et le produit dans son emballage fermé. Même lorsque le dispositif est hors tension, l'interface NFC sans contact continue à fonctionner, recevant les données que la puce tag NTAG I2C stocke dans sa mémoire rémanente EEPROM. Par la suite, lorsque le dispositif est sous tension, le microprocesseur peut accéder aux données écrites précédemment via l'interface bus série I2C. De même, le microprocesseur peut écrire des données dans la mémoire EEPROM quand il est sous tension afin d'y accéder subséquemment, qu'il soit ou non sous tension, via l'interface NFC.
Mode de transfert utilisant la mémoire SRAM (dispositif sous tension)
Pour transférer des données une fois la communication établie, la SRAM sur puce de 64 octets préserve les limites d'accès EEPROM en prenant en charge une option de transfert de données. Dans ce cas, les données sont transmises de l'interface NFC à l'interface bus série I2C via un tampon SRAM et inversement. Dans ce mode, la puce tag NTAG I2C fonctionne comme un modem.
Captage d'énergie
Les fonctions de captage d'énergie et de détection de champ de la puce tag NTAG I2C se conjuguent pour
appuyer la gestion de la puissance. Quand le champ RF est appliqué à l'antenne, la sortie de détection de champ est activée sur
bas et l'énergie captée par la puce tag NTAG I2C depuis le champ RF est envoyée (sortie VOUT) à une unité de gestion de l'énergie (figure 14 [1]). L'unité de gestion de l'énergie distribue l'énergie reçue à la puce tag NTAG I2C et au microcontrôleur (figure 14 [2]), ce qui permet au bus I2C bus de devenir actif (figure 14 [3]), validant la communication. L'énergie captée par la puce tag NTAG I2C peut aussi être appliquée directement en tant que source d'énergie pour des dispositifs exigeant moins d'énergie, comme les microcontrôleurs, capteurs et indicateurs à faible consommation d'énergie.
Avantages
Permet d'étanchéiser les appareils en réduisant la nécessité de connecteurs.
Permet le transfert d'énergie dans des cas où une connexion physique est difficile (à travers du verre, par exemple). 4 Élimine le besoin de fils ou câbles facilement égarés.
Afin de démontrer les propriétés uniques de la puce tag NTAG I2C, NXP a développé le kit NFC Explorer, qui est une ressource « tout en un » de démonstration-développement pour les puces tags connectées NFC. L'ensemble complet d'outils matériel et logiciel permet aux utilisateurs, non seulement d'explorer les fonctionnalités de la puce grâce à diverses démonstrations, mais aussi de développer et tester leurs propres applications.
Le kit NFC Explorer de NXP prend en charge des démonstrations interactives et permet l'exploration de toutes les fonctionnalités de la puce tag NTAG I2C, tant pour le concepteur de matériel que pour le concepteur d'applications.
L'ajout du kit de sonde LPC-Link2 Debugger offert en option permet un débogage facile de code porté directement dans la carte NTAG I2C Explorer, facilitant les applications personnalisées.
Sonde de débogage optionnelle LPC-Link2
La sonde de débogage LPC-Link2 est une plateforme d'outil de développement peu coûteuse pour les microcontrôleurs LPC (comme le LPC 11U24) incluant une carte cible à sonde de débogage intégrée et un câble plat de débogage ; elle est prise en charge par un environnement de développement intégré Eclipse.