Module
Etiquetas similares
Una gran revolución en el mantenimiento: mantenimiento predictivo guiado por inteligencia artificial/Internet de las cosas que previene las interrupciones
Los fabricantes de todas las industrias saben que la clave para mejorar la productividad es mantener al equipo de producción en funcionamiento sin interrupciones inesperadas. Sin embargo, a menudo se producen breves interrupciones, y sigue existiendo el riesgo de que se produzcan tiempos de inactividad más prolongados para la reparación o la sustitución de piezas.
Módulo de sensor de imagen, Módulo de visión, Módulo de cámara: ¿Cuáles son las diferencias?
Los módulos de cámara ofrecen muchas características que se pueden usar para aplicaciones específicas. Además, el software, los controladores y las herramientas están disponibles para una rápida conectividad a un sistema. Leer datos de la imagen y ponerla a disposición para su posterior procesamiento es fácil, y la cámara puede operarse con controles simples y precisos. Todo este soporte de facilidad de uso falta en los módulos de sensores. Esto significa que se requiere mucho más esfuerzo, ajuste y conocimientos para implementar una solución buena y estable. También aumenta el riesgo de desarrollo. Los módulos de sensor de imagen consisten únicamente en hardware y el desarrollador debe integrarlos e instalarlos él mismo en el sistema para producir el flujo y el control de los datos. La terminología en este campo no siempre es coherente: términos como "módulo de visión", "módulo de imágenes" o simplemente "módulo" no siempre describen elementos con las mismas características y parámetros. Cada caso requiere una revisión cuidadosa de lo que se ofrece y si cumplirá con sus requisitos.
High-Isolated IGBT DC Module for the Installation of Industrial Application Power Solutions
In the industrial application environment, electronic equipment is exposed to complicated electromagnetic interference, and the stability of the equipment will be affected which eventually caused system failure. The High-Isolated IGBT DC module unveiled by Murata is an option for the design of high-isolated power supply products in this essay.