Module
Tag simili
Una grande rivoluzione nella manutenzione: Manutenzione predittiva guidata da IA/IoT che previene i tempi di inattività
I produttori di tutti i settori sanno che la chiave per una migliore produttività è mantenere le apparecchiature di produzione in funzione senza interruzioni impreviste. Tuttavia, spesso si verificano brevi interruzioni e i tempi di fermo più lunghi per la riparazione o la sostituzione di parti costituiscono un rischio.
Moduli del sensore di immagine, moduli di visione, moduli della videocamera – Quali sono le differenze?
I moduli della videocamera offrono molte funzioni che è possibile utilizzare per applicazioni specifiche. Inoltre, per consentire la connessione rapida a un sistema, sono disponibili software, driver e strumenti. Leggere i dati delle immagini e renderli disponibili per ulteriori elaborazioni è un'operazione facile e la videocamera può essere azionata tramite controlli semplici e precisi. Tutto questo supporto di facile utilizzo non è disponibile per i moduli dei sensori. Ciò significa che sono necessari più impegno, regolazioni e competenze per implementare una soluzione stabile e di buona qualità. Inoltre, aumentano i rischi legati allo sviluppo. I moduli dei sensori di immagini sono costituiti unicamente da hardware e lo sviluppatore deve integrarli e installarli autonomamente nel sistema per produrre il flusso di dati e il relativo controllo. La terminologia in questo settore non è sempre coerente: termini quali "modulo di visione", "modulo di imaging" o semplicemente "modulo" non sempre descrivono elementi con le stesse funzionalità e parametri. In ciascun caso è necessario un controllo accurato di ciò che viene offerto per assicurarsi che quanto proposto soddisfi i propri requisiti.
High-Isolated IGBT DC Module for the Installation of Industrial Application Power Solutions
In the industrial application environment, electronic equipment is exposed to complicated electromagnetic interference, and the stability of the equipment will be affected which eventually caused system failure. The High-Isolated IGBT DC module unveiled by Murata is an option for the design of high-isolated power supply products in this essay.