Le festività sono in arrivo e le case intelligenti sono pronte, con luci decorative a LED, lampade con i toni che richiamano il periodo festivo e sistemi per Internet delle cose (IoT) che garantisco la comodità, la sicurezza e la disponibilità delle abitazioni per le festività.
La tecnologia per la casa intelligente è in arrivo
Al centro della casa intelligente per le festività si trovano nuovi sistemi e prodotti che si connettono e controllano sistemi elettronici all’interno dell’abitazione, molti dei quali sono alimentati dalla IoT. Questi sistemi, capitanati da offerte di alto profilo come HomeKit della Apple e Nest Labs della Google, consento la gestione vocale, remota e automatica di un insieme crescente di dispositivi domestici.
Secondo la Consumer Technology Association (CTA), precedentemente nota come la Consumer Electronics Association, i sistemi domotici sono in crescita.
La CTA stima che durante il periodo natalizio 2015, il 33% dei consumatori statunitensi acquisterà prodotti con tecnologia emergente. I dispositivi domotici rappresenteranno quest’anno la tecnologia emergente più popolare, con il 15% dei consumatori che prevede di acquistare questi prodotti. Si prevede che consumatori acquisteranno più dispositivi domotici rispetto ad altri prodotti emergenti, compresi dispositivi popolari come monitor per il fitness, orologi intelligenti, action camera e droni.
Secondo la CTA, l’incremento delle vendite dei commercianti statunitensi di dispositivi domestici connessi è previsto in 967 milioni di dollari per il 2015, una crescita dai 734 milioni di dollari del 2014.
Come controllare il Natale con la tecnologia
Con un poco di ingenuità festiva, i sistemi domotici possono essere configurati per controllare e personalizzare le decorazioni di luci.
Molte aziende offrono adattatori equipaggiati con connessioni Wi-Fi che convertono le prese elettriche in nodi di rete. Questi nodi si interfacciano con i sistemi domotici e possono essere controllati da dispositivi mobili. Connettendo un albero di Natale a questi adattatori elettrici, gli utenti possono attivare o personalizzare le accensioni.
Questi sistemi consentono ai sistemi domotici di controllare e configurare l’accensione delle luci.
Un esempio di un sistema di questo tipo, è il ConnectSense Smart Outlet della Grid Connect Inc. La presa comprende due attacchi elettrici connessi a Internet. Gli attacchi sono compatibili con HomeKit, consentendo di controllarli tramite iPhone, iPad e anche Apple Watch.
HomeKit supporta il sistema di controllo vocale Siri, che consente all’utente di attivare o disattivare i dispositivi con semplici comandi vocali. Il sistema domotico della Apple consente inoltre di personalizzare degli “scenari”, che eseguono una serie di comandi in base a una singola istruzione.
L’utente può, ad esempio, creare uno scenario denominato “Natale è arrivato”. Ripetendo questa frase a Siri, un’app per adattatore basato su HomeKit può accendere l’albero, gli addobbi in giardino e far danzare un Babbo Natale animatronico.
Luci di Natale
I sistemi domotici possono essere utilizzati per creare un’atmosfera natalizia all’interno di tutta la casa con l’aggiunta di lampade a LED intelligenti che possono cambiare il loro colore.
Un esempio di tale sistema è la lampada Lifx Color 1000, che può emettere milioni di colori. La lampada si connette direttamente alla rete Wi-Fi, senza richiedere un hub domotico. La lampada è controllata dall’app Lifx, che supporta l’accensione secondo “temi” che comprendono le festività. Per catturare lo spirito della festività, gli utenti possono scegliere un tema che corrisponda ai colori della festività, ad esempio con tonalità rosse e verdi.
I sistemi di illuminazione LED offrono anche nuovi fattori di forma che vanno oltre i confini delle lampade tradizionali, che sono perfetti per le festività. Il Philips Hue Lightstrip Plus offre un nastro di luci per illuminare una stanza, che può essere piegato e attaccato a qualsiasi superficie solida. Lightstrip Plus supporta 16 milioni di colori, diffondendo le tonalità della festività all’interno dell’abitazione.
Utilizzando un’app di terze parti, ad esempio Huey, il sistema può anche sincronizzarsi con musica e video, diffondendo nella stanza lo spirito con canti quali “Astro del Ciel” o il film “Una storia di Natale ”.
Calore delle feste
I sistemi domotici possono anche essere utilizzati per mantenere la casa calda e confortevole.
Questa capacità è messa in evidenza dal termostato Nest Learning. Il dispositivo della Nest è in grado di osservare e adattarsi alle abitudini della famiglia, abbassando la temperatura quando non è occupata e alzandola quando gli occupanti sono presenti. Questo garantisce che la casa sia sempre calda quando necessario, consentendo di risparmiare sulle bollette energetiche.
Un Natale sicuro
Con gli orari e le consegne durante il periodo delle festività di Natale, il crimine e la sicurezza creano nuove preoccupazioni.
Uno dei crimini più comuni che si verifica durante le festività è il furto di pacchi lasciati dal postino o dal corriere sulla soglia di casa. Secondo Princeton Survey Research Associates International, a un totale di 23 milioni di americani sono stati rubati pacchi dalle loro case prima che potessero aprirli.
Questo problema si sta acuendo dato che sempre più persone acquistano i regali online per averli consegnati a casa.
Le nuove tecnologie domotiche consentono di risolvere questo problema.
Ad esempio con il campanello SkyBell HD Wi-Fi Video Doorbell. Il SkyBell è equipaggiato con una telecamera ad alta definizione, un sensore di movimento, un microfono e un altoparlante.
Quando qualcuno suona il campanello, ad esempio un corriere, SkyBell invia un allerta allo smartphone collegato. L’utente può quindi vedere, ascoltare e parlare con il visitatore da qualsiasi località. Questo consente ai proprietari di dare istruzioni ai visitatori, chiedendo, ad esempio di ritornare più tardi o di lasciare un pacco in un luogo sicuro.
Il sensore può anche rilevare se una persona è alla porta ma non ha suonato il campanello. Questo può consentire al proprietario di rilevare se si tratta di un ladro di pacchi e potrebbe registrare la prova di un crimine.
Il Natale è anche un periodo in cui il pericolo di incendi è maggiore a causa della presenza di alberi che possono incendiarsi e candele. La nuova tecnologia domotica può mitigare anche questa minaccia.
Il rilevatore di fumo e monossido di carbonio Nest Protect può inviare allarmi allo smartphone, avvisando l’utente in remoto della presenza di un incendia a casa. Il Nest Protect può anche inviare informazioni sulla natura di possibili minacce alla salute o alla sicurezza identificando, ad esempio, la stanza dove è stato rilevato il monossido di carbonio. Il dispositivo avvisa inoltre gli utenti quando è necessario sostituire le batterie.
Il sogno di un Natale intelligente
La proliferazione della domotica consente a chiunque di avere un Natale più sicuro, confortevole e personalizzato.