Esplora le soluzioni innovative che modellano la nuova generazione del settore delle tecnologie mediche (MedTech), tra cui monitoraggio remoto e cure per minori contatti umani diretti.
Anche se gli eventi del 2020 hanno dominato i titoli dei giornali in ambito medico, il settore sanitario affronterà altre sfide specifiche nei prossimi decenni. La popolazione globale continua a crescere e allo stesso tempo aumenta anche l'età media. Secondo le previsioni, oltre il 20% della popolazione globale avrà più di 60 anni entro il 2050 e, contestualmente, crescerà anche la domanda di assistenza sanitaria.
Fortunatamente, nel settore delle tecnologie mediche (MedTech) è in corso una rivoluzione. I recenti progressi nell'elettronica offrono ai progettisti l'opportunità di immaginare una nuova natura delle apparecchiature mediche. Vi è un enorme interesse rispetto a dispositivi che possano garantire monitoraggio e cure da remoto, riducendo la necessità di contatti umani.
Interoperabilità dei dispositivi MedTech
Questa nuova generazione di dispositivi connessi è possibile grazie alla comunicazione da macchina a macchina al centro dell'Internet of Things (IoT). L'IoT consente ai dispositivi di condividere i dati tra loro, dati che possono essere analizzati per la diagnostica e la cura dei pazienti. La recente introduzione della rete wireless 5G ha portato un ulteriore miglioramento in questo ambito. Grazie alla combinazione con gli sviluppi nella tecnologia di trattamento come i nebulizzatori e i sistemi di somministrazione di insulina, i pazienti possono ricevere cure mediche complete comodamente a casa propria.
Questi dispositivi hanno poco in comune con le grandi e ingombranti macchine che si trovano negli ospedali. La progettazione dell'elettronica miniaturizzata ha portato a una nuova generazione di tecnologia indossabile che offre ai pazienti la libertà di condurre la propria vita quotidiana, pur essendo monitorati e sottoposti a cure. I connettori utilizzati nei dispositivi indossabili devono avere dimensioni e massa ridotte per consentire ai progettisti di sfruttare le tecnologie più recenti. I cavi piatti flessibili (FFC) e i circuiti stampati flessibili (FPC) sono soluzioni leggere e a basso profilo che offrono al contempo prestazioni robuste e ad alta velocità. Molex offre una gamma di soluzioni FFC e FPC, ideali per le applicazioni di tecnologie indossabili.
Dimensioni e portabilità dei dispositivi
Lo smartwatch degli ultimi anni è una perfetta combinazione di dimensioni ridotte e funzionalità elevata. Connesso tramite Bluetooth a uno smartphone, lo smartwatch raccoglie informazioni sull'utente che lo indossa e le condivide con il team sanitario da remoto. Infatti, la combinazione di uno smartwatch e di uno smartphone vanta più connettività e potenza di elaborazione di molti strumenti che si trovano negli ospedali. Per queste applicazioni di monitoraggio in tempo reale, i progettisti hanno bisogno di antenne robuste e compatte che forniscano una connettività sicura e ad alta velocità. Molex offre un'ampia gamma di antenne, ideali per l'interoperabilità dei dispositivi.
In un contesto in cui aumentano la domanda di tecnologie indossabili e le comunicazioni di dati, connettori robusti e sicuri forniti da partner affidabili saranno essenziali per il futuro del settore medico. Con lo sviluppo di dispositivi basati sul campo e la diffusione dell'autotrattamento, i connettori saranno posti come mai nelle mani dei pazienti. Sarà fondamentale avere connettori solidi e facili da utilizzare. Soluzioni push-pull come il connettore circolare MediSpec Medical Plastic sono ideali per le situazioni in cui i pazienti devono gestire le proprie apparecchiature.
Risposta a nuove sfide
L'assistenza fornita da remoto richiede un'attenta valutazione della sicurezza dei dati. Con dispositivi indossabili che trasmettono dati sanitari tramite reti wireless, i progettisti devono essere consapevoli dei nuovi livelli di normative che regolano la privacy delle persone. Inoltre, gli eventi del 2020 hanno rafforzato la necessità di partner con una catena di approvvigionamento forte ma flessibile, in grado di affrontare eventi inattesi che occupano le prime pagine dei giornali.
Fortunatamente, il settore MedTech può utilizzare competenze intersettoriali scegliendo partner che conoscono gli altri mercati, come quelli di IT, data center e dispositivi di consumo. I produttori come Molex forniscono una soluzione omnicomprensiva per il settore MedTech, con una gamma completa di prodotti supportati da una catena di approvvigionamento solida ed efficiente.
Il settore MedTech sta crescendo, guidato sia da fattori di mercato sia dagli effetti senza precedenti di una pandemia globale. Con Molex in qualità di partner di interconnessione, la tua azienda sarà nella posizione giusta per adottare la tecnologia su cui poggiano i dispositivi medici di domani.
Riferimenti
1. Office for National Statistics (ONS) del Regno Unito
Scopri in che modo Molex crea un modo connesso
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati