Solare
Tag simili
Soluzione per driver gate isolato a due canali GDB Si823Hx Skyworks
La GDB Si823Hx è ideale per pilotare transistor discreti e moduli di potenza. Questa soluzione per driver gate isolato a due canali presenta un'interfaccia digitale differenziale, un alimentatore isolato, integrato e ottimizzato, e resistori di accensione e spegnimento del gate configurabili dall'utente. Le spie LED di stato e i punti di prova facilitano la valutazione e la prototipazione.
In che modo la tecnologia solare e delle batterie sta facendo progredire la rete intelligente
La tecnologia delle reti intelligenti è ora radicata nei moderni sistemi di distribuzione dell'energia in tutto il mondo. Molti paesi hanno rinvigorito le proprie reti elettriche con sistemi di reti intelligenti che consentono il monitoraggio attivo, l'ottimizzazione della distribuzione, la notifica di interruzioni e molto altro. E poiché le tecnologie adiacenti sono integrate nell'intelligenza delle utility, continueremo a vedere un miglioramento iterativo della rete intelligente.
Alimentare il futuro: tecnologie delle batterie, alternative di alimentazione e minimizzazione del consumo
Ci sono molte opzioni di alimentazione per i dispositivi portatili, ma solo alcune forniscono opzioni credibili. Man mano che l'elettronica diventa più piccola, anche i requisiti di alimentazione diminuiscono (i transistor più piccoli consumano meno corrente); tuttavia, l'aumento del numero di transistor aumenta il consumo globale di corrente.
Can't take the heat? Silicon carbide holds the answers to your applications
Managing heat to keep silicon devices functioning is not an easy task. Thermal design not only consumes engineering time but weight and space allocations as well. A highly integrated power semiconductor solution may require a liquid-cooled heat sink that physically bloats the system to the point that it becomes cumbersome to transport or install. It may even affect the performance of the application itself.
Energy Harvesting with Texas Instruments
The second law of Thermodynamics states that energy will naturally flow from more organized states to lower level states that are more distributed and disorganized. Traditionally, the energy loss was something that was just accepted, but scientists have increasingly been paying attention to this ‘waste’ energy and have developed ways to harness and recover energy that would otherwise naturally dissipate.