Si ritiene che i moduli di comunicazione Ethernet e 5G per il settore automobilistico producano esperienze di successo fungendo da sistema nervoso dei veicoli collegati in rete, compresi i veicoli connessi e quelli a guida autonoma. Per fornire queste funzioni, Molex sta lavorando per offrire la fondamentale ampiezza di banda per i dati automobilistici e la potente infrastruttura connessa necessaria per tenere il passo mentre i veicoli connessi e la guida autonoma vengono adottati su vasta scala. Grazie a questo articolo, potrai saperne di più sulle soluzioni di connettività di bordo complete, end-to-end e di prossima generazione per il settore automobilistico offerte da Molex.
In che modo la tecnologia Ethernet e il 5G del settore automobilistico spingeranno la guida autonoma?
Il settore automobilistico è una delle forze trainanti della domanda per la tecnologia 5G. Quando si discute del 5G nel veicolo connesso del futuro, è chiaro che il nuovo standard mobile sta dando vita alla visione della guida connessa.
Rate dati superiori a frequenze più elevate e velocità di elaborazione dati più elevate stanno trasformando la tecnologia per offrire un futuro più intelligente e più connesso, supportando una gamma più ampia di applicazioni automobilistiche di prossima generazione.
Rate dati elevati e alta affidabilità diventeranno criteri fondamentali.
I miglioramenti della sicurezza stradale e del comfort dei consumatori sono di fondamentale importanza per i veicoli odierni. Per soddisfare queste esigenze, i veicoli connessi e autonomi devono operare in modo rapido e affidabile per fornire i dati raccolti dai sensori del veicolo alle unità di elaborazione.
Proprio come il cervello umano trasmette segnali elettrochimici per indurre le attività del corpo, il veicolo connesso è dotato di potenti computer che agiscono come cervello dell'auto. I sensori automobilistici fungono da sistema sensoriale e lavorano per rilevare la strada e le condizioni ambientali circostanti. Gli impulsi vengono percepiti simultaneamente attraverso dei recettori sensoriali e vengono ritrasmessi al cervello del veicolo: ciò gli consente di agire, reagire e comunicare.
La sicurezza nei veicoli connessi verrà dall'interno.
Sono necessarie tecnologie potenti per prevedere e reagire in tempo reale agli stimoli interni ed esterni. Si ritiene che i moduli di comunicazione Ethernet e 5G per il settore automobilistico producano esperienze di successo fungendo da sistema nervoso dei veicoli collegati in rete. La tecnologia Ethernet deriva dalla tecnologia IT ed è nella posizione giusta per soddisfare la domanda del settore in termini di velocità di trasmissione, tolleranza ai guasti e, soprattutto, sicurezza. Si tratta di una funzione a prova di futuro che è vitale per i veicoli connessi e autonomi.
I sistemi di comunicazione 5G aumenteranno il comfort nei veicoli connessi.
Per vincere questa sfida, Molex sta lavorando per fornire la fondamentale ampiezza di banda per i dati automobilistici e la potente infrastruttura connessa necessaria per tenere il passo mentre i veicoli connessi e quelli autonomi vengono adottati su vasta scala. Ciò significa che Molex offre una soluzione di connettività di bordo completa, end-to-end e di prossima generazione per il settore automobilistico, dai gateway e le unità di controllo del dominio, ai moduli di comunicazione, i cavi e i connettori, fino a rendere possibili soluzioni connesse al cloud.
Il futuro inizia adesso.
I produttori di automobili stanno già testando i veicoli automatici con prove su strada. I risultati iniziali indicano che i conducenti accettano le automobili autonome e sono disposti a lasciare loro il controllo. Ogni veicolo autonomo agisce come un corpo umano: i sensori ricevono un segnale. Il segnale viene trasmesso al cervello tramite il sistema nervoso e i sistemi di comunicazione. La comunicazione passa (viene diretta) tramite antenna agli altri veicoli presenti sulla strada. Assicurandoti di essere al passo con gli ultimi sviluppi nella progettazione dei veicoli, puoi essere pronto per la tecnologia 5G nel tuo progetto.
Autori: Guido Dornbusch, Alex Bormuth