Il processo che porta un prodotto dalla fase concettuale alla prototipazione e infine alla produzione è lungo e, talvolta, frustrante. Vorreste che il traguardo dell'introduzione sul mercato fosse più breve possibile, ma purtroppo è necessario affrontare degli ostacoli. Tuttavia, alcuni sono più evitabili di altri, come sostengono gli ingegneri Arrow altamente qualificati. Avendo partecipato a centinaia di campagne di varie dimensioni finanziate da Indiegogo e certificate Arrow, gli ingegneri Arrow sono riusciti a identificare i principali problemi associati, soprattutto, all'hardware.
Esaminiamo le procedure consigliate che permettono di evitare i problemi hardware più comuni che si verificano durante le vostre operazioni. Iniziamo dalla logistica per l'approvvigionamento delle parti: dove vengono acquistate, quando occorre acquistarle e altri dettagli spesso sottovalutati che sono tuttavia importanti, perché vi consentono di rispettare le scadenze di produzione.
Analizziamo innanzitutto il principale problema hardware rilevato dagli ingegneri Arrow: provenienza delle parti e dei componenti.
Cosa evitare: sacrificare la qualità per il costo
La convenienza delle operazioni è, probabilmente, un pensiero costante. Alcune parti sono caratterizzate da prezzi esorbitanti e, quando si deve passare alla produzione, trovare alternative più economiche può sembrare il modo più efficace per ridurre i costi.
Non è affatto difficile trovare un distributore poco conosciuto, sia nel proprio paese sia all'estero, che fornisca parti e componenti a prezzo ridotto. Tuttavia, affidarsi a tali distributori, non ufficialmente affiliati ad alcun fornitore, presenta diversi problemi.
Innanzitutto, si perde il controllo sulla qualità. Poiché tali distributori non sono affiliati ad alcun fornitore, gli acquirenti non hanno garanzie che la provenienza delle parti fornite sia legittima. Esistono elevate probabilità che siano contraffatte (e in molti casi lo sono). È a questo punto che si verificano problemi di funzionalità, che sono l'ultima cosa di cui avete bisogno subito prima dell'introduzione sul mercato .
Secondariamente, anche se le parti sono legittime, è possibile che gran parte di esse sia obsoleta, con conseguenti gravi problemi per le operazioni, se il vostro obiettivo è realizzare prodotti per periodi di tempo prolungati.
I problemi legati alla qualità delle parti possono verificarsi anche se queste non vengono acquistate da distributori non affiliati. In numerose operazioni vengono utilizzate parti a basso prezzo per ridurre i costi di produzione iniziali. Tuttavia, poiché spesso si sacrifica la qualità a favore delle convenienza, a lungo termine le perdite potrebbero rivelarsi superiori ai guadagni.
Come mantenere una qualità elevata
Fortunatamente, per evitare scarsa qualità e distributori disonesti è sufficiente acquistare le parti da fornitori e produttori affidabili. Gli ingegneri Arrow possono mettervi in contatto con i migliori fornitori del settore, tenendo in considerazione il vostro mercato target e le specifiche esclusive dei prodotti da voi progettati. In molti casi, l'opzione migliore è una soluzione personalizzata. Anche in questo caso, gli ingegneri Arrow possono aiutarvi a trovare il produttore più adeguato, che sia in grado di progettare una soluzione ottimizzata per la vostra applicazione.
Ricordate: se le prestazioni del vostro prodotto non sono affidabili, quanto siete riusciti a risparmiare utilizzando parti economiche diventa irrilevante, perché i consumatori non acquisteranno certo un prodotto il cui funzionamento non è garantito. E, forse, il costo più alto di tutti consiste nel mettere a rischio la vostra reputazione introducendo sul mercato un prodotto inaffidabile e di scarsa qualità.
Cosa evitare: ordinare i componenti senza aver pianificato in anticipo
Dopo aver stabilito a chi rivolgersi per acquistare i componenti, assicuratevi che questi vengano consegnati entro la scadenza richiesta e in quantità economicamente conveniente per le vostre operazioni.
Innanzitutto, controllate la quantità minima ordinabile di una parte o un componente specifico. Se intendete realizzare 500 prodotti, una quantità minima ordinabile (Minimum Order Quantity, MOQ) pari a 1000 per una determinata soluzione elettronica potrebbe prendervi alla sprovvista. Se le parti che vi occorrono sono disponibili, è conveniente non acquistarne più del necessario, ma piuttosto cercare alternative valide per la produzione.
Come creare il piano giusto
Una possibile soluzione consiste nel trovare una parte simile con una MOQ inferiore, anche se dedicare tempo alla ricerca di una diversa soluzione potrebbe causare un ritardo nella produzione. La procedura consigliata prevede di verificare immediatamente il MOQ. Questo vi consentirà di rispettare le tempistiche ed evitare la delusione di non poter utilizzare la parte che ritenete la più adeguata allo scopo.
È inoltre consigliabile controllare anche i tempi di consegna, per avere la certezza che ogni parte o componente che intendete utilizzare sia disponibile. Ricevere subito una o due parti non è affatto difficile, ma se la quantità che vi occorre è ingente, i tempi di consegna potrebbero variare da nove a tredici settimane o persino di più, poiché le aziende necessitano di tempo per fornire grandi quantitativi di una determinata parte. Poiché i tempi di consegna possono pregiudicare molte operazioni, è consigliabile tenerli in considerazione già nelle prime fasi del processo di produzione.
Fortunatamente, la maggior parte dei problemi logistici associata all'approvvigionamento di parti e componenti può essere risolta senza eccessive difficoltà e prendere queste precauzioni può garantire la corretta tempistica della produzione.
Se desiderate portare le vostre operazioni a un livello successivo e trarre vantaggio da competenze tecniche professionali, scoprite qui come ottenere la certificazione Arrow.