Il sensore magnetico 3D compatto e altamente accurato di Infineon ti consente di rendere le tue applicazioni del settore automobilistico, gli elementi di controllo, i contatori elettronici e altre tecnologie più affidabili.
Presentazione del nostro sensore hall magnetico 3D TLV493D. La progettazione del sensore è stata effettuata con due intenzioni e due scopi: basso costo, elevata accuratezza e dimensioni fisiche ridotte. Lo vedremo più avanti nel corso di questa presentazione.
Mi chiamo Hector Moreno e sono Applications Engineer per Infineon Technologies. Quali sono quindi le applicazioni target per il nostro sensore 3D? Controlli industriali e, infatti, ecco un joystick. Elementi di controllo per elettrodomestici. Contatori anti-manomissione per i contatori elettronici in cui gli utenti tendono ad applicare campi estranei, campi magnetici per alterare la misurazione, rilevabili con il nostro sensore 3D. Nel settore automobilistico, invece, possiamo utilizzarlo per rilevare la posizione della leva del cambio, come è possibile osservare qui.
Molte applicazioni sono possibili e il solo limite è la nostra immaginazione. Le soluzioni tradizionali, come ad esempio in passato i joystick, venivano realizzate con misurazioni analogiche dei potenziometri con aspettativa di durata limitata a causa dell'attrito interno dei potenziometri. Qual è la nostra soluzione? Un singolo sensore 3D.
Costo inferiore, affidabilità molto più elevata perché non vi è nessun contatto meccanico, nessun contatto fisico tra la parte su cui si esegue la rilevazione e il sensore vero e proprio. Prendiamo ad esempio il rilevamento della leva del cambio. Attualmente utilizziamo un gruppo di interruttori hall, fino a sei. Infatti, in un'applicazione reale ne sono stati utilizzati 12, due per la ridondanza, due per ogni posizione.
Mentre il cambio ruota intorno al fulcro, rileviamo la posizione del magnete e possiamo sapere qual è la velocità della trasmissione. Questo richiede numerosi interruttori hall. Nell'esempio è possibile osservarne sei, ma in realtà sono circa 12 per motivi di sicurezza. Con la nostra soluzione, è possibile passare a due sensori.
Se si desidera eseguire le misurazioni X, Y e Z reali, sono necessari due sensori per X, Y e uno per il sensore Z, pertanto è necessaria una scheda figlia. La nostra soluzione: singolo sensore 3D, costo ridotto, maggiore affidabilità. Date un'occhiata al pacchetto; si tratta di un pacchetto PG-TSOP6. Dimensioni ridotte, 2,9 millimetri per 2,5 millimetri. È compatto ed è possibile tenerne molti in un dito. Dimensioni fisiche minime.
È possibile effettuare misurazioni della potenza del campo magnetico in modo lineare oppure del movimento rotazionale, come nel caso della manopola di spinta, che ruota quando è possibile spingerla. In alternativa, è possibile utilizzare questa soluzione per il movimento di un joystick. Come riusciamo a farlo? Perché utilizziamo la nostra tecnologia Trench per l'intera piastra in direzione C. Possiamo misurare i segnali X, Y reali e, oltre a ciò, abbiamo anche un sensore di temperatura interno che può essere utilizzato per calibrare la misura e migliorare l'accuratezza della misurazione.
Una delle caratteristiche principali di questa parte è il basso consumo energetico. Questa parte è stata progettata per ridurre al minimo il consumo energetico. Quando la parte effettua una misurazione, assorbe 3,7 milliampere dall'alimentatore. Quando si passa alla modalità spegnimento, assorbe solo 7 milliampere. Pertanto, a seconda della frequenza con cui si eseguono le misurazioni e della velocità di aggiornamento, viene determinato il consumo energetico della parte.
Qui, ad esempio, è possibile notare che in modalità spegnimento vengono assorbite solo 7 nanoampere dalla batteria. Potenza ultra bassa, che se la velocità di aggiornamento è di 10 hertz, è solo di 10 microampere. Oppure si può passare alla modalità veloce in cui effettuano sempre le misurazioni, il consumo energetico sarà di 3,7 milliampere. Tutto questo è configurabile dall'utente. È possibile impostare la frequenza con cui si desidera attivare una misurazione.
L'altra caratteristica fondamentale, e una delle più importanti, è un progetto ottimizzato in termini di costi. Questo è un nuovo livello di prezzo per i sensori 3D magnetici. Questa parte è più economica di tre sensori hall separati. In questo modo, è possibile realizzare un progetto molto più solido e ad un costo inferiore con questa soluzione anziché utilizzare una soluzione discreta.
Quali sono i dettagli del prodotto? Risoluzione a 12 BIT, pertanto è possibile misurare le variazioni magnetiche molto piccole. Fino a più o meno 150 millitesla di densità di flusso e, fattore ancora più importante, è possibile disattivare temporaneamente la parte e riattivarla solo quando si è verificato un cambiamento nel campo magnetico. L'interfaccia del microcontroller è un protocollo I²C molto noto. È molto veloce e preciso e permette di utilizzare la modalità bus se si desidera interfacciarsi a più di un dispositivo.
Come è possibile ottenere questo dispositivo, nel caso si fosse interessati? È disponibile una scheda di valutazione 3D magnetica To-go. È possibile collegare questo sensore al personal computer tramite collegamento USB scaricando il software. Con questa parte è possibile effettuare misurazioni in pochi minuti. Come potete vedere, il sensore è montato sulla punta. È possibile rimuoverlo, effettuare connessioni, posizionare il sensore ovunque sia necessario ed effettuare le misurazioni magnetiche molto rapidamente.
Il sensore è dotato di un magnete o un joystick che è possibile ordinare per effettuare una valutazione iniziale molto veloce del sensore. Tutto questo per il supporto con strumenti di simulazione e selezione. Visitate il nostro sito Web relativo ai sensori magnetici cliccate su Interruttori hall, quindi aprite il Sensor Desk.
Che cosa è questo? Questo è uno strumento che consente di simulare le condizioni reali. Si collega, non c'è bisogno di conoscere il numero parte, non è necessario sapere il numero parte specifico di Infineon o di conoscere il nostro portafoglio per ottenere la parte giusta. Lo strumento selezionerà la parte automaticamente fornendovi un risultato, una simulazione che include una raccomandazione della parte e una rappresentazione visiva dell'operazione simulata.